Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
FABRICAÇÃO

Capacidade ou capacidade na fabricação farmacêutica dos EUA

Por: Jennifer Petrosky, Líder Global de Desenvolvimento da Indústria, Ciências da Vida, Siemens Digital Industries Software

Soluções Siemens para fabricação farmacêutica

Conecte o desenvolvimento, a produção e a infraestrutura para oferecer suporte ao fornecimento confiável.

Em agosto de 2026, as empresas farmacêuticas anunciaram mais ou menos 500 bilhões de dólares em investimentos nos EUA em pesquisa, desenvolvimento e fabricação. Mas construir uma instalação não é o mesmo que estar pronto para produzir. Transformar uma nova capacidade em capacidade de fabricação confiável exige o alinhamento da terapia e do desenvolvimento de processos com equipamentos, infraestrutura de suporte e operações. O objetivo é produzir medicamentos de alta qualidade na escala necessária, onde os pacientes precisam deles.

Os fabricantes também devem responder às vulnerabilidades da cadeia de suprimentos, às pressões de custo e às restrições de pessoal qualificado, ao mesmo tempo em que atendem aos requisitos regulatórios. Adicionar capacidade, por si só, não resolve essas pressões. Terapias cada vez mais complexas, resultados clínicos incertos e demanda em evolução tornam mais difícil traduzir a inovação científica em fornecimento confiável. Os fabricantes devem gerenciar essa incerteza desde o desenvolvimento clínico até a comercialização.

Essa capacidade começa antes do primeiro lote comercial. Um processo que fornece testes clínicos iniciais deve evoluir para apoiar os estudos em estágio avançado e a demanda comercial. Os fabricantes precisam otimizar as condições operacionais em diferentes volumes, configurações de equipamentos e tamanhos de lotes, preservando os atributos de qualidade pretendidos da terapia. As equipes devem desenvolver a terapia e seu processo juntas e resolver as incertezas precocemente. Eles também devem reter o conhecimento necessário para transferir e reproduzir o processo à medida que os requisitos mudam.

Alcançar uma produção estável mais cedo ajuda os fabricantes a apoiar programas clínicos e lançamentos de produtos e a obter o valor esperado de seu investimento. Fazer isso de forma econômica requer coordenação em dois ciclos de vida complementares. Uma abrange o desenvolvimento da terapia e seu processo de produção. A outra abrange as capacidades de fabricação necessárias para produzi-lo, desde o projeto até a operação. Os requisitos de qualidade do produto orientam o design do processo. A compreensão do processo informa a engenharia, e a experiência em produção fortalece as decisões de desenvolvimento subsequentes.

Explore maneiras de melhorar a prontidão da produção

Avalie a prontidão da fabricação farmacêutica além da construção

O trabalho começa com a forma como os fabricantes avaliam o progresso em direção à produção. Um painel do projeto pode mostrar que um site está “85% concluído”, mas essa porcentagem por si só não estabelece a prontidão operacional. Uma pergunta não resolvida sobre controles de processo ou desempenho de serviços públicos pode ser mais importante para a inicialização do que a porcentagem sugere.

A questão é quanta incerteza permanece e se isso poderia atrasar o fornecimento clínico ou o lançamento de um produto. Uma expansão ou transferência para outro site exige o mesmo escrutínio. O processo deve funcionar dentro das capacidades e restrições da operação de recebimento. As consequências são comerciais e técnicas. A incerteza não resolvida pode atrasar o fornecimento, aumentar o trabalho necessário para qualificar o processo e deixar ativos de manufatura caros subutilizados.

A solução de problemas de uma interrupção no processo exige colaboração entre as equipes de ciência e tecnologia de manufatura, desenvolvimento de processos, qualidade, engenharia e instalações. Essas relações são igualmente importantes durante o desenvolvimento e antes do início da produção. Evidências científicas, definições de processos e informações de engenharia podem passar por documentos e sistemas desconectados. O raciocínio por trás de uma escolha de formulação ou parâmetro de processo pode ser perdido ao longo do caminho. Um pacote de transferência de tecnologia pode descrever o que fazer sem preservar por que é importante ou quais atributos de qualidade ele protege. Isso também pode deixar as equipes receptoras inseguras sobre como seus equipamentos podem reproduzir as condições exigidas.

Os gêmeos digitais podem ajudar as equipes a avaliar o comportamento do processo e as suposições do equipamento antes de criar ou modificar um sistema físico. Um fio digital contínuo pode preservar as relações entre evidências científicas, atributos do material, parâmetros do processo, capacidades do equipamento e resultados de qualidade. As equipes podem rastrear esses relacionamentos por meio do desenvolvimento, transferência de tecnologia e produção. Modelos, dados experimentais e o raciocínio por trás das decisões de desenvolvimento podem acompanhar o processo, desde estudos de laboratório até o fornecimento clínico e a produção comercial. As equipes receptoras podem avaliar quais condições devem permanecer consistentes e quais podem mudar, reduzindo experimentos repetidos e esforços evitáveis de transferência de tecnologia. Os resultados operacionais podem, então, informar o desenvolvimento e a engenharia adicionais. A identificação precoce de lacunas pode reduzir o redesenho, os testes repetidos e o trabalho necessário para qualificar o processo, enquanto as decisões ainda são mais fáceis de mudar.

Resolva a incerteza do processo durante o desenvolvimento clínico e o aumento de escala

O aumento de escala coloca a compreensão do processo à prova durante todo o desenvolvimento. Um regime de mistura que funciona em um recipiente pequeno pode funcionar de forma diferente em escala piloto ou comercial. Mudança de fluxo de fluido, transferência de calor e transferência de massa com escala e geometria do equipamento. As equipes devem entender esses efeitos à medida que o tamanho dos lotes aumenta entre os estágios clínicos. O mesmo se aplica quando equipamentos ou locais diferentes são necessários para atender aos requisitos de fornecimento.

O tempo é importante. Avaliar volumes alternativos, condições operacionais e configurações de equipamentos durante o desenvolvimento dá às equipes mais espaço para se ajustarem. A descoberta de uma incompatibilidade após a instalação pode exigir mudanças no equipamento, no software, na documentação de testes e qualificação. O problema técnico pode ser o mesmo, mas a falta de metas de qualidade ou rendimento agora acarreta maiores consequências comerciais. A descoberta tardia pode consumir recursos técnicos escassos, interromper o fornecimento clínico e atrasar a fabricação em escala comercial.

A modelagem e a simulação promovem o aprendizado consequente no início do ciclo de vida. Os modelos de processo abordam questões químicas e biológicas, enquanto a dinâmica de fluidos ajuda a explicar o comportamento em escala de equipamentos. O comissionamento virtual testa a lógica de automação em relação a equipamentos ou processos simulados antes que o sistema físico esteja disponível. Essas abordagens permitem que as equipes comparem as opções de produção e investiguem as condições operacionais em diferentes volumes. Sua utilidade depende de cada modelo representar adequadamente a aplicação pretendida. À medida que os experimentos e as séries de produção adicionam evidências, as equipes podem refinar os modelos. Isso os ajuda a focar nos testes físicos, otimizar o processo e progredir em direção à produção em escala.

Equipes de desenvolvimento químico da J&J Innovative Medicine na Bélgica usou um gêmeo de processo digital para avaliar um novo processo antes do aumento de escala. A abordagem funcionou em escala de laboratório, mas os parâmetros relevantes mudaram quando a equipe considerou a escala industrial. O modelo previu que a configuração proposta não funcionaria nessa escala. A equipe poderia evitar mais testes físicos dessa configuração e concentrar os recursos de desenvolvimento em alternativas mais promissoras. A evidência digital não substitui a qualificação em escala comercial e a validação do processo.

O Programa Piloto PreCheck da Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) reflete o valor de um engajamento anterior. Ela envolve fabricantes selecionados durante o desenvolvimento de instalações e a pré-produção em novas instalações nos EUA; extensões de instalações existentes estão excluídas. Por meio de análises pré-operacionais, a FDA avalia as informações de projeto e prontidão das instalações e fornece orientação técnica precoce. O objetivo é identificar precocemente os problemas de prontidão das instalações e da fabricação e reduzir o risco de atrasos posteriores. O programa também visa apoiar a avaliação e inspeção oportunas das instalações dentro do processo de análise da inscrição. Embora a participação não garanta a aprovação ou os resultados da inspeção, o engajamento precoce pode ajudar a esclarecer as expectativas, apoiar um processo de revisão mais eficiente e reduzir os atrasos evitáveis.

Saiba como a simulação suporta o aumento de escala

Alinhe a infraestrutura de fabricação com os requisitos de processo e fornecimento

Compreender o processo é uma parte do estabelecimento da prontidão. Fornecer a quantidade e a qualidade necessárias também depende de como os equipamentos de produção, os fluxos de materiais e a infraestrutura de suporte funcionam juntos. Essas capacidades devem seguir o processo e os requisitos de fornecimento da terapia. Isso inclui os tamanhos dos lotes, os locais de produção e os usos futuros confiáveis que a operação deve suportar.

Projeto inovador de fabricação farmacêutica Apollo 11 da Roche na Carolina do Norte ilustra essa abordagem. Trabalhando conosco e com outros parceiros de tecnologia, a Roche está usando gêmeos digitais e simulação de fabricação para avaliar as decisões de projeto. A equipe começou comparando dois layouts e simulando fluxos de material e pessoal antes de implementar qualquer um dos layouts. A comparação dessas alternativas permitiu que a equipe fizesse alterações no design antes que elas se tornassem mais caras e disruptivas. Embora o desempenho real ainda deva ser verificado durante o comissionamento, avaliar essas alternativas digitalmente fornece às equipes uma base mais sólida para decisões de projeto e ajuda a identificar possíveis restrições antes que a construção e a instalação tornem as mudanças mais caras.

As discussões sobre a capacidade geralmente se concentram na linha de produção, presumindo que a instalação circundante atenda aos seus requisitos. As expansões podem testar essa suposição. Dependendo do processo, uma nova linha aumenta a demanda por água purificada, vapor, resfriamento e capacidade elétrica. Esses requisitos precisam ser avaliados junto com o plano de produção. As equipes devem estabelecer se operações diferentes competirão pela mesma concessionária ao mesmo tempo. O equipamento instalado representa a capacidade potencial, mas somente a capacidade utilizável cria valor. Restrições de serviços públicos ou infraestrutura inadequada podem limitar a produção mesmo quando o próprio equipamento de produção está disponível.

A instalação também deve manter as condições ambientais exigidas pelo processo. Desvios na temperatura, umidade ou pressão podem afetar a produção e desencadear uma investigação. Ambientes críticos, incluindo salas limpas e laboratórios, exigem monitoramento, controles e registros adequados ao uso pretendido. A infraestrutura faz parte do ambiente de fabricação e seu desempenho deve ser entendido em relação ao processo que ele suporta.

Isso faz com que o desempenho energético seja uma preocupação operacional e ambiental. O monitoramento do consumo em relação à demanda de produção pode ajudar as equipes a identificar equipamentos ineficientes ou o uso evitável de serviços públicos. Reduzir o uso evitável de energia e serviços públicos pode reduzir os custos operacionais, desde que as melhorias mantenham as condições exigidas para a qualidade do produto.

Explore a infraestrutura para uma produção confiável

Use dados de produção para melhorar a fabricação de produtos farmacêuticos

Quando a produção começa, os dados operacionais podem ajudar as equipes a testar as suposições de desenvolvimento em relação ao desempenho real do processo e da instalação. No lote 100, a organização deve entender seu processo melhor do que após o lote 1. Esse aprendizado deve se traduzir em resultados mais consistentes, maior rendimento e menos esforço gasto investigando e revisando os desvios. Cada execução deve acrescentar ao que a organização sabe sobre o processo.

Uma leitura de temperatura ou ponto de ajuste de pressão precisa de um link para seu lote, etapa do processo, material e definição de processo aplicável. Esse contexto ajuda as equipes a comparar os resultados de qualidade com as premissas de desenvolvimento e a entender os efeitos das flutuações de materiais, do desgaste do equipamento e das mudanças ambientais. Ele também oferece suporte à IA Industrial: inteligência artificial aplicada a tarefas como analisar variações de processos ou detectar anomalias de equipamentos. Preservar esses relacionamentos torna a experiência de produção útil para decisões subsequentes de otimização de processos, transferência de tecnologia e aumento de escala.

Em Fábrica de ingredientes farmacêuticos ativos da AGC Pharma Chemicals em Barcelona, as equipes integraram o sistema de controle à execução da fabricação e aos registros eletrônicos de lotes. Isso removeu mais de 530 entradas manuais do operador. O resultado foi uma documentação digital mais completa de suas etapas de produção e menos informações para os funcionários transcreverem. Para fabricantes que enfrentam restrições de força de trabalho, isso pode reduzir o trabalho repetitivo e, ao mesmo tempo, manter a responsabilidade das pessoas qualificadas pelas decisões de processo e qualidade.

Um registro mais completo também cria uma base melhor para análise. A revisão por exceção pode direcionar a atenção para desvios dos requisitos definidos. A tecnologia analítica de processo pode combinar medições e modelos para avaliar atributos de qualidade relevantes durante a produção. O monitoramento da condição do equipamento pode identificar problemas em desenvolvimento para as equipes de manutenção investigarem. Esses aplicativos usam as informações de forma diferente. Conectar sistemas não faz de cada insight uma instrução para alterar um processo ou liberar um lote. Esses aplicativos podem reduzir o esforço de revisão e direcionar os recursos técnicos para exceções reais. Eles também podem ajudar a identificar problemas de equipamentos em desenvolvimento antes que causem interrupções mais caras.

O trabalho da GSK com a Siemens e a Atos ilustra as etapas adicionais entre a medição e a ação. Em uma prova de conceito para fabricação de adjuvantes de vacinas, um gêmeo digital usou dados e modelos de processo para estimar o tamanho das partículas e calcular ajustes na taxa de fluxo. Testes laboratoriais demonstraram controle direto em resposta aos distúrbios introduzidos. Em uma execução subsequente de engenharia em pequena escala em uma instalação de boas práticas de fabricação (GMP), o gêmeo recomendou ajustes a um operador. Não os implementou diretamente.

A aplicação dessa abordagem na fabricação comercial requer modelos e controles adequados ao uso pretendido. A validação apropriada e o controle de mudanças continuam sendo necessários. Seu valor deve ser visível em resultados como menos desvios, produção mais confiável, menos esforço de revisão, menor tempo de inatividade e menores perdas relacionadas à qualidade.

A IA Industrial precisa da mesma disciplina. Dados contextualizados e rastreáveis podem ajudar as equipes a investigar desvios, analisar o desempenho do processo ou identificar problemas de equipamento mais cedo. Um contexto compartilhado e governado conecta evidências científicas e operacionais relevantes, enquanto cada disciplina mantém seus sistemas e responsabilidades especializados. Cada aplicativo precisa de um propósito definido e de evidências de que seus resultados são confiáveis o suficiente para as decisões que apoiam. Seu valor deve estar vinculado a um resultado mensurável, como encurtar as investigações ou evitar interrupções.

Veja como os dados de produção podem melhorar as operações

Reutilize o conhecimento do processo à medida que os requisitos de fabricação mudam

O conhecimento acumulado durante o desenvolvimento e a produção também fornece um ponto de partida quando os requisitos mudam. Um fabricante pode precisar de um tamanho de lote clínico diferente ou de um novo produto. Pode ser necessário transferir para outro local ou parceiro de fabricação, ou aumentar a produção enquanto mantém o fornecimento existente. Uma definição de processo governado, apoiada pelo histórico de desenvolvimento e pelos requisitos de qualidade, ajuda as equipes a avaliar o que pode ser reutilizado e o que deve mudar. Isso pode reduzir o esforço necessário para recriar o conhecimento do processo e tornar cada transferência ou modificação um exercício de engenharia mais informado.

Em Fábrica de aspirina da Bayer em Bitterfeld-Wolfen, Alemanha, as equipes introduziram novos sistemas de execução e automação de fabricação em etapas, enquanto a produção continuava no local. Conectar a execução da manufatura e a automação do processo permitiu que os subprocessos fossem configurados sem duplicar o trabalho de modelagem em sistemas separados. Para este projeto, a Siemens relata redução de até 80% no esforço de engenharia para modelagem de subprocessos. A comparação foi com a modelagem separada dos sistemas de execução e controle de fabricação. A nova abordagem apoiou a fabricação sem papel, a documentação eletrônica de lotes e a implementação mais rápida de alterações na receita ou na automação.

Esse é um significado prático de adaptabilidade: reduzir o tempo, o custo e o risco operacional envolvidos em uma mudança definida. Interfaces de equipamento padronizadas e estruturas de automação reutilizáveis também podem reduzir a integração personalizada quando módulos compatíveis são adicionados ou substituídos. Eles não tornam uma instalação adequada para todas as modalidades. Diferentes terapias podem exigir diferentes condições ambientais, de contenção, limpeza ou equipamentos de processo. A flexibilidade deve ser projetada em torno de usos futuros confiáveis. Os requisitos de qualificação e validação devem ser considerados desde o início. Isso ajuda os fabricantes a evitar complexidades desnecessárias e, ao mesmo tempo, investir na adaptabilidade que provavelmente dará suporte a produtos futuros.

Veja como a automação modular simplifica a mudança

Conecte o desenvolvimento da terapia com a capacidade de fabricação

Tornar essas mudanças gerenciáveis exige continuidade em pesquisa, formulação, desenvolvimento de processos, transferência de tecnologia, qualidade, planejamento de suprimentos, engenharia e produção. Uma mudança nos requisitos de qualidade ou na formulação da terapia pode afetar os parâmetros do processo, a seleção de equipamentos, a automação e a demanda de serviços públicos. Avaliar essas consequências em conjunto ajuda as equipes a fazer concessões antecipadas que protegem o suprimento clínico, os cronogramas de lançamento e o desempenho esperado da produção. As evidências de fabricação também devem contribuir para a compreensão do processo, para que o conhecimento melhore em ambos os ciclos de vida.

Os fabricantes devem procurar parceiros de tecnologia que apoiem essas transferências em todos os estágios de desenvolvimento, locais de fabricação e sistemas especializados. As operações farmacêuticas usam tecnologias variadas, portanto, os parceiros devem poder trabalhar com equipamentos existentes e outros fornecedores de tecnologia. Os padrões abertos e a interoperabilidade devem apoiar o intercâmbio seguro de informações. As responsabilidades pelas interfaces, pela qualidade dos dados e pelo contexto necessário para interpretar as informações devem ser claras. A rastreabilidade entre requisitos, definições de processos e execução ajuda as equipes a avaliar mudanças e reutilizar o conhecimento estabelecido sem integração personalizada desnecessária.

Trabalhamos em vários pontos em que essas decisões se encontram. Nosso trabalho abrange simulação de processo e produção, engenharia, qualidade, automação, execução de manufatura e infraestrutura de suporte. A oportunidade é preservar o contexto à medida que as decisões passam da compreensão do processo para a engenharia e a produção e, em seguida, usar evidências operacionais para informar o desenvolvimento futuro. Isso pode reduzir o esforço necessário para recriar informações em todos os estágios do ciclo de vida e facilitar a implementação de futuras mudanças. Conectar pesquisa e desenvolvimento científicos, modelagem de processos, gerenciamento de receitas corporativas e execução de manufatura pode ajudar as equipes a levar definições controladas de processos para a produção. Suas evidências de apoio podem então permanecer disponíveis à medida que as equipes reutilizam esse conhecimento em diferentes escalas e locais.

Para as decisões de investimento atuais, quatro ações merecem atenção:

  • Desenvolva a terapia e seu processo juntos, testando como as condições operacionais mudam em escalas clínicas e comerciais.
  • Avalie equipamentos, serviços públicos e controles ambientais em relação aos requisitos de produção que eles devem atender.
  • Preserve as definições do processo e as evidências de apoio para que as equipes receptoras possam avaliar as mudanças em locais e escalas.
  • Conecte os dados de produção ao contexto do lote e do processo e, em seguida, use os resultados operacionais para melhorar as decisões de desenvolvimento e engenharia.

A IA Industrial pode ampliar esse aprendizado ajudando as equipes a analisar a variação do processo e identificar problemas de equipamento mais cedo. A próxima etapa é selecionar um problema de fabricação definido, estabelecer os dados necessários e testar se um aplicativo melhora um resultado mensurável. Essas decisões fazem parte dos planos de investimento atuais, enquanto as equipes ainda podem moldar os sistemas e fluxos de trabalho dos quais dependerão.

Explore as soluções de fabricação farmacêutica da Siemens

Publicado: 30 de outubro de 2026