Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Construção sustentável com controle de movimento

A HOLZ automation GmbH pode produzir os elementos de construção de madeira e palha para uma casa inteira em apenas um turno de produção – com controle de movimento eficiente da Siemens.

Uma tarefa para a automação inteligente

A construção sustentável é um tema importante para toda a sociedade. Uma forma de reduzir a pegada de carbono é utilizar materiais naturais e renováveis, como a palha. Esse material de isolamento altamente sustentável é utilizado pelo ser humano há séculos. No entanto, para que a palha seja processada de forma totalmente automática em elementos construtivos acabados, é necessário um conceito de sistema inteligente e, acima de tudo, uma solução de controle de movimento potente e flexível.

Principais benefícios

Um sistema para todas as tarefas

A solução de Motion Control abrange a sincronização de eixos, o transporte de módulos, o movimento da prensa e potencialmente até mais processos no futuro. Isso resulta em uma solução escalável e padronizada, além de maior eficiência e flexibilidade.

Engenharia simples para movimentos complexos

Todas as funções foram desenvolvidas no TIA Portal. Com o editor de cames do CPU T SIMATIC S7-1500, o complexo movimento síncrono de todos os eixos dentro da prensa enfardadeira pode ser rapidamente ajustado e modificado.

Rastreabilidade e transparência de dados

As soluções de automação da Siemens permitem rastreabilidade e gestão da qualidade. O SIMATIC Industrial Edge é utilizado para monitorar o desgaste das lâminas de serra e reajustar o dispositivo de corte conforme necessário.

O componente central em torno do qual foi desenvolvido o novo sistema para produção automática de elementos construtivos vem – de forma bastante apropriada – da agricultura: “Compramos uma prensa enfardadeira e a convertemos para que pudéssemos automatizá-la”, recorda Jürgen Holz, diretor-gerente da HOLZ automation GmbH. Um passo ousado, continua Holz: “Viemos da construção de máquinas especiais para tarefas de montagem e teste de peças de precisão, como engrenagens e eixos de transmissão para o setor automotivo. Nesse caso, temos propriedades bem definidas – mas o material natural palha impõe exigências completamente diferentes ao processo. Lidar automaticamente e de forma limpa com as variações nas propriedades do material, como diferentes comprimentos dos caules e forças de recuperação, foi realmente um desafio.”

HOLZ automation GmbH, Siemens, Foto: Timm Schamberger
9c45a9e1-634c-493f-9427-27dfdc240e85-HOLZ-automation-person-1280x720

Para Alexander Fromm, Diretor de Software e Desenvolvimento da HOLZ automation GmbH, esta foi uma tarefa empolgante: “Tivemos que eletrificar uma prensa hidromecânica da agricultura para utilizá-la em um processo industrial automatizado. Não havia modelos para isso.” Para ele, era importante que a HOLZ automation GmbH pudesse abranger os inúmeros processos – sincronização de eixos, transporte de módulos e movimento da prensa – com um único sistema, “incluindo tarefas que ainda nem conhecemos.” Por isso, a escolha recaiu sobre uma solução de Motion Control da Siemens: “Coordenamos os acionamentos em conjunto e desenvolvemos o conceito. O resultado foi uma solução escalável e padronizada que nos permite trabalhar com eficiência e flexibilidade.”

Nas seis estações atuais da planta, os elementos construtivos são montados a partir de componentes de madeira, recebem um painel traseiro e depois são preenchidos com palha compactada com precisão por robôs. Para o acabamento final, a palha que sobressai é aparada, criando um elemento de parede reto que pode ser rebocado ou posteriormente processado. Além da CPU central SIMATIC S7-1500 T-CPU com funções de segurança integradas para a prensa enfardadeira, cada uma das seis estações de produção possui um controlador distribuído SIMATIC ET 200SP Controller como um I-Device. No total, 16 eixos são controlados dessa forma – 10 eixos síncronos e 6 eixos de posicionamento. Isso também inclui os componentes de segurança da planta e a comunicação com os atualmente seis robôs.

0e89468b-c149-4933-97e9-fa197b78816d-HOLZ-reference-plant-model-1280x720
1078d293-3068-4c97-a412-8ef9ea0c076a-HOLZ-curves-screen-1280x720

A HOLZ automation GmbH desenvolveu e validou tanto o projeto mecânico quanto o elétrico do sistema passo a passo, “para que a solução funcionasse imediatamente”, relembra Alexander Fromm. Para isso, ele utilizou, entre outros recursos, a função de trace no TIA Portal para validar o comportamento do sistema e os sinais de todos os componentes envolvidos. O resultado foi um sistema maduro, modular e flexível, que também permite instalação móvel: “isso nos permite levar facilmente o sistema até o local onde as casas estão sendo construídas ou onde a palha está sendo colhida. Isso encurta as rotas de transporte de materiais e elementos construtivos e, consequentemente, reduz as emissões.” A automação coordenada e padronizada, as bibliotecas previamente testadas e a operação intuitiva apoiam um comissionamento eficiente – outra vantagem da solução.

Como desenvolvedor líder, Alexander Fromm se beneficiou não apenas durante a fase de engenharia do simples controle de acionamentos por meio de objetos tecnológicos e das funções integradas para a segurança da planta. A solução integrada de controle de movimento também o auxiliou na realização de modificações e otimizações simples. Um destaque especial para Alexander Fromm foram os servoconversores da prensa enfardadeira. “A solução servomecânica, com diferentes tamanhos de acionamento e cinemática mecânica, exige um alto nível de dinamização dos acionamentos. Antes, teríamos programado duas semanas apenas para regular corretamente e coordenar os seis eixos síncronos; com o One-Button Tuning dos servoconversores SINAMICS, concluímos em duas horas.

5ff68b05-195c-4254-b8b1-feb36ed49c6e-HOLZ-one-button-tuning-1280x720
fe5493c5-d159-4eaf-96d5-f82f58e7e24b-HOLZ-reference-machine-1280x720

Os elementos construtivos já encontraram sua primeira aplicação: o novo pavilhão de produção foi equipado com paredes internas feitas de madeira e palha. O sistema é extremamente flexível: “Podemos conectar nosso processo diretamente aos sistemas de planejamento de arquitetos ou construtoras por meio de interfaces abertas. Nossa linha de produtos atualmente inclui 108 componentes construtivos diferentes em várias larguras e formatos – e também planejamos equipar os componentes com reboco de argila em outra estação. Graças ao conceito modular da planta, isso não é um problema.”

Em todo o mundo, as pessoas buscam soluções para construir de forma acessível e sustentável. Estou convencido de que isso só é possível com automação. E com a Siemens encontramos o parceiro certo.
Jürgen Holz, Diretor administrativo, Automação HOLZ

Comece sua jornada