Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Prédio com parque e luz solar e um fotovoltaico em primeiro planofbf97fc6-f6e5-48cd-9cbc-a9bf41325e9c

Descarbonização

Uma economia em grande parte livre de CO₂ é uma questão fundamental para o futuro de todos nós, de empresas industriais a serviços públicos municipais. Preços voláteis da energia, aumento dos preços do CO₂ e fontes de energia flutuantes: o cenário energético está se tornando mais complexo e a operação econômica cada vez mais desafiadora.

Descarbonização: a medida mais eficaz contra as mudanças climáticas

As empresas precisam se tornar neutras em CO2 e, ao mesmo tempo, permanecer bem-sucedidas e competitivas. Essa transformação sustentável só pode ter sucesso com base em um planejamento estratégico e de longo prazo. Uma estratégia de descarbonização bem pensada, na qual todas as medidas são coordenadas entre si, ajuda. Apoiamos a descarbonização de sua empresa com soluções individuais que reduzem suas emissões de CO₂ e otimizam os custos de energia.

Estudo de descarbonização - seu primeiro passo em direção a um futuro sustentável

Oferecemos às empresas intensivas em energia a criação de um estudo individual de descarbonização, incluindo os seguintes serviços:

  • Coleta de dados e preparação de um balanço de CO₂,
  • Apresentação e simulação de possíveis soluções,
  • Plano de ação para atingir metas

Também teremos prazer em ajudá-lo na preparação do pedido de financiamento. O estudo é financiado pelo Financiamento Federal para Eficiência Energética e de Recursos na Economia, Módulo 5: Planos de Transformação do Ministério Federal de Assuntos Econômicos e Proteção Climática.

f926d917-9158-4b9d-bcad-e0e4a1fbe721 - Sustainable-industries-Indoor-Man-Laptop-RGB original

Quatro etapas para uma empresa neutra em CO2

A descarbonização sistemática ocorre em um processo de quatro estágios claramente estruturado. O ponto de partida é a primeira etapa, que se concentra na redução do consumo de energia por meio de medidas específicas de eficiência energética. Essa otimização fundamental cria a base para todas as etapas futuras.

A segunda etapa se concentra em estabelecer um suprimento local de energia usando energias renováveis. Essa etapa é crucial para a transformação em um fornecimento de energia sustentável.

A terceira etapa é dedicada à eletrificação abrangente. Isso envolve a conversão de processos e mobilidade em operação elétrica. Essa conversão é um alicerce essencial no caminho para a neutralidade climática.

A quarta e última etapa envolve a aquisição de energias primárias renováveis, complementada por medidas na área de comércio de certificados e compensação. Esse estágio final serve para otimizar e compensar as emissões restantes.

O núcleo dessa estratégia de descarbonização de longo prazo é baseado em dois pilares principais: primeiro, a redução real das emissões de CO₂ por meio da melhoria contínua na eficiência energética e, em segundo lugar, a expansão e o uso consistentes de energias renováveis.

Nossas soluções - Como apoiamos a descarbonização da sua empresa

“O melhor quilowatt-hora é aquele que você não usa” é o lema para uma descarbonização bem-sucedida. Trabalhamos com você para reduzir sua pegada de carbono e minimizar os custos de energia da sua empresa. O foco inicial é reduzir o consumo de energia por meio de medidas de eficiência energética. Em seguida, analisamos o fornecimento local de energia com energias renováveis, em que a eletricidade verde ou o biometano como fonte de energia renovável ajudam a tornar os requisitos de energia neutros em CO2. A eletrificação de processos, calor e mobilidade, que muitas vezes ainda são baseados em combustíveis fósseis, oferecem um grande potencial. As emissões que não podem ser evitadas podem ser compensadas na etapa final com projetos de proteção climática ou comércio de certificados. O processo geral é apoiado pela flexibilização de seus sistemas técnicos para implementar a descarbonização de forma econômica.

Solicite uma cotação para seu estudo de descarbonização

Por favor, preencha o formulário abaixo.
Esta oferta é destinada a empresas intensivas em energia com um consumo de energia de mais de 10 GWh por ano (eletricidade/calor)