Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

A Actemium constrói um armazém do futuro para a Terumo

Com uma solução de hardware e software 100% Siemens, o armazém totalmente automatizado impressiona em termos de durabilidade, eficiência e confiabilidade.

A Terumo, fabricante japonesa de equipamentos médicos, queria reformar seu armazém em Leuven depois de estar em serviço por um quarto de século. O desafio: construir um armazém totalmente novo, totalmente automatizado e totalmente contínuo, com base na melhor tecnologia possível para aplicações altamente dinâmicas — e tudo isso sem interromper os suprimentos de produção. A parceira industrial Actemium aceitou o desafio e, com uma solução de hardware e software 100% Siemens, criou um projeto exemplar — também em termos de sustentabilidade.

Altas expectativas

Para acompanhar o crescimento da produção, a Terumo Belgium decidiu construir um novo armazém em 2024. A capacidade de 5.000 paletes tornou-se muito limitada e os prazos de entrega estavam abaixo do ideal. Além disso, o armazém já estava em serviço há 35 anos; era hora de uma reforma na época.

Quando a Actemium conversou pela primeira vez com Terumo em setembro de 2024, o assunto em questão consistia de três elementos:

  • uma expansão da capacidade de armazenamento (+70%) dentro do mesmo espaço;
  • sem interromper as operações;
  • da forma mais sustentável, eficiente e confiável.

Para ilustrar o último, a Actemium precisava garantir que os novos guindastes no armazém em funcionamento contínuo estivessem disponível em pelo menos 98% da época. Ou ainda, que um caminhão pudesse ser descarregado em 30 minutos e recarregado em 45 minutos. A Terumo deixou quase inteiramente para a Actemium decidir qual hardware e software usar para fazer tudo isso. A confiança estava, portanto, presente desde o início., apoiado por colaborações bem-sucedidas em outras áreas.

Actemium - Expectations

A abordagem em fases dá frutos

“Desde que nos foi dado carta branca para nossas escolhas em termos de tecnologia, decidimos rapidamente pela Siemens”, diz Wim Serruys, engenheiro de automação de projetos da Actemium. “Por um lado, como o armazém anterior funcionava com PLCs SIMATIC S5 da Siemens, pudemos para conectar os sistemas antigos e novos sem problemas. Isso é importante para enviar paletes do antigo armazém para o novo sem problemas durante a transição, por exemplo. Eles permanecem um todo único. Por outro lado, como parceiro da Siemens há décadas, sabemos que estamos trabalhando de acordo com os padrões mais recentes usando seus soluções. Essa garantia de qualidade conquistou imediatamente a Terumo.”

As obras no local começaram em maio de 2025 e a primeira fase foi concluída até o final do ano. Wim Serruys: “Agora estamos entrando na segunda e última fase, na qual seguirão mais dois guindastes de empilhamento. Uma diferença fundamental em comparação com a primeira fase é que conduziremos o Testes de aceitação de fábrica usando um gêmeo digital. Isso nos permite executar rapidamente vários casos de teste em um ambiente virtual, mas realista. Essa visualização também dá vida imediatamente a todo o projeto na Terumo.”

Sobre Terumo et Actemium

Terumo, uma empresa japonesa de tecnologia médica que opera em mais de 160 países, desenvolve soluções confiáveis e inovadoras que apoiam os profissionais de saúde e melhoram a vida dos pacientes.

Actemium Bélgica assessora, projeta, implementa e apoia processos industriais. Eles também oferecem serviços e treinamentos.

A renovação mecânica, elétrica e de controle completa do armazém no local, incluindo três guindastes empilháveis totalmente automatizados, levará um ano.
Wim Serruys, Engenheiro de automação de projetos, Actênio

Totalmente sustentável

O novo armazém também está perfeitamente alinhado com o da Terumo estratégia de sustentabilidade. Isso inclui eficiência energética, uso responsável de materiais e conformidade como elementos essenciais.

Eficiência energética

  • Recuperação de energia: o SINAMICS S120 O sistema de acionamento recupera a energia de frenagem dos guindastes por meio do controle DC, com o qual alimenta outras aplicações.
  • Sem picos de energia: o versátil SINAMICS G120C o inversor de frequência evita picos de energia durante a partida do transportador.
  • Consumo econômico: todos os transportadores são controlados por acionamentos, tornando os movimentos mais eficientes e controlados em termos de energia.
  • Roteamento inteligente: o Sistema de Controle de Armazém direciona continuamente os paletes para a localização ideal de acordo com a rota mais adequada.
  • Motores mais leves: ao usar motores no modo 87 Hz, eles são menores e mais leves, e as aplicações de guindastes se tornam mais eficientes em termos de energia.

Uso responsável de materiais

  • Manutenção eficiente: o cliente precisa do mínimo possível de peças de reposição para manter tudo funcionando sem problemas ao longo dos anos.
  • Menos desgaste: uma subida e descida bem projetada minimiza o estresse nas peças mecânicas.
  • Layout de espaço inteligente: o armazém alto é extremamente compacto, exigindo menos espaço e deixando espaço para outros fins.

Compliance

  • Compatível com NIS2: o sistema de cibersegurança está em conformidade com a legislação europeia mais recente — crucial para empresas do mundo médico.
  • Conexões seguras: a inovadora WinCC unificado O sistema de visualização para automação possibilita o login seguro em vários dispositivos, inclusive remotamente.

Menos parceiros, mais velocidade e maior flexibilidade

A coordenação entre vários parceiros não é necessária porque o armazém é desenvolvido apenas usando soluções da Siemens — de PLCs e HMIs a sistemas de acionamento e redes. “É claro que também podemos fazer isso se for necessário, mas é um luxo poder trabalhar com um parceiro versátil”, explica Wim Serruys. “Também podemos desenvolver tudo em um só lugar. E podemos fazer isso com vários especialistas em software ao mesmo tempo via Engenharia multiusuário em TIA Portal.”

“Também em termos de planejamento, esse projeto foi um exemplo clássico de flexibilidade. Durante a primeira fase, por exemplo, tivemos que fazer uma pausa para intervenções em termos de segurança contra incêndio, como a instalação de detecção de fumaça e compartimento de incêndio. É simplesmente mais fácil para agir rapidamente quando você não precisa levar em consideração outras partes.”

Isso ajudou a manter a confiança mútua que caracterizou esse projeto desde o início. Juntas, a Terumo e a Actemium estão estabelecendo o armazém do futuro — um elo vital na missão da Terumo de levar cuidados de saúde a um novo nível.