Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

SAS 언어 분석 현대화

SAS 언어 프로그램을 실행하고 파이썬, R, SQL을 통합하세요.우리 컴파일러를 사용하면 SAS 코드를 독립적으로 작성하고 실행할 수 있어요.기계 학습, 데이터 준비, 변환 모델을 빠르게 개발하세요.비용을 줄이고, 기존 SAS 코드를 유지하고, SAS, Python 또는 R로 새 모델을 구축하세요.

SAS 언어란 무엇이고 왜 중요해요?

SAS 언어는 고급 분석, 데이터 관리, 예측 모델링으로 유명한 독점 프로그래밍 언어예요.강력한 통계 기능과 데이터 무결성 기능 덕분에 수십 년 동안 기업 데이터 분석의 초석이 돼왔어요. 특히 금융이나 의료 같은 규제 산업에서 말이죠.

큰 데이터 세트와 복잡한 통계 작업을 처리할 수 있는 포괄적이고 신뢰할 수 있는 도구 모음을 제공하기 때문에 중요해요.널리 사용되면서 많은 조직에 귀중한 지적 재산과 확립된 분석 워크플로를 나타내는 상당한 기존 코드베이스가 생겨났어요.

SAS 언어의 일반적인 사용들

SAS 언어는 다양한 부문에서 중요한 작업에 널리 사용되고 있어요.일반적인 응용 분야로는 신용평가와 사기 탐지에 사용되는 금융의 위험 관리, 제약 분야의 임상시험 분석과 신약 개발, 규제 보고, 산업 전반의 비즈니스 예측, 운영 최적화에 사용돼요.SAS는 복잡한 데이터로부터 신뢰할 수 있는 통찰력을 제공하여 전략적 의사 결정을 지원해요.

SAS 환경 구축이 어려운 이유

기존 코드베이스가 광범위하기 때문에 기존 SAS 환경을 현대화하는 것은 어려운 일이에요. 종종 비즈니스 운영에 중요하고 때로는 문서가 부족할 때도 있어요.이러한 시스템을 관리하는 데 필요한 전문 지식과 대량의 기록 데이터 세트를 이동하는 데 드는 복잡성과 비용이 더 어려워요.전환 과정에서 지속적인 데이터 무결성과 규정 준수를 보장하면 조직은 안정적이고 검증된 SAS 기반 워크플로를 변경하는 것을 주저하게 돼요.


엔터프라이즈 데이터 분석에서 SAS 언어의 역할

SAS 언어는 여전히 엔터프라이즈 데이터 분석의 초석으로 남아 있으며 데이터 조작, 통계 분석 및 보고를 위한 강력한 기능을 제공합니다.많은 조직에서 오랫동안 자리를 잡았다는 건 기존 코드와 전문 지식이 풍부하다는 뜻이에요.SAS를 Python과 R 같은 현대 언어와 통합하면 기업들이 과거 투자를 활용하면서 고급 분석과 기계 학습을 위한 신기술을 채택할 수 있어요.이 하이브리드 접근 방식은 연속성을 보장하고 분석력을 강화하며 미래에 대비한 데이터 전략으로의 원활한 전환을 지원해요.


기업들이 기존 SAS 환경을 재고하는 이유

엔터프라이즈 분석은 극적으로 발전했어요.클라우드 컴퓨팅의 등장은 전례 없는 확장성과 유연성을 제공하는 반면, AI와 기계 학습의 발전은 더 민첩하고 강력한 처리를 요구해요.Python이나 R 같은 오픈 소스 도구는 혁신적인 알고리즘과 활기찬 커뮤니티를 주로 저렴한 비용으로 제공해요.이러한 변화는 통합, 적응, 경쟁을 위한 전통적인, 종종 온프레미스인 SAS 환경에 도전해요. 이로 인해 조직은 가치 있는 기존 분석과 현대 데이터 과학의 요구 사이의 격차를 해소하는 솔루션을 모색하게 되죠.

현대 분석으로의 전환

분석의 이러한 발전은 중요한 통찰력으로 이어졌어요. 모든 분석 요구에 맞는 도구나 언어는 하나도 없어요.현대의 팀들은 통계적 정확성이 입증된 SAS, 기계 학습 라이브러리를 위한 Python, 고급 통계 모델링을 위한 R, 데이터 조작을 위한 SQL이든, 적절한 작업에 적합한 언어를 사용하는 것을 점점 더 우선시하고 있어요.이 실용적인 접근 방식을 통해 조직은 성과를 최적화하고, 전문 기능을 활용하고, 다양한 분석 재능을 강화하여 단일 환경을 넘어 더 유연하고 강력한 생태계로 이동할 수 있어요.

분석팀을 위한 유연성 향상

Python, R, SQL 같은 다양한 도구를 AI 지원 분석 워크플로우와 함께 사용하면 분석팀에 전례 없는 유연성이 제공돼요.이러한 다국어 접근 방식을 통해 전문가들은 자신이 선호하는 환경에서 작업하여 혁신과 효율성을 촉진할 수 있어요.팀은 이제 다양한 분석 강점을 매끄럽게 통합하여 그 어느 때보다 포괄적이고 강력한 솔루션을 구축할 수 있어요.

SAS 언어를 넘어서 확장하기

이렇게 진화하는 환경에서 진정으로 성공하려면 현대적인 분석 환경이 기존의 경계를 넘어서야 해요.다양한 도구 간의 원활한 상호 운용성, 데이터 무결성 및 규정 준수를 위한 강력한 거버넌스, 증가하는 데이터를 처리할 수 있는 확장 가능한 인프라, 새로운 기술과 분석 요구에 적응하기 위한 고유한 유연성을 지원해야 해요.이를 통해 조직은 통제력과 효율성을 유지하면서 분석 잠재력을 극대화할 수 있어요.

hero1-sas-language-modernization-1280x720
과제

SAS 언어 현대화를 가로막는 게 뭐예요?

인프라 제한

많은 기존 SAS 환경은 견고한 온프레미스 인프라를 사용해요.이로 인해 클라우드 채택이 방해되고 현대적이고 데이터 집약적인 워크로드의 동적 확장이 제한되어 혁신과 민첩성이 느려집니다.

기술 격차와 훈련 필요성

Python, R, AI 도구의 등장은 새로운 전문성을 요구해요.기존 팀의 기술 격차를 해소하려면 훈련하고 기술 향상에 상당한 투자가 필요한데, 현대화 노력의 병목 현상이 되는 경우가 많아요.

통합의 복잡성

기존 SAS 시스템을 최신 클라우드 플랫폼, 다양한 데이터 소스, 오픈 소스 도구와 연결하는 것은 기술적으로 어려워요.원활한 상호 운용성을 위해서는 종종 맞춤형 솔루션이 필요해 복잡성과 유지 관리가 증가해요.

데이터 거버넌스 및 규정 준수

하이브리드 환경 (SAS, 클라우드, 오픈소스) 에서 일관된 데이터 거버넌스, 보안, 규정 준수를 보장하는 것은 중대한 장애물이에요.통일된 프레임워크를 유지하려면 신중한 계획과 실행이 필요해요.

예상 비용 및 노력

기존 SAS 코드베이스를 마이그레이션하거나 현대화하는 데 드는 비용과 노력은 엄청날 수 있어요.조직들은 즉각적인 투자와 장기적 이익을 비교하는 경우가 많아요, 때로는 중요한 업데이트를 지연시키기도 해요.

공급업체 종속 문제

독점 SAS 기술에 의존하면 벤더 종속 문제가 생겨 도구와 플랫폼의 유연성과 선택이 제한될 수 있어요.이로 인해 광범위한 분석 생태계에서 동급 최고의 솔루션을 채택하기가 더 어려워질 수 있어요.

주요 이점들

SAS 분석 기능 강화

AI와 데이터 애널리틱스

AI 기반 분석으로 비즈니스 성장 실현

확장 가능하고 미래에 대비한 솔루션을 위해 데이터 분석과 고급 AI 자동화를 활용하세요.

hpcworks-그리드-소프트웨어-키-비주얼-as598538618-제품-프로모션-640x480

자주 묻는 질문