Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
지속 가능한 산업

친환경 목표를 성장 동력으로 바꿔보세요.

현실 세계와 디지털 세계를 결합하여 지속 가능성을 비즈니스의 모든 측면에 매끄럽게 통합해 봅시다.이를 통해 전체 가치 사슬을 총체적으로 볼 수 있고 산업 탈탄소화와 자원 효율성을 촉진하는 동시에 비즈니스 영향을 극대화해요.

LP 배너 2000x1137 보조 KV2 텍스트 없음

SPS 2026: 지금 등록하고 무료 티켓을 받으세요

2026년 11월 24일부터 26일까지 뉘른베르크에 있는 SPS 박람회장을 무료로 이용할 수 있어요.홀 11번이나 온라인에서 라이브로 참여하세요.

지속 가능한 디지털 엔터프라이즈로 가는 여정을 시작하세요

우리는 전체론적 접근법으로 당신의 비즈니스 지속 가능성을 주도해요.현실 세계와 디지털 세계를 전체 가치 사슬에 걸친 포괄적인 Digital Twin과 결합함으로써 우리는 지속 가능한 산업이 지속 가능한 혁신을 주도할 수 있도록 해요.Siemens Xcelerator와 함께라면 지속 가능한 제품 설계를 개선하고, 자원을 최적화하고, 생산 시 탄소 발자국을 줄이는 데 필요한 통찰력과 생태계를 얻을 수 있어요.

74% 디지털 우선 접근 방식으로 CO₂ 감소

핀란드의 디지털 기업인 스핀노바는 Siemens와 긴밀히 협력하여 Siemens Xcelerator 포트폴리오의 기술을 사용하여 지속 가능한 섬유를 생산하는 독특한 기술을 개발했어요.

75% 미만 3D 프린팅으로 절약한 원자재의 양입니다.

3D 프린터로 만든 가구 회사 Haddy는 가정용 가구가 혁신적이고 미학적일 뿐만 아니라 지속 가능하다는 것을 증명하면서 업계에 혁명을 일으키고 있어요.

30% 식품비 낮춰요

Blendhub는 휴대용 생산 허브를 제공하여 영양에 대한 접근성을 재구상하고 있어요.이 소형 플러그 앤 플레이 공장은 40피트 컨테이너 단위로 배송되며 전략적 위치나 서비스 소외 지역에 설치할 수 있어요.

중요 기술들

지속 가능성, 효율성, 혁신이 경쟁하지 않고 서로를 강화한다면 어떨까요?전체 가치 사슬에서 데이터, 인텔리전스, 보안을 연결함으로써 제조업체는 복잡성을 명확성으로 바꾸고 일상 운영을 측정 가능한 진전으로 전환할 수 있어요.

디지털 혁신을 가속화하세요

기술이 산업 지속 가능성을 주도합니다. 디지털 기업이 되면 설계 초기 단계부터 생산, 사용, 수명 종료 고려 사항에 이르기까지 전체 제품 가치 사슬을 디지털화할 수 있어요. 이를 통해 지속 가능성에 대한 총체적 관점을 제시하고 더 나은 결정을 내리고 지속 가능한 혁신을 창출할 수 있는 집단 지성을 제공할 수 있어요.

지속가능산업-주제-디지털-엔터프라이즈-a8844693-1d89-44e6-8bfd-5f3cc4552117-프로모션-640x480

Siemens Xcelerator로 혁신을 가속화하세요

개방형 디지털 비즈니스 플랫폼인 Siemens Xcelerator를 통해 기업들은 디지털 기업으로의 전환을 가속화할 수 있어요.디지털 기술과 파트너 에코시스템에 대한 접근성은 가치 사슬 전반에서 탄소 집약도, 자원 활용 및 기타 중요한 요소를 분석하고 최적화하는 촉매제 역할을 하는 동시에 수익성과 시장 점유율을 높여요.

Siemens Xcelerator는 산업체들이 지속 가능한 디지털 기업으로 더 빠르게 거듭날 수 있게 해준대요.

여정 시작하기