Skip to main content

탈탄소화 및 에너지 효율

Siemens는 탈탄소화를 가속화하는 혁신을 통해 운영, 인프라 및 공급망을 재구상함으로써 넷 제로로의 전환을 주도하고 있습니다.

탈탄소화 및 에너지 효율 추진

우리는 중대한 기후 이정표를 맞이하고 있습니다. 전 세계 평균 기온은 산업화 이전 수준보다 1.55°C 상승했습니다. 1.5°C를 초과하는 0.1°C마다 1억 4천만 명의 인구가 극한 기후 위험에 처하게 됩니다. 이러한 궤도는 반드시 변경되어야 합니다.

Siemens는 실제적이고 측정 가능한 포트폴리오 영향을 통해 이러한 변화를 주도할 역량을 가지고 있습니다. Siemens는 에너지 효율, 재생 가능 에너지 통합 및 전기화라는 세 가지 지렛대를 통해 고객이 2030년까지 독일 연간 배출량의 약 1.5배에 해당하는 1,000메가톤의 배출량을 감축할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. Siemens의 과학 기반 목표 이니셔티브(SBTi) 넷 제로 목표는 1.5°C 세상으로 돌아가도록 돕겠다는 Siemens의 약속을 강조합니다. Siemens의 영향에 대해 자세히 알아보십시오.

고객, 지구, 사회를 위해

Siemens는 전용 소프트웨어와 하드웨어를 통해, 그리고 재생 가능 에너지 통합, 에너지 효율 및 전기화를 가능하게 함으로써 제품, 운영 및 공급망의 탈탄소화를 추진합니다.

Siemens의 운영, 제품 및 인력 전반에 걸쳐

Siemens는 Siemens 포트폴리오 기반의 최적화된 생산 시설에서 생산되는 저탄소·에너지 효율 제품을 설계하여 운영 및 공급망 전반의 배출량을 줄이고 있습니다.

하이라이트 스토리

Mercedes-Benz의 에너지 시스템 성능 향상

Mercedes-Benz와 함께하는 지속 가능한 공장 계획

Mercedes-Benz는 Siemens와 협력하여 계획 시간을 단축하고 에너지 효율을 개선하며 CO₂ 배출량을 줄이는 디지털 에너지 트윈을 공동 개발했습니다. 이는 2039년까지 전 세계 모든 완전 소유 생산 시설을 100% 재생 가능 에너지로 운영하겠다는 자동차 제조업체의 목표를 지원합니다.

A factory with a Mercedes-Benz logo and a green field in the background.

Siemens의 전략적 지렛대

Siemens 기술은 어디에나 적용되어 일상생활을 가능하게 하는 동시에 에너지 효율, 재생 가능 에너지 통합 및 전기화라는 세 가지 탈탄소화 지렛대를 통해 에너지 전환에 기여합니다.

The image shows a modern wind turbine farm with several wind turbines generating renewable energy in a rural landscape.

재생 가능 에너지 통합

당사는 산업체와 기반 시설이 풍력 및 태양광과 같은 청정 에너지원으로 원활하게 전환할 수 있도록 지원하고 전력망의 유연성을 향상시켜 재생 가능한 전력의 송전 및 소비를 촉진합니다.

예: 현장 재생 가능 발전
Siemens는 태양광 발전 및 하이브리드 에너지를 포함한 지역 맞춤형 저탄소 전력 시스템을 설계 및 구축하여 시설에서 자체적으로 전기를 생산하고 화석 연료 의존도를 줄이며 에너지 자율성을 향상시킬 수 있도록 지원합니다.

A person stands in front of a building with a solar panel on the roof, highlighting energy efficiency and renewable energy.

에너지 효율

생산성 저하 없이 에너지 사용을 줄이고 비용을 낮추고 성능을 향상시키는 지능형 자동화와 실시간 데이터를 제공합니다.

예: 디지털 트윈
제품, 건물 또는 에너지 시스템용 디지털 트윈은 운영 효율성을 향상시키면서 라이프사이클 전반의 성능을 예측하고 최적화합니다. 동시에 스코프 1~3에서 배출량을 줄이고 생산량이나 품질 저하 없이 에너지를 절약할 수 있습니다.

A poster showing a city with electric vehicles and charging stations, promoting the benefits of electrification.

전기화

화석 기반 공정에서 전기 공정으로 전환하여 특정 부문을 탈탄소화하여 전기 시스템으로의 전환을 가속화하는 솔루션을 제공합니다.

예: 전기 운송
Siemens는 전기화된 철도와 운송 시스템을 발전시키고 디지털화와 청정 추진력을 결합하여 스코프 1~3에서 배출량을 줄이면서 신뢰성, 안전, 승객 경험을 개선합니다.

고객의 배출량 감축 이해

기후 영향 측정에 대해 궁금하십니까? 실용적인 예시, 명확한 계산 단계, 실제 사례를 통해 고객의 온실가스 감축 효과를 측정하는 핵심 요소와 계산 방법을 알아보는 방법론 가이드를 살펴보십시오.

A white paper cover with a blue and green logo and text

Siemens EcoTech 스포트라이트

Siemens Ecotech 로봇 팔이 원형으로 움직이는 모습이 보이는데, 아마도 제조 또는 조립 라인에서 작업을 수행하고 있는 것으로 보입니다.

Siemens EcoTech는 제품의 탁월한 환경 성능을 강조합니다. 이 프레임워크는 제품 수명 주기 전반에 걸친 포괄적인 기준을 제공하여 고객이 지속 가능성 목표를 달성하는 데 도움이 되는 투명하고 책임감 있는 선택을 할 수 있도록 지원합니다.

2030년까지의 목표

Siemens의 탈탄소화 및 에너지 효율 목표

당사의 스코프 1, 2, 3 등급 목표는 SBTi의 전반적인 탄소 중립 목표와 일치합니다.

A diagram showing the difference between scope 1 and scope 2 emissions.

스코프 1&2

90% 감축하고 잔여 CO₂e 배출량을 상쇄합니다.

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line and a red line.

전체 스코프 3

2030년까지 이산화탄소 환산 배출량을 30% 감축하고 2050년까지 탄소중립을 달성하십시오.

A customer avoids emissions by using a product.

고객의 배출량 감축

누적 이산화탄소 환산량 1000Mt 이상 감축을 달성하십시오.

Science Based Targets: driving ambitious corporate climate actions logo.

SBTi가 검증한 Siemens의 과학 기반 넷 제로 목표를 통해 Siemens는 다음을 약속합니다.

  • FY2019 기준 연도 대비 FY2030까지 스코프 1 및 2 온실가스 절대 배출량을 90% 감축하고, FY2030부터 FY2050까지 최소 90% 감축 수준을 유지합니다.*
  • FY2019 기준 연도 대비 FY2030까지 스코프 3 온실가스 절대 배출량을 30% 감축합니다.
  • FY2019 기준 연도 대비 FY2050까지 스코프 3 온실가스 절대 배출량을 90% 감축합니다.
  • FY2050까지 가치 사슬 전반에 걸쳐 온실가스 넷 제로를 달성합니다.

*목표 경계에는 토지 관련 배출량과 바이오에너지 공급원료 제거량이 포함됩니다.

지금까지의 성과

↓ 66% 스코프 1 & 2

Siemens w/o SHS는 2019년 기준 연도에 비해 스코프 1 및 2 배출량을 전체적으로 66% 줄였습니다.

↓ 11% 전체 스코프 3

2019년 회계연도 이후 스코프 3 배출량을 11% 줄였습니다.

694 Mt 고객의 배출량 감축

2025년 기준으로 고객이 누적적으로 6억 9,400만 메트릭톤의 CO₂e 배출을 회피했으며, 이는 Siemens 제품이 수명 주기 동안 창출한 긍정적인 영향을 수치로 보여줍니다.

더 많은 탈탄소화 관련 이야기

디지털 전환과 성장하는 생태계 전반에 걸친 협력을 통해 탄소중립 목표 달성을 가속화하고 있습니다. 탄소중립을 어떻게 추진하는지 자세히 알아보십시오.

decarbonization-and-energy-efficiency-promo-640x480

Fürth에서 지속 가능한 제조 부문 선두 주자

Fürth 에 위치한 이 사업장이 어떻게 다양한 방식으로 지속가능성 측면에서 성공을 거두었는지 알아보십시오.

자세히 보기