Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
하부 구조

건물 효율성은 기존 건물에서 시작돼죠

작성자: 에릭 하팅, 빌딩 테크놀로지 포트폴리오 매니저

건물 소유주와 운영자의 경우, 성과 개선이 항상 주요 자본 프로젝트로 시작될 필요는 없어요.많은 기존 미국 건물에서 첫 번째 기회는 이미 있는 자산에서 더 많은 것을 얻을 수 있는 거예요. 에너지가 낭비되는 곳을 파악하고, 성능이 떨어지는 시스템을 식별하고, 더 나은 제어를 통해 장비를 더 효율적으로 운영할 수 있어요.전력 수요가 증가하고 소유주들이 자본 수요에 대한 경쟁에 무게를 두면서 그 기회가 점점 더 중요해지고 있어요.미국 전기 수요가 평균적으로 증가했어요. 2.1% 예요. 미국 에너지 정보국 (Energy Information Administration) 에 따르면 2050년까지 계속 성장할 것으로 예상하고 있거든요.

그러면 건물 에너지 효율의 경제학이 바뀌어요.효율성을 주로 지속 가능성 이니셔티브로 보거나 다음 주요 장비 교체 주기를 기다리는 대신 소유주는 건물 자체의 물리적 운영을 볼 수 있어요.불필요하게 에너지가 소비되는 곳은 어디예요?어떤 자산이 예상 범위를 벗어나서 운영되고 있어요?지금 어떤 조정을 할 수 있고 어떤 장비 문제에 정말로 자본이 필요한가요?

미국 건물 소유주와 운영자의 경우, 에너지 비용과 배출가스를 줄이는 가장 빠른 길은 종종 이미 소유한 건물에서 시작돼요.비즈니스 사례는 운영 가능해요. 전체 개조나 교체 주기를 기다리지 않고 더 나은 데이터와 제어를 사용하여 낭비를 줄이고 장비 성능을 개선하며 자본의 우선 순위를 정하세요.

건물 에너지 효율은 네 개의 가치 풀을 창출해요

모든 이점을 상호 교환 가능한 것으로 취급하지 않고 잠재적 가치원을 분리할 때 에너지 효율성 구축에 대한 비즈니스 사례가 더 명확해져요.

첫 번째이자 가장 직접적인 것은 에너지 소비 비용이에요.불필요한 난방, 냉방, 환기 및 기타 부하를 줄이면 소비와 운영 비용을 줄일 수 있어요.적절한 기준선과 비교했을 때 그건 엄청난 이득이에요.

두 번째는 유지보수와 자산 수명이에요.빌딩 데이터는 운영자가 장비의 이상 동작을 파악하고 필요한 곳의 유지 보수를 목표로 하는 데 도움이 될 수 있어요.재정적 효과는 관련된 건물과 장비에 따라 달라지므로 가정하지 말고 에너지 절약과 독립적으로 평가해야 해요.

세 번째는 운영 탄력성이에요.빌딩 시스템이 어떻게 작동하는지 더 잘 볼 수 있게 되면 운영팀이 문제를 더 일찍 인식하고 중요 자산에 대해 더 많은 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 돼요.에너지 수요가 증가하고 전력망 상태가 사업 계획에서 중요해짐에 따라 건물이 에너지를 어떻게, 언제, 어디서 소비하는지 아는 것이 단순한 지속 가능성 지표가 아니라 운영 역량이 돼요.

네 번째는 점유 조건이에요.온도, 습도, 공기질, 일정한 환경 조건은 직장, 학교 및 기타 점유 공간에서 중요해요.하지만 경제적 이익은 과장되어서는 안 돼요.실내 상태가 좋아지면 소유주의 더 넓은 목표에 도움이 될 수 있지만 생산성, 점유율, 임대율, 수익성에 대한 주장에는 건물과 사용 사례에 맞는 증거가 필요해요.입주자 편의를 희생시키면서 건물 운영을 개조해서는 안 돼요.

이 네 개의 가치 풀을 구분하는 것이 중요해요.이를 통해 소유주는 측정 가능한 비용 절감을 다른 가치 있지만 상황에 따라 달라지는 운영 이점과 구별할 수 있어요.

기존 건물 최적화로는 처음부터 다시 시작하지 않아도 돼요

미국의 기존 건물 재고의 경제성이 특히 중요한 부분이에요.

소유주들은 건물을 백지로 취급할 여유가 거의 없어요.건물에는 서로 다른 시기에 설치된 HVAC 장비, 여러 세대의 제어 장치, 다른 제조업체의 부품, 아직 작동 수명이 남은 시스템이 있을 수 있어요.대대적인 현대화가 정당하다고 해도 모든 것을 한꺼번에 교체하는 것은 재정적으로 건전하지도 않고 운영상 불가능할 수도 있어요.

따라서 기존 빌딩 최적화는 대체로 상호 운용성 문제가 돼요. 이미 있는 시스템에서 유용한 정보를 얻어서 더 나은 운영 의사 결정으로 바꾸려면 어떻게 해야 할까요?

정답이 자동으로 전면 교체되어서는 안 돼요.

개방적이고 상호 운용 가능한 디지털 빌딩 시스템은 기존 인프라 전체에 계층을 만들어 소유자가 사용 가능한 자산을 보존하면서 운영 데이터를 연결하고 가시성을 높일 수 있게 해줘요.예를 들어 지멘스의 Building X는 실시간 빌딩 데이터를 수집하고 분석하기 위한 중앙 기반으로 설계되었으며 여러 공급업체의 빌딩 시스템을 통합하기 위한 오픈 API를 제공해요.Siemens는 플랫폼을 사용하는 고객들이 에너지를 절약했다고 해요 최대 30% 절감 데이터 중심의 에너지 효율 최적화를 통해서요.하지만 그 수치는 보고된 고객 결과이지 모든 건물에 대한 보장된 결과는 아니에요.

큰 점이 개별 플랫폼보다 더 중요해요. 디지털화는 기술 현대화와 물리적 교체를 동시에 강요하지 않고 소유자가 이미 소유하고 있는 자산의 경제성을 개선하는 데 도움이 될 때 가장 큰 가치를 창출해요.

더 나은 건물 에너지 관리로 데이터를 행동으로 바꿔요

데이터만으로는 에너지를 절약할 수 없어요.

그 가치는 가시성, 진단, 제어, 검증과 같은 운영 체인에서 비롯돼요.

첫째, 소유주는 건물과 주요 시스템이 실제로 무엇을 하고 있는지 알아야 해요.에너지와 운영 데이터를 통해 소비가 언제 어디서 발생하는지 알 수 있고 변화를 측정할 수 있는 기준을 설정할 수 있어요.

거기에서 진단이 나온대요.운영자는 부하가 많거나 변동이 심한 시스템을 조사하고 낭비 또는 오작동을 나타내는 작동 패턴을 찾을 수 있어요. 장비가 필요하지 않을 때 작동하거나, 난방과 냉방이 충돌하거나, 과도한 환기나 점유 및 사용에 더 이상 해당하지 않는 제어 설정.

그 다음엔 제어가 필요해요.원인을 파악하면 작업자가 스케줄, 설정값, 시퀀스를 조정하거나 의도한 대로 작동하지 않는 장비를 처리할 수 있어요.

드디어 검증이 왔어요.개입으로 실제로 기준선 대비 소비나 비용이 줄었나요?아니라면 왜 안 돼요?

마지막 단계가 중요해요. 건물 에너지 관리를 일련의 활동에서 반복 가능한 비즈니스 프로세스로 바꾸기 때문이죠.소유주는 측정 가능한 결과를 내는 변화와 그렇지 않은 변화를 구별할 수 있고 그 증거로 다음 금액의 자본이나 운영 예산을 어디에 사용할지 결정할 수 있어요.

미국 건물 소유주와 운영자의 경우, 에너지 비용과 배출가스를 줄이는 가장 빠른 길은 종종 이미 소유한 건물에서 시작돼요.비즈니스 사례는 운영 가능해요. 전체 개조나 교체 주기를 기다리지 않고 더 나은 데이터와 제어를 사용하여 낭비를 줄이고 장비 성능을 개선하며 자본의 우선 순위를 정하세요.

기존 건물 개선의 우선순위를 정하는 방법이에요

실용적 접근은 기술 쇼핑 리스트로 시작하지 않아요.일련의 운영 질문으로 시작해요.

1.베이스라인 수립 현재 에너지 소비량, 운영 일정, 주요 부하를 이해하세요.믿을만한 시작점이 없으면 저축을 검증하기 어려워요.

2.고부하 및 고분산 시스템 식별 소비가 가장 많거나 성과가 예상 패턴과 크게 다를 수 있는 곳에 집중하세요.난방, 냉방, 환기는 제어 가능한 건물 부하이기 때문에 HVAC는 종종 조사해야 할 중요한 영역이에요.

3.기존 제어 최적화해요. 작동하는 자산을 교체하기 전에 일정, 설정값, 환기 수준, 순서를 실제 건물 용도에 더 잘 맞출 수 있는지 결정하세요.

4.가장 큰 장비 문제를 고쳐요. 데이터와 운영 분석은 수리, 현대화 또는 교체가 정말로 필요한 장비에서 비효율적인 작동을 분리하는 데 도움이 될 수 있어요.

5.결과 확인해요 성과를 기준선과 비교하고 개선으로 인해 의도한 비용 절감이 이루어졌는지 확인해 보세요.

이 시퀀스는 또한 더 체계적인 자본 배분 방법을 만들어 줘요.일부 기회는 주로 운영될 수 있어요.다른 것들은 장비 투자가 필요할 거예요.요점은 도매 교체를 기본 답변으로 취급하기 전에 어느 것이 어느 것인지 확인하는 거예요.

대규모 개선이 정당화될 때 자금 조달도 그 계산의 일부가 될 수 있어요.Siemens는 그 이상 납품했다고 보고했어요 1,000건의 퍼포먼스 계약 20억 달러의 운영 및 에너지 절감 효과를 냈어요.에너지 절약 성과 계약은 프로젝트에서 창출된 절감액을 인프라 개선 자금을 지원하는 데 사용할 수 있어요.

기존 건물은 상당한 에너지 절감 효과를 낼 수 있어요.

기존 인프라가 출발점이 될 때 이 접근 방식이 어떤 모습일지 이미 증거가 있어요.

AI 기반 최적화가 한 예예요. 옥소이아 기존 Siemens 빌딩 자동화에 연결하고 HVAC 시스템, 센서, 점유, 실내 기후, 날씨의 정보를 분석해요.조정을 권장하거나 입력에 따라 HVAC 작동을 자동으로 최적화할 수 있어요.Siemens는 이 기술이 100채 이상의 건물에 적용되어 최대 35% 의 검증된 에너지 절감 효과를 거뒀다고 해요. 보통 투자 회수 기간은 12개월이고 하드웨어 교체는 필요 없어요.설치 중에 작업을 중단할 필요가 없어요.

이 수치를 보편적인 저축 예측으로 해석해서는 안 돼요.건물 유형, 기존 성능, 장비, 기후, 점유, 운영 관행이 모두 기회에 영향을 줘요.하지만 이 예시는 기본 원칙을 보여줘요. 때로 기존 물리적 시스템이 교체되기 전에 운영 방식을 변경함으로써 측정 가능한 개선이 이루어질 수 있어요.

AI 빌딩 최적화가 유용한 이유이기도 해요, 기본이 마련된 후에야 가능해요.

AI는 수동으로 따라하기 어려운 작동 패턴을 분석하고 점유, 실내 조건, 날씨 변화 같은 변수로 HVAC 작동을 지속적으로 조정할 수 있어요.예를 들어 Oxoia는 건물 데이터를 계속 분석해서 자동으로 HVAC 설정을 조정하면서 시설 관리자가 가시성을 유지하고 개입할 수 있게 해줘요.

순서가 중요해요.AI는 사용 가능한 건물 데이터, 기능 제어 또는 건전한 운영 관행을 대체하지 않아요.시스템이 비효율성을 감지하고 조치를 취하는 데 필요한 정보를 안정적으로 제공할 수 있을 때 그 가치가 커져요.

빌딩 효율성은 더 나은 운영으로 가는 다리예요

기존 건물을 개선하는 가장 강력한 비즈니스 사례는 우리가 때때로 만드는 것보다 간단할 수 있어요.

오늘 에너지 비용을 지불하는 것부터 시작하세요.기존 자산의 성과를 이해하세요.피할 수 있는 낭비를 교정하세요.정말 투자가 필요한 장비를 식별하세요.저축 확인해 보세요.그런 다음 건물이 알려주는 것을 사용하여 다음 개선 사항을 결정하세요.

그 접근법은 지속가능성을 소유주들이 이미 이해하고 있는 것, 즉 운영 성과에 연결해요.

기술의 역할도 바꿔요.질문으로 시작하는 것보다, 어떤 새 시스템을 설치해야 돼요? 기존 건물 최적화는 더 유용한 질문으로 시작해요. 처음부터 다시 시작하지 않고 이 건물에서 무엇을 개선할 수 있을까요?

Siemens에서는 점점 더 그렇게 기회를 보고 있어요.디지털 플랫폼, 예: 빌딩 X 중앙 집중식 실시간 건물 데이터를 제공하고 에너지, 운영, 유지 관리 사용 사례를 지원할 수 있고, AI 기반 최적화는 그 기반을 점점 더 지속적이고 자동화된 운영으로 확장할 수 있어요.하지만 기술이 원동력이지 경제적 논거는 아니에요.

문제는 건물 그 자체예요.

늘어나는 에너지 수요, 노후화된 시스템, 제한된 자본을 헤쳐나가는 소유주들에게 효율성은 현재 있는 인프라와 미래에 필요한 고성능 건물 사이의 가교가 될 수 있어요.에너지 소비를 줄이면 운영 비용을 줄일 수 있어요.더 나은 정보는 유지보수와 자본 결정을 더 잘 내릴 수 있어요.대응력이 뛰어난 제어로 일상 운영을 강화할 수 있어요.그리고 검증된 모든 개선은 소유자에게 다음에 무엇을 할지 결정할 수 있는 강력한 증거를 제공해요.

앞으로 가는 가장 빠른 길은 처음부터 다시 시작하지 않는 것일 수도 있어요.이미 있는 건물을 더 잘 만들기 위한 것일 수도 있어요.

게시 날짜: 2026년 11월 9일