Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

AI 지원 엔지니어링으로 자동화가 쉬워졌어요.

CASMT에서 하는 개념 증명에서 Eigen Engineering Agent가 자동화 엔지니어링의 핵심을 담당해 엔지니어들이 더 큰 그림을 볼 수 있도록 해요.

빨간 지붕과 정면에 굵은 “CASMT” 글자가 새겨진 대형 산업용 창고예요. 도로랑 근처 건물들로 둘러싸여 있어요.

중국은 전기 자동차 산업에 지능형 자동화 제공업체인 CASMT 같은 회사들이 주도해 e-모빌리티 분야에서 세계를 선도하고 있어요.이 업계에서는 속도가 관건이에요. 자동차 제조업체들은 품질, 신뢰성, 안전을 손상시키지 않으면서 설계에서 생산으로 몇 년이 아니라 몇 달 만에 전환할 수 있는 솔루션을 원하기 때문이에요.

이렇게 단축된 타임라인으로 인해 자동화 엔지니어들은 엄청난 압박을 받고 있어요. 기계, 전자, 소프트웨어, 로보틱스, 품질 검사 등 다분야 시스템에서 작업하면서 처음부터 제대로 설계를 해야 해요.우리는 우리의 것으로 그 부담을 덜어줄 수 있어요 Eigen 엔지니어링 에이전트예요.이 AI 기반 어시스턴트는 자연어 프롬프트로 작동해요. 엔지니어는 달성하고자 하는 것을 설명하고 Eigen Engineering Agent는 백그라운드에서 반복적인 엔지니어링 작업을 처리해요.솔루션이 매끄럽게 연결돼요 TIA 포털 - 우리의 중앙 엔지니어링 환경이에요.PLC 엔지니어링, HMI 스크린 디자인, SINAMICS 드라이브 구성, 하드웨어 설정, 자동 테스트 생성을 지원해 엔지니어들이 도구를 바꾸지 않고도 여러 도메인에서 작업할 수 있어요.TIA Portal에는 포괄적인 로보틱스 엔지니어링 기능을 위한 SIMATIC 로봇 라이브러리도 포함돼요.

Eigen Engineering Agent: 까지 개선됐어요

2-5x 더 빠른 실행

80% 더 높은 솔루션 퀄리티

50% 더 높은 효율성

전자 기계 제동 (EMB) 데모 머신으로 테스트 드라이브

CASMT는 우리 엔지니어들과 협력하여 Eigen Engineering Agent를 통해 설계를 기반으로 간결한 개념 증명을 만들었어요. 완전한 전자 기계 제동 생산 라인의 축소 버전이에요.30~50개의 워크스테이션의 기능을 하나의 시연기로 압축하면서도 조립, 부품 처리, 나사 조이기 및 토크 조정, 로봇 작동 등 산업 생산 라인 전체를 포괄해요.팀은 두 달 만에 EMB 데모의 첫 버전을 설계하고 제작한 후 몇 주 동안 재설계를 통해 다듬었어요.

품질 보증도 EMB 데모 머신의 일부예요. 인스펙토, 우리의 AI 기반 육안 검사 시스템은 산업 환경을 위해 특별히 설계됐어요.Inspekto는 설정이 아주 간단해요. 비교적 짧은 시간에 20개 정도의 좋은 부품만 있으면 바로 사용할 수 있어요. 머신 비전이나 AI 전문 지식이 없어도 돼요.Inspekto는 긁힘, 표면 결함, 이물질, 누락된 부품을 감지해요. 독특한 반사 방지 기술 덕분에 검사하기 어려운 광택 부품에서도 감지해요.

인스펙토는 엔지니어링할 필요가 없어요.대신 빠르게 설정하고 부품 검사 작업에 사용할 수 있어요.
펠릭스 베어, 중국 오토노머스 팩토리 책임자 , Siemens
직원 두 명이 CASNT 산업용 기계를 살펴보고 있는데, 한 명은 제어판을 가리키고 다른 한 명은 태블릿을 들고 있어요.

자동화 엔지니어 역량 강화

네, Eigen Engineering Agent를 사용하면 생산 시스템을 기록적인 속도로 개발할 수 있어요.하지만 자동화 엔지니어들을 대체하는 것은 아니에요. 그들은 모든 시스템이 품질, 신뢰성, 안전 요구 사항을 충족하는지 확인하면서 검증과 최적화를 전적으로 책임져요.반복적이고 시간이 많이 걸리는 엔지니어링 작업을 대신해서 에이전트는 전문가들이 자동화할 수 없는 일, 즉 복잡한 생산 라인의 커스터마이징, 미세 조정, 디버깅 등에 집중할 수 있게 해줘요.

CASMT의 경우 EMB 데모 머신은 시작에 불과해요.고객 프로젝트에 사용된 것과 동일한 플랫폼을 기반으로 구축되어 에이전트 기반 엔지니어링을 개념에서 실제 생산 시스템을 위한 확장 가능한 접근 방식으로 전환해요.

Eigen Engineering Agent같은 도구로 중복과 반복 작업을 줄일 수 있으면 엔지니어들이 가장 중요한 일, 즉 시스템을 최대한 좋게 만드는 데 집중할 수 있어요.
케빈 피로우지안, 글로벌 전략 및 파트너십 책임자, 캐스밋