Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
인간 중심의 자율 건물들

유연성을 위한 자율 주행 건물들

AI 기반 건물은 공간, 서비스, 운영을 실제 수요에 맞게 조정하여 포트폴리오가 변화하는 사용 패턴에 더 빠르게 대응할 수 있도록 도와줍니다.유연성은 관리 기능이 되는 것이지 사후 고려 사항이 아니에요.

정적 건물 운영이 따라가지 못하는 이유

전통적인 건물 운영은 일정과 가정에 따라 고정되는 경우가 많아요.활용도가 변화함에 따라 팀에는 더 나은 가시성, 더 빠른 시나리오 계획, 실제 수요에 맞게 조정되는 서비스가 필요해요.

추상 아이콘 - 고정 서비스가 실제 수요와 일치하지 않아요.

고정 서비스가 실제 수요와 일치하지 않아요.

청소, 기후 제어, 작업장 서비스는 실제 점유 여부에 상관없이 정해진 시간표로 운영돼요.점유 구역이 제대로 운영되지 않는 동안 빈 바닥에서 자원이 낭비돼서 경험이 개선되지 않고 비용이 상승해요.

높은 스페이스 관련 운영비를 나타내는 아이콘이에요.

우주 관련 운영 비용이 많이 들대요.

사무실 공간의 거의 절반이 사용되지 않을 수도 있는데 운영비는 고정으로 유지돼요.데이터 기반 공간 계획이 없으면 조직은 사용하지 않는 용량에 대해서만 비용을 지불하고 포트폴리오 규모를 적절하게 조정할 수 있는 인사이트가 부족해요.

모니터 아이콘

정적 구성은 따라가지 못해요.

건물들은 커미셔닝 시 정한 고정된 레이아웃과 운영 전략에 갇혀 있어요.사용 패턴이 바뀌면 시스템과 서비스를 재구성하는 작업은 느리고 수동이며 종종 중단될 수 있어요.

화면 아이콘 - 사용 패턴

사용 패턴에 대한 이해가 잘 안 돼요.

대부분의 건물에는 공간이 실제로 어떻게 사용되는지에 대한 명확한 그림이 부족해요.출입 통제, 센서, 와이파이, 예약 시스템에서 얻은 데이터가 없으면 증거가 아니라 가정을 바탕으로 계획을 결정해요.

시계 아이콘

재구성이 느리고 수동이에요

운영 전략, 공간 할당 또는 서비스 수준을 조정하려면 여러 팀과 시스템에서 수동으로 조정해야 해요.변경 사항을 구현하는 데 몇 주가 걸리고 적용되기 전에 영향을 평가하는 경우는 거의 없어요.

자율성이 모든 것을 바꾸는 방법

자율성은 유연성을 관리형 역량으로 바꿔요.점유 및 활동 신호는 계획에 영향을 주고, 서비스는 실제 사용에 따라 규모를 조정하고, 시뮬레이션은 팀이 행동하기 전에 운영, 공간, 에너지 영향을 이해하는 데 도움이 돼요.

1년 미만 공간 최적화를 위한 간단한 투자 회수

근원: 지멘스 에이그 (2026).복수 사이트, 중간 정도의 복잡성 상업용 부동산 환경에 대한 모델링된 기준 추정치예요.빌딩 X 스페이스 매니저.결과는 다양하며 보장된 결과나 계약상 약속이 아니에요.

50% 이상 브라운필드 빌딩의 온보딩 노력 감소

출처: 지멘스 에이지 (2026).모델링된 기준 추정치.Building X 데이터 설정, ONE 커넥티비티, 데이터 디자인 어시스턴트.결과는 다양하며 보장된 결과는 아니에요.

53% 공간 최적화와 유연성을 우선시하세요

출처: 지멘스 에이지 (2026).Siemens 인프라 전환 모니터.건물 이해관계자 대상 향후 5년간 우선순위 설문조사예요.

실제 애플리케이션

자율적 유연성을 위한 저희 솔루션

AI 지원 데이터 온보딩 일러스트레이션

AI 지원 데이터 온보딩

AI 기반 데이터 강화는 사이트 전반에서 태깅, 구조화 및 확장을 자동화하여 온보딩 노력을 줄이고 기존 건물의 가치 창출 시간을 가속화해요.

공간 최적화를 나타내는 그림이에요.

자율 공간 최적화

Building X Space Manager는 실제 점유율을 기반으로 한 AI 기반 추천을 통해 시설팀이 파편화된 공간 데이터를 자신 있는 운영 및 계획 결정으로 전환할 수 있도록 도와줘요.

건물 소유주의 경우 인건비, 에너지, 자본의 세 가지 비용이 발생해요.자율 건물은 필요한 인력을 줄이고, 에너지 낭비를 줄이고, 영향력이 큰 업그레이드의 우선 순위를 정하는 세 가지 문제를 모두 해결해요. 그래야 시설을 가능한 최저 비용으로 최적의 성능으로 운영할 수 있어요.
브래드 헤벌리, 수석 부사장 서비스, 지멘스 스마트 인프라 빌딩

건물의 적응력을 높일 준비가 되셨나요?

자율 건물이 어떻게 공간을 최적화하고 서비스를 동적으로 확장하며 포트폴리오에서 새로운 가치를 창출하는지 알아보세요.