Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

トポロジー最適化

トポロジー最適化は、予想荷重、利用可能な設計スペース、材料、コストなどの設計パラメータを考慮して最適化された構造を開発する技術です。設計プロセスの早い段階で組み込まれているため、質量を最小限に抑え、剛性を最大限に高める設計を作成できます。

トポロジー最適化とは何ですか?

トポロジー最適化は、エンジニアが可能な限り最も効率的で軽量な構造を作成するのに役立つ革新的な設計方法です。あなたが新しいコンポーネントを設計していて、それを単に強くするのではなく、すべての性能要件を満たしながら、できるだけ軽量にしたいと想像してみてください。トポロジー最適化ソフトウェアは、特定の設計スペースを取り、荷重と境界条件を適用し、構造性能をシミュレートして結果を評価します。次に、プロセスを繰り返して、コンポーネントのパフォーマンスに影響しない領域から材料をインテリジェントに除去します。

その結果、デザインが少し良くなるだけではありません。多くの場合、従来のデザイン方法では発見できないような、まったく新しい有機的な形になります。このプロセスは、信じられないほどの軽量化、材料費の削減、性能の向上につながります。これらはすべて、今日の競争の激しいエンジニアリング環境において重要な要素です。それは、資料をどこに置くべきか、そしてさらに重要なことに、それをどこに持ち帰るべきかを正確に知っている超スマートなアシスタントがいるようなものです!関連製品:NX | ソリッド・エッジ | Simcenter・オプティストラクト | Simcenter Inspire

飛行機の翼の内部の詳細図。水色の枝のような部分が油圧ロッドやその他の金属片に接続され、すべてリベットで留められています。

利点を理解する

初めてですよね?

設計プロセスの最初に最適な設計を作成し、設計失敗に関連するコストを大幅に削減します。

業績目標を超えています

現実世界のあらゆる条件や負荷に耐えられる部品やアセンブリを設計して、パフォーマンスを最大化します。これらのデザインは、多くの場合、より強く、軽量で、必要な材料も少なくて済みます。

製造性を考慮した設計

最適化の目標と、従来型または高度な製造向けに設計された一連の制約を考慮して、材料の最適な配分を見つけてください。

あらゆる製造方法のトポロジー最適化

シーメンスは、複数の製造プロセスに焦点を当てた形状最適化を含む、業界をリードするトポロジー最適化ソフトウェアを提供しています。これらのトポロジー最適化ツールは、複数の異なる製造方法のルールと仕様を考慮し、それに従うように作られています。これらのルールには、対称パターン、描画方向、キャビティ回避、オーバーハンド角度などがあります。