Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSimcenter S-Frame なの?

Simcenter S-Frameを使用すると、幾何学的複雑さ、材料の種類、荷重条件、非線形効果に関係なく、あらゆる構造をモデル化、解析、設計できます デザインコードの要件。

その自動フレームワークジェネレーターは、モデルを迅速に構築し、BIMとDXFのインポートリンクを使用してモデルをインポートします。設計、最適化、コードコンプライアンス、レポート生成のためのコンクリートと鉄鋼の統合設計ツールで生産性を最大化できます。

エンジニアは、Simcenter S-Frameを使用して、部材断面と荷重を調整して、複雑な建物構造を積極的に設計および分析します。

ラピッドモデリング

モデリングの自動化を使用して構造をすばやく定義し、通常のフレームワーク構造、標準またはカスタムのトラスを生成し、クローニングでモデルの全部または一部を複製します。モデルのインポート(BIMとDXF)でモデリング時間を節約できます。

高度なメッシュ生成

高度なメッシュツールを使用すると、関心のある分野の詳細な分析結果を生成し、メンバーを同等のシェル荷重を持つマルチシェルモデルに変換してさらに分析することができます。

包括的な分析機能

分析機能の包括的なリストとFEタイプのライブラリを使用すると、あらゆる構造コンポーネントを正確にモデル化し、詳細な分析結果を含むレポートを生成できます。

主要な機能

包括的な分析リスト

Simcenter S-Frameは、線形静解析、応力振動または無応力振動、RSA、ESFP/ELFP(等価静力/横力計算法)、時間履歴、P-Delta、座屈、段階構造、移動荷重解析、非線形/準静的、または非線形の時間履歴のいずれかの解析を実行できます。

手前にはソーラーパネル、背景には街のスカイラインがあります。

FEタイプの完全なライブラリ

トラス、ケーブル、ビーム、膜、プレート、シェル、ソリッド、線形、非線形のばね、非線形ヒステリシス材料の挙動を示すリンクビーム、引張/圧縮のみの部材など、ほぼすべての構造をモデル化できます。詳細な分析結果を含むレポートを生成します。

青い空と街の明かりが映る、つながるスカイブリッジのあるモダンなガラスの高層ビル。

統合された鉄骨設計

強度と保守性を考慮して鋼部材を設計して最適化したり、有効幅の自動割り当て、キャンバー計算、せん断スタッドレイアウト、さまざまな部材レイアウト、オーバーハングや開口部のサポートを備えた複合梁設計を作成したりできます。重力と横方向の分析を1つのモデルで実行できます。透明なスチールの設計結果をエクスポートして、カスタムスチール設計レポートを作成します。

青空の下の工業用穀物サイロとコンベアシステム。大規模な農業インフラが見られます。

統合されたコンクリート設計

構造解析の結果を使用して、コンクリート梁、柱、壁、連続梁のコードチェックと設計を行います。ユーザーは、1つの部材またはコンクリート構造全体をワンステップで設計および詳細化できます。その後、すべてのコンクリート部材の情報、管理荷重ケース、稼働率、すべての故障した部材のメッセージ(設計条項の参照を含む)を含む専門的なエンジニアリング設計レポートを作成できます。

Simcenter S-Frameは複雑な3D構造モデルを表示し、分析と検証のための複雑なフレームワークとコアデザインを紹介します。

統合型ソリューション

Simcenter S-Frameモデルと反応をSimcenter S-Frame TimberとSSimcenter S-Frame Foundation にエクスポートして、木材設計と基礎分析を行います。Revit® とTEKLA® Structures との双方向BIMリンクを介してモデルデータを転送します。高度なAutoCAD® DXFインポートにより、効率的なモデル作成が可能になります。検証と視覚化については、Simcenter S-Frame ビューと連携してください。

エンジニアは、3D構造解析と建築モデルの設計にSimcenter S-Frameを使用しています。

他の人がSimcenter S-Frameをどのように使用しているかを調べてください

曇り空の下に、大きなクレーン、金属構造、白いタンクがある産業建設現場。

Beck Engineering Ltd | オフサイト製造により、高品質で低コストの構造を実現しました

「Beck Engineeringは、Simcenter S-Frameが非常に多くの機能を備え、使いやすく、解析や鉄骨設計の結果を解釈するのに役立つ効率的なワークフローを備えているため、20年以上にわたってSimcenter S-Frameに頼ってきました。」— Beck Engineeringの主任構造エンジニア、ジャスティン・ナリー

Select...

建築構造におけるSimcenter S-Frame

静的、動的、RSA、時間履歴分析などの包括的な分析ツールを使用して、安全で効率的な高層建築物を設計します。世界中の鉄鋼、コンクリート、木材の部材についてコードに準拠したチェックを行います デザインコード。風荷重、地震現象、材料最適化などの重大な課題に正確に対処します。

青い空にそびえる3つのモダンなガラスのタワーブロック。

よくある質問 (FAQ)