流動性ギャップを埋める
ビジネスに必要な製品やテクノロジーを、キャッシュフローに影響を与えずに手に入れる方法があったらどうでしょうか。あります。シーメンス延長支払い条件(シーメンスEPTとも呼ばれる)を使用すると、シーメンスの請求書の支払いと顧客からの支払いの受け取りとの間のギャップを埋めることができます。
資金調達が簡単に
シンプルで柔軟な支払いオプションは、特にプロジェクトが数か月にわたるプロジェクトの管理に役立ちます。シーメンスEPTでは、Siemens plcから注文するたびに、最大180日という長い支払い期間を期待できます(クレジットの決定と空き状況によります)。そのため、顧客からの支払いを待つ間、運転資金を調達する必要はありません。

お客様の特典

支払いには最大180日かかります。

必要に応じて柔軟に使用できます。

シーメンスEPTは、既存の銀行クレジットラインに追加されます。

通常の注文プロセスに統合されています。
それはとても簡単です
シーメンスで注文する場合、最長180日間の支払い時期を選択できます。

ステップ 1 — アクティベート
チャットでシーメンスEPTを手配してください。

ステップ 2 — 注文
シーメンス製品を選択し、シーメンスEPTでの支払いを選択してください。*

ステップ 3 — 後で支払う
支払いには最大180日かかります。
シーメンスEPTのおかげで、最大180日という長い支払い条件でシーメンスのテクノロジーを購入できます。これにより、購入プロセスが大幅に簡素化され、流動性が向上しました。
よくある質問 (FAQ)
「今すぐ購入」についての回答.後で支払う。「シーメンスEPTのオプション。
*クレジットの決定と空き状況によります
** 現地のEPT国別ソリューションにより異なる
私たちの成功
テックトライブ | スウェーデン
キャッシュフロー管理の改善と納期の確保
- スウェーデンの大手オートメーション企業であるTechTribeは、ドライモールドファイバー技術の発明者であるPulPacにカスタムマシンを供給しています。
- この技術により、プラスチックに代わる持続可能で費用対効果の高い繊維製品が可能になります。
- このような高度な機械を構築するには、多額の資源と部品の在庫が必要であり、多額の資金が必要となります。
- シーメンスのEPTにより、TechTribeは必要なコンポーネントを今すぐ入手し、最大180日後に支払いを行います。
フェネコン社 | ドイツ
エネルギー貯蔵システムメーカー向けシーメンスEPT
- シーメンススマートインフラストラクチャーは、Feneconにバッテリーインバーターを供給しています。
- 競争力を高めるために、Feneconは、エネルギー貯蔵システムの最終顧客との事業で生じる流動性のギャップを埋めるための資金調達ソリューションを必要としていました。
- 「今すぐ購入。「後払い」オプションにより、Feneconはクレジットラインに柔軟に追加でき、この「運転資本」の最適化により起業家としての柔軟性が得られます。

産業用電気製造 | 米国
資金不足を埋めるための柔軟なソリューションの提供
- 電子機器分野のOEMであるIEMは、長い生産時間を必要とする複雑なプロジェクト向けにカスタマイズされたソリューションを開発しています。
- 多くの場合、最終顧客からの支払いは、サプライヤーがIEMから支払いを受けてから数か月後に行われます。
- 「今すぐ購入。シーメンスEPTの「後払い」オプションにより、IEMはシーメンスの請求書を通常の45日ではなく180日後に支払うことができるため、キャッシュフローの障害がなくなります。