Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

大学の未来を再定義する

バーミンガム大学(UoB)は、英国のバーミンガムとドバイにあるキャンパスを世界で最もスマートなネットゼロキャンパスの1つにするために、Siemens スとグローバルパートナーシップを結んでいます。

スマートネットゼロキャンパスの設計

バーミンガム大学は、2045年までにネットゼロを目指して、エッジバストンとドバイのキャンパスを世界で最もスマートで、最もインテリジェントで、持続可能なキャンパスにすることを約束しました。

街の中心に位置する歴史あるバーミンガム大学のキャンパスの航空写真。

ネットゼロ、コスト削減、そして新しい機会

その目標を達成するために、英国最大級の大学であるこの大学はSiemens グローバルなパートナーシップを結びました。このパートナーシップは、デジタルトランスフォーメーションに焦点を当てたインフラ、研究、教育を対象としています。これには、エネルギー、二酸化炭素排出削減、輸送、ビッグデータ、IoT、さらにはヘルスケアなど、さまざまな分野にわたるコラボレーションが含まれます。

このパートナーシップには、カリキュラムに組み込むことができる多種多様なデータセットへのアクセスや、最小限の費用で商業的および技術的に実行可能な方法で大学をネットゼロに移行するための完全に練られた計画も含まれています。これにより、教育、研究、キャンパスライフがより魅力的になり、社会的、生態学的、経済的意味で非常に持続可能なものになります。

3,000 推定年間CO2削減量(トン)

23k 設置済みセンサー

2045 ネットゼロキャンパスの目標年度

センサー、モノのインターネット(IoT)、キャンパスのエネルギーシステムのデジタルツインを使用することで、建物の利用状況、暖房、電力消費の透明性を高めることができます。デジタルセンサー、データ分析、人工知能、機械学習は、再生可能エネルギー源からの分散型発電、エネルギー貯蔵、HVAC、モビリティなど、エネルギーシステム全体を包括的に最適化するための信頼できる基盤を提供するのに役立ちます。このようにして、ネットゼロとエネルギーコストの最適化の両方を達成するための信頼できるロードマップを作成できます。

同時に、入手できる膨大な量の正確なデータは、新しい教育と研究の機会を生み出します。このプロジェクトには、これまでで世界のどの大学キャンパスでも最大のIoT技術の展開が含まれており、大きな研究の可能性を秘めています。その上、Siemens すでに複数の博士号を後援しており、今後数年間でさらに20人の博士号が授与される可能性があります。

Siemens ようなパートナーとのコラボレーションは、ネットゼロキャンパスへの第一歩です。私たちは、キャンパスの利用方法、インフラの活用方法、人々の働き方、学習方法をより効率的にするつもりです。そして、スマートキャンパスと入手可能なデータがこれらの要因についてさらに教えてくれるように、それらは行動の変化の一因となり、うまくいけば私たちがいるべき場所にたどり着くでしょう。
ティム・ジョーンズ教授, 学長と副校長, バーミンガム大学

大学生活を変えるデジタルテクノロジー

このプロジェクトはいくつかの段階に分けて実施されており、Siemens バーミンガム大学に長期的な助言を提供しています。最初のフェーズは2年後にほぼ完了し、さまざまな技術的ソリューションがすでに実装されています。

照明のエネルギー需要が少ない

主要な照明プログラムは、電力消費量を大幅に削減します。LED照明装置を、周囲の日光を利用して自動光量調整するセンサーとともに展開すると、照明に必要なエネルギーが大幅に削減されると同時に、インテリジェントなキャンパスが構築されます。センサーは、周囲の光を動き(部屋にいる人)、エネルギー消費量、温度とともに測定するので、スペースとエネルギー利用の包括的な最適化だけでなく、新しい研究機会も可能になります。

ビル管理をスピードアップさせましょう

Siemens、多くの建物に時代遅れの管理システムがあり、デジタルとIoTのメリットが制限されていることを発見しました。古いコントローラーを最新の機器に交換することを提案し、必要なアップグレードの実装をサポートしました。

エネルギー管理の改善

エネルギー集約型機器の性能を詳細に監視するために、新しいエネルギー管理ソフトウェアが実装されました。これにより効率が向上し、通信可能なデバイスがあればメンテナンスコストの削減にも役立ちます。

暖房エネルギーの無駄をなくす

自動通気口を備えたすべてのラジエーターの設備など、さまざまな暖房のアップグレードを導入すると、各建物の暖房方法が改善されます。これにより、建物の快適性を向上させながらコストを削減できます。

明るい図書館で勉強している学生は、濃い青色の背景に「X」字型の切り抜きを通して見えます。

キャンパスをイノベーションハブにしてください

Siemens Xceleratorは、効率的で安全で持続可能なキャンパスを作り、デジタル変革を加速するのに役立ちます。

模範を示して指導する

デジタル技術を利用することで、ネットゼロへの大学のロードマップを支えるために活用できるデータや情報が明らかになります。同時に、キャンパスをはるかに超えた生きた研究室の機会も提供します。

方向矢印でつながっている大学のキャンパスと産業施設は、スマートリビングラボのecosystem を表しています。

リビングラボ

バーミンガム大学のエッジバストンキャンパスはスマートリビングラボになります。近くのタイズリーにある産業エネルギーパークと相乗効果を発揮する、都市規模の大規模な実証ecosystem です。

稲妻、電球、チェックマークが付いた建物で、エネルギー技術のデモンストレーターを表しています。

エネルギー技術デモンストレーター

新しいエネルギー加速器ビルは、新しいエネルギー技術を統合、試用、テスト、試運転できるデモンストレーターになります。

卒業式の帽子と稲妻の横には、エネルギー分野の先駆的な教育を代表する人々が並んでいます。

先駆的な教育

今後10年間で、バーミンガム大学は、ネットゼロへの移行に不可欠なエネルギー分野の分野で、最大1,000人の卒業生と200人以上の人々を博士課程に育成します。

インテリジェントなインフラを備えた夜の上海の街並み

資金調達:与えられた予算を最大限に活用する

バーミンガム大学は、予算の制約があっても持続可能性と二酸化炭素排出量の目標を達成するために、エネルギー効率化の結果を保証するサービスとしての建物(BeaAS)を提供する戦略的パートナーとしてSiemens スを選びました。大学はテクノロジーとサービスのサービス料を10年間にわたって支払い、Siemens Financial Services (SFS) は元請業者のリースの下で基盤となるテクノロジーの資金を調達します。

資金調達オプションについてもっと学びましょう

スマートで持続可能なキャンパスを共創しましょう

あなたは教員、キャンパス開発者、建築家、プランナー、建築家、またはキャンパス運営者ですか?キャンパスプロジェクトに持続可能な価値を持たせたいですか?下のフォームを使って気軽に連絡してください。

ガラス張りの入り口の前に2人の学生がいるバーミンガム大学のキャンパス