Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

イーストロンドン大学でネットゼロを超えていく

キャンパスの脱炭素化を実現し、次世代の持続可能性リーダーを育成します。

2030年までにネットゼロへの道を開くSiemens との戦略的パートナーシップ

Siemens 共同で開発したネットゼロロードマップにより、イーストロンドン大学(UEL)はその野心的な目標を達成するための軌道に乗っています。包括的な新しいネットゼロ戦略の初年度だけでも、同機関は二酸化炭素排出量を470トン削減しました。このマイルストーンが達成されたことで、グリーン人材を教育するための継続的な取り組みとともに、持続可能な発電に注目が集まっています。

-1000t

二酸化炭素を最大1,000トン削減します₂ 毎年

​

​

+50万ポンド

年間50万ポンド以上の光熱費の節約

​

​

2030

2030年までにキャンパスをネットゼロにすることが目標です

​

​

消費量の削減

UELキャンパス全体に11,000個のLED照明器具を設置し、ビル管理システム(BMS)を35回アップグレードしたことで、すぐに運用コストが削減され、UELの二酸化炭素排出量が 10% 削減されました。

持続可能な発電

キャンパスの太陽光発電パネルからの再生可能エネルギー発電を含む、持続可能なエネルギー技術ソリューションのインフラストラクチャは、UELのエネルギー消費量の脱炭素化に役立ちます。

持続可能な企業

Siemens 支援を受けたUELによるイノベーションハブの設立により、地元のグリーンエネルギー新興企業はコワーキングスペースにアクセスできるようになるだけでなく、UEL学生の雇用機会も得られます。

持続可能なモビリティ

UELの包括的なネットゼロロードマップには、電気自動車の充電インフラが含まれています。キャンパスで魅力的なEV充電オプションを利用できることは、大学の敷地の脱炭素化にさらに貢献します。

リビングラボ

Siemens、教育と研究のためのリアルタイムデータを提供するLiving Labの創設においてUELを支援しています。シーメンスのプラットフォームに保存されたデータは、世界中のどこにいても、UELのパートナーが利用できるようになります。

タレントパイプラインの拡大

Siemens メンスは、メンタリングやインターンシップだけでなく、UELと協力して持続可能性をカリキュラムに組み込んで、現在および将来のグリーン問題の管理に必要なスキルを持つ人材の強力なパイプラインを構築します。

イーストロンドン大学の建物管理システムを監視している安全装置作業員2人。

あっという間に大幅な省エネを実現

建物管理からエネルギー使用まで、2021年に始まったUELのネットゼロへの道のりの第一歩は、キャンパスの運営方法、つまりスペースがどのように使用され、どこでエネルギーを節約できるかを理解することでした。エネルギー消費量の削減を目的としたプロジェクトの最初の実際的な対策は、すべての建物にLED照明を設置し、35棟の建物をBuilding X の建物管理システムに接続することでした。これらの対策だけでも、2021/22年から2022/23年にかけて二酸化炭素排出量が 10% 削減されました。

ゼロカーボンへの取り組みを進めています

第二段階では、Siemens エネルギー消費を脱炭素化するための技術を大学のキャンパス全体に導入しています。これには以下が含まれます:

  • 約2MVの太陽光発電(PV)の設置。年間1.2 GWhのゼロカーボン発電が見込まれています。UELは、その電力の90%が敷地全体で使用され、残りの10%はナショナルグリッドに輸出されると見積もっています。
  • 大学のドックランズキャンパスにある27の充電ポイント。
イーストロンドン大学の屋上にあるソーラーパネル。
ユニバーシティスクエアで話しているイーストロンドン大学の2人の学生。

次世代の持続可能性の専門家のための実践的な経験

Siemens イーストロンドン大学は、二酸化炭素排出量を削減するだけでなく、ネットゼロでもっと多くのことをすることが彼らの責任だと考えています。だからこそ、ロードマップは、次世代を巻き込み、鼓舞するために設計されたキャンパスとコミュニティの活動プログラムによって支えられています。このプロジェクトは、地元のグリーンエネルギー企業へのアクセスを通じてグリーンラーニングの機会を強化し、インテリジェントなIoT対応テクノロジーの展開を通じてデジタルファーストの文化を促進することで、学生を変革の中心に置きます。

真のパートナーシップと協力がこの成功の鍵であり、それは脱炭素化だけではありません。ネットゼロエコノミーの達成は、将来に向けて適切な人材を育成することにもかかっています。私たちは、学生が勉強に役立てたり、英国で必要となる知識やスキルを身に付けたりできるように、私たちの研究から得られたデータを学生に提供しています。
サイモン・バージェス, 英国とアイルランドのSiemens スの営業部長, Siemens

ネットゼロへのロードマップ

Siemens とのコラボレーションにより、学生は業界での経験や最新のスマートテクノロジーに触れることができ、メンターシップやプレースメントを受ける機会も得られます。

UELは、イーストロンドンのコミュニティの中心にある、本当に都会的な環境にあります。テムズ川とロンドンシティ空港に隣接しているため、再生可能エネルギー発電技術のためのスペースは限られており、拡張するためのグリーンフィールドスペースもありません。このようなユニークな課題を念頭に置き、グリーンスキルの育成に重点を置いて、パートナーはトランスフォーメーションの成功の鍵となるいくつかの重点分野を特定しました。ネットゼロ活動の可視性、革新的なエンジニアリングの専門知識に触れる機会、Siemens チームと協力する機会は、UELの学生が利用できる無数の環境に配慮したキャリアを紹介しています。

Siemens との長期的なパートナーシップは、全国的な脱炭素化リーダーとなり、都市の持続可能性に関するグローバルな青写真を提供するという私たちの取り組みの中心です。
アマンダ・ブロデリックさん, 副学長兼大統領, イーストロンドン大学
ある人がシーメンスのロゴの前に立って、青いシャツを着て、Siemens 製品を手に持っています。

エネルギー転換におけるCommunity とコラボレーション

Siemens イーストロンドン大学はどちらも、地域のグリーンエコノミーを刺激するためには地域社会の協力が不可欠だと考えています。技術と学界の分野のリーダーとして、このパートナーシップは、地域規模のエネルギープロジェクトを導入する方法を模索し、地域社会をキャンパスに招待して進行中の取り組みについて学ぶことで、地域社会に変化をもたらすことを目指します。

UELは、世界中の都市型大学が脱炭素化を進めるための青写真となり、学生がグリーンエコノミーによってもたらされる機会を探求するよう促し、エネルギー転換を支援するために必要な重要なスキルを身に付けることができます。

高等教育に関するその他のトピックも調べてください