Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ユーザー事例

メイン・タウンシップでIAQとエネルギー効率のバランスをとっています

第207区は、数十年離れて建設された3つの大規模高校のHVACシステムと制御を近代化するという課題に直面しました。Siemens ソリューションを導入することで、空気の質が向上し、地区全体のエネルギーコストも削減されました。

学生が最高の学習を行えるようにするための地区アプローチ

シカゴの北西郊外にある学区207は、インフラの異なる3つの建物の老朽化したHVACシステムと制御を交換することで、室内の空気の質とエネルギー効率の向上を目指しました。その課題に直面して、地区はSiemens スに道を案内してもらいました。

標準化による成功

高度な制御システムを利用して機器タイプを標準化することで、メンテナンスとエネルギーコストを削減し、地区の省エネを最適化できます。

システムの標準化は非常に重要でした

最も重要な目標は、すべての機器(システムタイプ、制御機器、屋上ユニット、ファンコイル)を標準化して、IAQをより適切に監視し、コストを削減することでした。このミッションはコミュニティに提示され、その価値を実証した結果、1億9,500万ドルの債券が発行されました。学区は、6,200人の学生と850人の教職員のために、大気質の改善とエネルギー消費量の削減に取り組むことになりました。

IAQとエネルギー効率のバランスをとります

Siemens ソリューションにより、標準化によってどのように室内空気質が向上し、省エネによってコストが削減されたかを調べてください。

空気の質の向上、効率の最大化

学区は、健康的な室内空気と学習の相関関係に基づいて、外気 100% のシステムに移行しました。現在、外気が記録的な速さで建物内を循環しています。

Siemens コントローラーを使用してHVACシステムを自動化し、圧力独立制御バルブ(PICV)を設置して人件費を削減し、エネルギー効率を高めました。

メインイースト高校でのPICVのクローズアップ

ウェビナー:PICVがコストを削減し、HVACシステムのパフォーマンスを最適化する3つの方法

最新のウェビナーを見て、PICVがどのようにHVACシステムのパフォーマンスを向上させ、コストとエネルギーを大幅に節約するかを学びましょう。エベレスト・コントロールズ・アンド・テクノロジーズ社長のダン・レイノルズがPICVを選んだ理由と、彼が最初の費用をどれだけ節約したかを直接聞いてください。Siemens 専門家は、関連する製品情報だけでなく、資金調達や資金調達のオプションも共有しています。

印象的なプロジェクトのハイライト

メイン・タウンシップは地区全体のHVACシステムを全面的に見直します

エネルギー効率と室内空気質の完璧なバランスを実現することで、より健康的な学校を実現しています。

メイン・タウンシップの3つの高校で行われたHVACのアップグレード:

  • 2,500枚の写真
  • 1,300個のDXR2コントローラー
  • 800個のルームユニットセンサー
  • 500 ダンパーアクチュエーター
  • 100台の可変周波数ドライブ
  • 50 TCコントローラー
  • 10 PXコントローラー
メイン・タウンシップ高校の建物の外観。
当初、最初のコスト削減額は75,000ドルと見積もっていましたが、Siemens セルフバランシングPICVを使用した後、実際の節約額はその2倍にもなる可能性があります。
ダン・レイノルズ, 社長, エベレスト・エナジー・アンド・コントロール・テクノロジーズ

健全な学校の大気質の改善

最高品質の室内空気は、最適な学習環境を作り出します。可能な限り最高の室内空気を取り入れながら、より効率的なシステムがどのように作成されたかをご覧ください。

新鮮な空気の重要性

米国環境保護庁(EPA)によると、良いIAQには屋外空気の導入が含まれます。これは、学生に好ましい環境を提供することで、学校が子供たちの教育という第一の目標を達成するのに役立ちます。ローレンス・バークレー国立研究所によると、IAQを改善すると欠席率も下がり、成績平均点が高くなり、学業成績が上がります。

私たちはこれらの学校にたくさんの外気を取り入れています。私たちの希望は、地区全体でエネルギーを減らし、室内の空気の質を大幅に向上させることです。
ボブ・セント・メアリーさん, シニア・エンジニア, エララ・エナジー・サービスInc

IAQとエネルギー効率の完璧なバランス

学生と教職員にとってより健康的な環境を作る上でSiemens 果たした役割について学びましょう。