Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

既存の建物は持続可能性に向けて進んでいます

フランクフルト・アム・マインにあるゲーテ大学はドイツ最大の大学の1つで、できるだけ早く正味ゼロカーボン事業を達成することを目指しています。リードバーグキャンパスのバイオセンターのエネルギー近代化は、既存の建物を持続可能性のために効率的にアップグレードする方法を示しています。

エネルギーのアップグレードによる効率と持続可能性

約48,000人の学生、5つの都市拠点、1世紀以上前の建物を抱える中で、持続可能な事業を実施するには包括的なソリューションが必要です。リードバーグキャンパスの換気および空調システムの最近の近代化は、的を絞ったエネルギーのアップグレードの可能性を示しています。

ガラスのファサードと大きな入り口のあるモダンな建物。おそらく大学や学術機関。

焦点:リードバーグキャンパスのバイオセンター

1990年代に建てられた、自然科学の学部が入っているリードバーグキャンパスのバイオセンターは、7つの建物で構成され、総面積は約71,000平方メートルです。これまでのところ、その年間エネルギーコストは一桁の数百万に達しています。主な原因は、熱消費量の80%以上、電力消費量の50%以上を占める時代遅れの換気技術です。大学は、換気および空調システムのエネルギー効率を近代化するための包括的な計画で、持続可能性を高めるためにエネルギーコストとCO2排出量を削減することを目指しています。

素晴らしい結果です

236万ユーロ 年間のエネルギーコスト削減

最初に近代化された建物は、前年に比べて熱エネルギーのほぼ3分の2、換気システムで使用される電力の半分以上を節約しました。年間のエネルギーコスト削減額は236,000ユーロと見積もられています。

50% ヘッセン州の助成を受けています

このプロジェクトは、ヘッセン州の気候保護計画に大きく貢献しています。そのため、ヘッセンのCO₂削減とエネルギー効率化プログラムの一環として 50% の補助金を受けました。

4 全額償却までの年数

換気および空調システムのエネルギーの近代化は、州の補助金と組み合わせた効率の向上によるエネルギーコストの削減のおかげで、わずか数年で元が取れるでしょう。

効率の向上とコスト削減の範囲は予想を大幅に上回り、既存の建物のエネルギー近代化によってもたらされる可能性を示しています。
ガビ・リリエンタール, チームリーダーテクニカルBuilding Services, ゲーテ大学フランクフルト

エンドツーエンドの近代化計画

ゲーテ大学は、Siemens や他のプロジェクトパートナーと協力して、バイオセンターのエネルギー近代化に関する包括的な計画を策定しました。建物の換気および空調システム、測定、計装、制御技術は現在、段階的に近代化されています。

たくさんの電線や部品が入った開いた電気キャビネットを検査している2人の男性。

制御キャビネットの近代化

制御キャビネットの近代化は、現在のTX-IO規格に準拠したコンパクトな入出力モジュールを使用して、スペースを節約するように構成されました。新しいDesigo PXC自動化ステーションと組み合わせると、運用の信頼性が向上します。

ラボコートを着た手袋をはめた手は、カラフルなボタンで科学機器のノブを調整します。

需要制御による給気と排気

ヒューム戸棚の特別な排気ファンにECモーターを、周波数変換器付きのモーターを装備することで、需要主導型の排気機能を保証します。空気交換レートは、研究室の給排気システムとプレゼンスセンサーの需要ベースの制御戦略を使用して、実際の部屋の要件に合わせて調整されます。

パイプ、機械、大きな青いタンクでいっぱいの複雑な工業室。

熱回収

新しく設置された熱回収システムは、BACnetカップリングを介して既存のDesigoビル管理システムに接続されました。

工業環境にいる2人の男性。1人は壁の大きな図を指さしています。

付随サービス

従来のメンテナンスとデジタルサービス、専門的なエネルギーデータ管理で構成されるカスタマイズされたサービスパッケージが、エネルギーの近代化対策を締めくくります。

明るい図書館で勉強している学生は、濃い青色の背景に「X」字型の切り抜きを通して見えます。

キャンパスをイノベーションハブにしてください

Siemens Xceleratorは、効率的で安全で持続可能なキャンパスを作り、デジタル変革を加速するのに役立ちます。

キャンパスのSustainability の向上

リードバーグキャンパスのバイオセンターのエネルギー近代化が成功したことは、大学のキャンパスが効率と持続可能性を高めることができる多くの方法を浮き彫りにしています。

また、既存の建物をより持続可能な建物に発展させるという課題に直面していますか?オプションを一緒に評価して、必要な戦略を立てましょう。

専門家チーム:トースティン・アンブロン (Siemens プロジェクトマネージャー)、マルコ・オリバー・ディットマー (Siemens シニアセールス担当)、ガビ・リリエンタール (フランクフルト・ゲーテ大学テクニカル・Building Services チームリーダー)、イェンス・ソマー (システムエンジニア、EBC)

専門家チーム:トースティン・アンブロン (Siemens プロジェクトマネージャー)、マルコ・オリバー・ディットマー (Siemens シニアセールス担当)、ガビ・リリエンタール (フランクフルト・ゲーテ大学テクニカル・Building Services チームリーダー)、イェンス・ソマー (システムエンジニア、EBC)