Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

未来が組み込まれた変電所

電源の心臓部はデジタルになります。デジタル化された変電所は、電力網全体から貴重なデータを収集します。つまり、電源の心臓部がエネルギーデータ通信の中心にもなり、付加価値を生み出すことができるということです。

デジタル変電所-デジタル変革の推進力

未来のエネルギーシステムは、ますます脱炭素化、分散、デジタル化されています。この根本的な変革は本格化しており、すべての利害関係者に幅広い課題をもたらしています。これらの課題を克服できるのはデジタル化だけです。

変電所は電力網に欠かせないコンポーネントです。それらは異なる電圧レベルのグリッドを接続し、その制御と調整機能はシステム全体の安定にとって非常に重要です。だからこそ、電力網の中心と考えられているのです。彼らのデジタル化は、エネルギーシステムの変革を成功させるための決定的な一歩です。

デジタル変電所のメリット

Siemens 統合された360°製品とソリューションのポートフォリオは、変電所のデジタル化のあらゆる側面をカバーしています。これにより、事業者はグリッドの可用性、効率、持続可能性を大幅に向上させることができます。

  • 投資の節約
  • ライフサイクルコストの削減
  • 予知メンテナンス
  • 運用管理。

デジタル変電所をサポートする製品を探してください

Siemens、電力供給、自動化システム、ネットワークの分野でサイバーセキュリティを確保するための一連のIoTアプリケーションとアプリケーションを提供しており、TSO、DSO、産業およびインフラのお客様に役立ちます。

他の人がデジタル変電所をどのように使用しているか

UW サンダースドルフ

新しい製紙工場用の安全な電源

プロセスバスは現実です。私たちのビデオでは、Siemens 保護装置を備えたプロセスバスソリューションを紹介しています。ザンダースドルフ・ブレーナにあるProgroup AGの新しい製紙工場への安全な電力供給が実現し、ちなみに4トンの銅が節約されました!

ルス・デル・スール

Luz del Sur-デジタル化されたエネルギー分配プロジェクト

Luz del Surはペルーの民間電力会社で、国内市場の 30% のシェアを占める国内最大の配電会社のひとつで、リマ南東部の何百万人もの人々に電力を供給しています。Luz del Surの経営者は、大規模な送電投資計画の一環として、増え続ける顧客と電力需要に対応するために、送電網の拡張と近代化を決定しました。

可能性を探ろう