Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ダンスケ・ショッピングセンターでのAI対応のHVAC最適化

Danske ShoppingcenterはSiemens スと協力して、エネルギー効率と建物の性能を向上させています。AIベースの最適化では、リアルタイムのデータを使用して暖房、換気、空調を調整します。グロストラップショッピングセンターでは、これまでの結果から、暖房費が最大30%節約されたことが示されています。

ダンスケ・ショッピングセンター(DSC)は、Desigo CC を含むSiemens 建築技術により、ポートフォリオ全体にわたる強力なデジタル基盤をすでに確立していました。次のステップは、その基盤をより自律的で継続的に最適化された運用に変えることでした。

Siemens、Glostrupショッピングセンターから始めて、既存のDesigoとRemote Services 機能を基盤として、シーメンスのクラウドベースのデジタルビルディングプラットフォームであるBuilding Xを導入しました。暖房と換気は、変化する状況に自動的に適応できるようになり、人々をコントロールしながら継続的にパフォーマンスを最適化できます。このパイロットは、このアプローチをDSCの幅広いポートフォリオに拡大するための基礎を築きます。

ダンスケ・ショッピングセンターの入り口の前に立っている2人の男性

30% 暖房費の削減が示されました

グロストルップショッピングセンターのこれまでの結果によると、暖房費は基準年と比較して最大30%削減されました。

12% 全体的なエネルギーコストの削減

Building X は、電力使用量の 5% 削減を含め、ショッピングセンターの総光熱費を 12% 削減するのに役立ちました。

16 ポートフォリオ全体のショッピングセンター

次にこのソリューションを実装するのはKolding Storcenterで、DSCはポートフォリオ全体でより多くのセンターにアプローチを拡大することを目指しています。

私たちは今、建物のデータを活用するための技術と専門知識が整っていることに気づいています。暖房と電力消費の自律的なAI制御とシーメンスの専門家のサポートを組み合わせることで、初日からかなりの節約が見られます。このプロセスで得た経験をもとに、このAIソリューションがポートフォリオ全体でエネルギー消費量をさらに削減するのに他にどこに役立つかを模索する準備が整いました。
マーティン・ブッカー・ハンセン, エネルギー・気候部門の責任者, ダンスケ・ショッピングセンター
ダンスケ・ショッピングセンター

1つの統合ソリューション

シーメンスのエンドツーエンドソリューションは、DSCの既存のDesigo CC 基盤に基づいて構築されており、クロスドメインの専門知識を1つのAI対応のスケーラブルなアプローチにまとめています。Building Xのベンダーにとらわれないアーキテクチャは、DSCの施設のほとんどをすでに運用しているサードパーティのシステムと統合でき、4つのBMSシステムすべてを1つのプラットフォームに統合できることも意味します。

効率的な運用

DSCは、Building X Operations Manager を通じて、建物のパフォーマンスを一元的に把握し、すべての現場をリアルタイムで監視しています。障害検出と診断(FDD)は、異常な動作を浮き彫りにし、考えられる根本原因を特定するのに役立ちます。これにより、施設チームは問題をより迅速に解決し、無駄なエネルギーを削減するために必要な洞察を得ることができます。

ダンスケショッピングセンターのイベントダッシュボード
診断値が表示されたダンスケショッピングセンターのダッシュボード

人間の洞察に裏打ちされたデジタルサービス

Siemens、ビルディングXのAI主導の分析と専門家のサポートを組み合わせて、DSCが建物のパフォーマンスを最大化できるよう支援しています。Building X は改善の機会を特定し、Siemens 専門家は継続的なガイダンスと検証を通じてこれらの洞察を測定可能な結果に変えます。このようなテクノロジーと人間の専門知識の融合は、DSCに持続的な運用、エネルギー、持続可能性のメリットをもたらします。

エネルギー使用量を抑えるための自律的な暖房と冷却

Glostrupでは、Myrspovenと共同で開発されたAI対応の自律暖房制御が、変化する建物の状態に合わせて自動的に暖房を調整し、暖房費を 30% 削減します。Siemens エンジニアは、DSCが結果を解釈してパフォーマンスを微調整できるように、専用のサービス時間を提供して、今でも人間が最新情報を把握しています。DSCにとっては、快適な状態を保ちながら、より自律的なHVAC運用に移行しながら、手動による介入を減らすことができます。

ダンスケショッピングセンターのインテリア
ダンスケ・ショッピングセンターの廊下に座っている二人の男性

自律的でAI主導の運用の推進

Glostrupでの成果をもとに、DSCはBuilding X とデジタルサービスのサポートをコリングにも拡大し、ポートフォリオ全体でより幅広い応用の可能性を模索しています。これは、より自律的でAI主導のビル運営に向けた前向きな一歩です。

結果は、既存の建物は多額の物理的投資をしなくても大幅な省エネを実現できることを示しています。データを積極的に使用すると、建物自体をはるかに管理できるようになります。
トーマス・ブランドガード・ニールセン, バーティカル・アカウント・マネージャー, Siemens