Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
人間中心の自律型建物

パフォーマンスを重視した自律型建物

AI主導の運用 建物が問題を早期に発見し、アクションに優先順位を付け、重要なシステムをより少ない手作業で稼働させ続けるのに役立ちます。オペレーターは明確でランク付けされたアクションを取ります。居住者は最適化された環境を楽しんでいます。所有者は費用対効果を高め、長期的な資産価値を高め、定着率を高めることができます。

建物にもっとスマートな運用モデルが必要な理由

人手不足、技術的複雑性の高まり、システムの断絶により、ビルの運営は限界点に追いやられています。チームはより少ない専門家リソースでより多くの建物を管理することが期待されていますが、事後対応型の運用による影響はより高額になります。

予定外のダウンタイムアイコン

計画外のダウンタイム

システムが警告なしに故障すると、緊急修理、テナントの混乱、コストの急上昇につながります。予測機能がなければ、チームは常に一歩遅れをとって、障害を防ぐのではなく、障害に対応することになります。

アラームオーバーロードアイコン

アラームの過負荷

オペレーターは、常に大量のアラートに直面しています。そのほとんどは優先度が低い、または重複しています。インテリジェントなフィルタリングがなければ、重要な問題はノイズに埋もれて応答時間が短縮され、リスクが高まり、信頼が損なわれます。

ティール色の重なり合ったスピーチバブルのアイコンで、大きなバブルの内側に歯車のシンボルがあります。

スキルの格差は拡大しています

施設管理職の 53% は空いているままです。経験豊富な従業員は、新しい従業員がトレーニングを受けるよりも早く退職し、複雑なマルチシステム環境のトラブルシューティングに必要な知識は失われつつあります。

トラブルシューティングアイコン

トラブルシューティングの複雑さ

現代の建物は相互接続されたシステムで稼働しており、1つの障害がHVAC、電気、安全の各分野にまたがる可能性があります。接続されていないデータソースで根本原因を手動で診断するには数時間かかり、ダウンタイムが長くなります。

専門家が少ないアイコン

専門家が少なく、建物が多い

小規模で経験の浅いチームで大規模なポートフォリオを運営しなければならないというプレッシャーが高まっています。建物が増えるたびにリスクが高まり、応答時間が長くなり、サービスの質が低下します。

自律性がすべてを変える方法

自律性により、業務はダッシュボードの監視や事後対応的な作業指示からインテリジェントな介入に移行します。建物は逸脱を検出し、根本原因を推奨し、行動に優先順位を付け、人間の判断が必要なものだけをエスカレーションします。

≤ 50% 人件費の削減の可能性

出典:ゼブ&ローディ(2025)、リサーチゲート。BMSとアセット・パフォーマンスを備えたマルチサイト病院での年間約2,800件のメンテナンスコールと、年間約70万ドルの人件費に基づいています。結果はさまざまで、保証されません。

≤ 15% 誤報と下請け人件費の削減

ソース: 大規模な大学環境における年間約18万の下請け人件費というモデル化されたベースラインに基づいた見積もりです。結果はさまざまで、結果や契約上の約束を保証するものではありません。

≤ 25% エンジニアリングにおけるデータポイントごとの時間の節約

ソース:中規模で複雑な米国の商業ビル(約7.5k平方メートル、約15,000データポイント、約8分/データポイント、約280kアドレス可能値140/時間)をモデルにしています。結果はさまざまで、保証されません。

現実世界のアプリケーション

自律性能のための当社のソリューションを調べてください

AI支援データオンボーディングのイラスト

AI支援データオンボーディング

AI主導のデータエンリッチメントにより、サイト間のタグ付け、構造化、スケーリングが自動化され、オンボーディングの労力が軽減され、既存の建物の価値実現までの時間が短縮されます。

B-SER-アセット・パフォーマンス-アドバンスト・イメージ-キービジュアル-02-01-1280x720

Asset Performance アドバンスド

Asset Performance Advancedは、AIを活用したマネージドビルのデジタルサービスで、顧客がパフォーマンスを感知して決定し、継続的に改善できるようにします。

スペース最適化を表すイラスト

自律空間の最適化

Building X Space Managerは、施設チームが実際の占有率に基づいてAIを活用した推奨を行うことで、断片化されたスペースデータを信頼できる運用上および計画上の決定に変えるのに役立ちます。

ビル運営を変革する準備はできていますか?

自動運転ビルがどのようにコストを削減し、稼働時間を増やし、チームに力を与えることができるかをご覧ください。