Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

電池製造の未来を支える

AESCとSiemens、世界の電池製造を変革するための戦略的パートナーシップにより、工業化を加速しています。

高性能電気自動車のバッテリーとグリッドエネルギー貯蔵の分野で定評のあるイノベーターであるAESCは、北米、ヨーロッパ、アジアの主要なグローバルOEMにとって信頼できる技術パートナーです。高まる世界的な需要に応え、スケーラブルな自動化を通じて持続可能な成長を促進するために、AESCはギガファクトリーのロードマップを加速しています。

この戦略の一環として、AESCは、バッテリーの革新と産業技術における確かな実績と専門知識を活かして、Siemens スと提携しました。パートナーは協力して、優れた生産を実現し、バッテリー製造の効率を向上させるために、高度でスケーラブルなソリューションと相互の枠組みを共同で作成しています。

100万+ 世界中で動力を供給される電気自動車

> 15ギガワット時 供給された設置済みエネルギー貯蔵容量の

60+ 現実世界の結果から恩恵を受けている国々

課題を克服して効率を向上させる

AESCビジュアル

目標を達成するには、いくつかの課題を克服する必要があります。これらには、再生可能エネルギーの統合、電気自動車の採用の増加、生産におけるスケーラビリティ、品質、スループットを維持しながらエネルギー効率を向上させる必要性が含まれます。運営面では、AESCは高い製造コスト、サプライチェーンの制限、原材料の入手可能性、規制の複雑さなどのプレッシャーにも直面しています。

AESCとSiemens パートナーシップは、シーメンスの技術、ソリューション、ツールを使用することで、これらの課題のいくつかを克服するための勢いを増しています。AESCは、グローバルスタンダードを作成し、ソリューションをより効率的に最適化するためのより良いプロセスを開発する上で、責任を分担し、Siemens 知識とスキルをいくらか身につけることができました。

持続可能なエネルギーソリューションのための相互の枠組み

このパートナーシップは、バッテリー業界で10年以上にわたって築き上げられた、グローバルなリーチと深い業界知識を結集します。このコラボレーションは、強みを組み合わせることで、電池製造における主要な課題のいくつかに対処するのに役立ちます。

このコラボレーションは、持続可能なエネルギーソリューションの進化における重要な一歩です。Siemens スとAESCは、スケーラビリティと持続可能性に共通の焦点を当てて、電気自動車のバッテリーと大規模なエネルギー貯蔵の両方をサポートする技術を共同開発しており、世界中のメーカーに実用的な成果をもたらしています。

9813f4f1-bba5-436f-96e3-4bfd7a584c19-aesc-hero-movie-mutual-framework-visual-1920x1080

詳細な相互の枠組みがパートナーシップを支え、責任の共有、知識の伝達、継続的な改善を可能にします。これらの取り組みにより、AESCは工業化目標を加速し、世界の電池市場におけるティア1サプライヤーへの道を歩むことができました。最近、中国、日本、フランス、米国で上市が成功したのは、ビル管理システム、製造実行システム、およびエンタープライズリソースプランニングの統合によって可能になったこのアプローチの結果です。

Siemens とのこのパートナーシップにより、私たちは電池製造の世界的リーダーになるための工業化計画を加速させました。
アリレザ・アーヴァッシュさん, 産業開発担当副社長, AESC

スマートテクノロジーはスケーラビリティをサポートします

AESCは、自動化フレームワーク、シミュレーションツール、エンタープライズリソースプランニングシステムなど、さまざまな技術をバッテリー生産ラインに統合しています。これらはすべてSiemens サポートを受けています。

メーカーにとっての重要な課題は、複数のOEMツールメーカーからのインプットをまとまりのある効率的な生産システムにまとめることです。エンジニアリングチームが生産現場のパフォーマンスをシミュレートして再現するには、これらのツールの適切なタイミングと順序付けが不可欠です。シーメンスの専門技術と専門知識は、ソリューションの標準化、効率の向上、スケーラビリティのサポートに役立っています。

シーメンスのTecnomatixPlant Simulation ソフトウェアは、電力会社の需要をモデル化し、設計段階の早い段階でリスクを特定し、生産計画と持続可能性目標の両方をサポートします。また、個々のツールレベルでのエネルギー使用量が自動化にどのように影響するかについての洞察も得られます。

Desigo CCは、多様なビルシステムの制御を一元化する統合ビル管理プラットフォームです。エネルギー効率を最適化し、居住者の快適性と安全性を高め、スマートで持続可能な運営のための包括的な監視とデータ分析を行います。そのスケーラビリティは、プラントとサイトのSecurity、火災、アクセス、安全など、プラントの拡大に伴う将来を見据えた考慮事項を保証することで、AESCにとって有益でした。

現実世界の結果

AESCとSiemens コラボレーションはテクノロジーにとどまりません。持続可能な電池製造とインフラの未来を形作ると同時に、産業の成長を加速させています。

このパートナーシップは、プロセスの最適化を通じて、生産規模を拡大するための重要なパラメータを特定し、よりスマートで適応性の高い製造システムの基盤を築きました。

両社は協力して、100万台以上の電気自動車に電力を供給し、60か国以上で15GWhを超えるエネルギー貯蔵容量を供給し、実際の成果を上げています。これらの成果は、規模が大きく、革新性、効率性、そしてAESCのグローバルな目標の達成に対する共通のコミットメントを反映しています。

AESCは世界中に多くのバッテリー施設を配備しています。Siemens も同様に、AESCの生産能力の反復と改善が市場に適合するようにグローバルに取り組んでいます。
カイル・ヴーゲラー, 技術アカウント・マネージャー, Siemens