Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Digital Industries | 製造

世界規模でのAIを活用した品質検査

投稿者:Siemens コンシューマープロダクツ&グッズ担当セールスマネージャー、アリ・アリ

製造は常にスピード、品質、革新のバランスをとってきました。製品ポートフォリオが拡大し、包装形式が急速に進化し、生産ラインがかつてないほど多くのバリエーションに対応することが期待されるにつれて、消費者向けパッケージ商品の製造業者にとって、そのバランスを取ることはさらに複雑になっています。同時に、消費者は購入するたびに完璧な製品を期待し続けています。

プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)は、お客様に最高の品質を提供したいと考えています。世界中の何千もの製品や生産ラインで、素材、パッケージ、グラフィック、テクスチャ、生産条件のわずかな変化でも品質に影響する可能性があります。従来の検査技術は以前の世界向けに設計されていました。現代の製造業では、より適応性の高いものが必要です。

その課題はその理由を説明するのに役立ちます AIベースの品質検査 は、産業用AIの最も重要なアプリケーションの1つとして台頭しています。すべての製品をフル生産スピードで検査し、ばらつきに悩まされることなく変化から学び、それらの機能をグローバルに拡大する能力は、製造業者に新しい競争方法をもたらします。P&Gと共同で開発されたシーメンスのビジュアルInspection・コックピット(VIC)は、AI、Industrial Edge・コンピューティング、マシンビジョンがどのように品質保証を生産要件から戦略的なビジネス上の優位性に変えることができるかを示しています。

複雑で迅速な製造プロセスに対応するための品質検査の強化

変動の大きいP&Gの高速生産ラインは、まさに検査プロセスが厳しく、特定のスマートなソリューションを必要とする環境です。生産ラインは、高スループット、絶え間ない製品革新、進化するパッケージデザイン、製造中に自然に伸びたり、ずれたり、しわになったり、変化したりする素材に対応する必要があります。

これまで、ルールベースのマシンビジョンシステムが品質問題の検出に使用されてきました。これらのシステムは安定した環境では効果的ですが、製品、材料、照明条件、または生産設定が変更されるたびに、多くの場合、広範囲にわたる再調整が必要になります。製造上のばらつきが大きくなるにつれて、検査のパフォーマンスを維持することはますますリソースを消費するようになります。

P&Gのインテリジェント・コントロール・アンド・オートメーション担当シニア・テクニカル・ディレクターであるローランド・ジョセフは次のように説明しています。「従来のルールベースのビジョンシステムは、主要な製品品質属性検査の要求や、イノベーションや製造環境がもたらす絶え間ない変化を満たすのに苦労しています。私たちには、はるかに俊敏で堅牢な機能が必要です。」

P&Gが必要としていたのは、単に優れた検査システムではありませんでした。同社は根本的に異なるアプローチを必要としていました。それは、それに適応しながら、ラインスピードで連続検査精度を実現できるアプローチです 現代の製造業の現実。

産業用エッジコンピューティングにより、AIを大規模に展開できます

Siemens 提携する数年前、P&Gは、従来の技術では対処が難しかった品質検査の課題を解決するためのディープラーニングの可能性をすでに認識していました。同社は150以上の生産環境で内部ソリューションの開発と展開に成功し、AIを活用した検査の価値を証明しました。

次の課題は規模でした。

産業用AIをグローバルに展開するには、正確なモデルを開発するだけでは不十分です。標準化されたインフラストラクチャ、信頼性の高いコンピューティング能力、運用上の回復力、ライフサイクル管理、ソフトウェア展開プロセス、および長期的なサポートが必要です。これらは、成功したパイロットを全社的な能力に変える機能です。

Siemens 提携することで、P&Gは製造に関する専門知識とディープラーニングのイノベーションを、当社のIndustrial Edge プラットフォーム、NVIDIA GPUpowered by 産業用PC、複数の施設や生産環境に展開できるように設計された産業用AIインフラストラクチャと組み合わせました。

P&Gのマシンビジョンおよび応用AI担当ディレクターであるポール・トーマスは、「このソリューションを設計しました」と述べています。「重なり合うコンポーネントの正確な特性評価、微妙な低コントラストの欠陥、高度に装飾された製品とパッケージの複雑さ、厳しい時間調整、連続検査による高い生産率での単一製品の不良品とのリアルタイムのPLC統合など、従来のビジョンシステムでは対処できなかった無数の業界課題を解決するためにこのソリューションを設計しました。」

その結果、Industrial AI を製造現場で直接、リアルタイム、迅速に運用できるようにするソリューションが生まれました。

すべての製品をフル生産スピードで検査し、ばらつきに悩まされることなく変化から学び、それらの機能をグローバルに拡大する能力は、製造業者に新しい競争方法をもたらします。P&Gと共同で開発されたシーメンスのビジュアルInspection・コックピット(VIC)は、AI、Industrial Edge・コンピューティング、マシンビジョンがどのように品質保証を生産要件から戦略的なビジネス上の優位性に変えることができるかを示しています。

マシンビジョンシステムは、Industrial AI のプラットフォームになります

VICが重要なのは、その機能だけでなく、それが何を表しているのかという点でも重要です。

VICは主に、AI主導のセマンティックセグメンテーションを使用してライブプロダクションの画像を分析し、従来のルールベースのアプローチでは検出が難しい品質上の問題を特定します。Siemens Industrial Edge 上で稼働するこのシステムは、スループットを損なうことなくリアルタイムの分析を実行し、欠陥が特定されると自動的に下流の生産アクションを起動できます。

しかし、より広い差別化要因は、VICが孤立したアプリケーションではないということです。これは、産業用AIを実用的でスケーラブルで、製造環境全体で再現可能なものにしている、成長を続けるSiemens ecosystem の一部です。

たとえば、Siemens SIMATIC 自動化ポートフォリオは、製造業者が一貫性と運用効率を維持しながら、施設全体で業務を標準化および拡大できるようにするスケーラブルな自動化基盤を提供します。同じ理念がVICを支えています。つまり、サイトごとのカスタマイズではなく、標準化された導入、再現可能なエンジニアリング、企業規模の管理です。

同様に、私たちの シンタイ・テクノロジー は、人工知能を搭載したマシンビジョンを合成データ生成によってどのように高速化できるかを示しています。これにより、メーカーは、物理画像データの収集と注釈に関連する労力を軽減しながら、ビジョンモデルをより迅速に作成およびトレーニングできます。マシンビジョンの採用が拡大するにつれて、合成データとAIモデルの開発は、VICなどの生産展開技術を補完する重要な手段になります。

別の例はSiemens です Vision AI Control for Machines Industrial Edge とリアルタイムのAI分析を活用して、機械が状況を検出し、意思決定を行い、工場現場のPLCと直接やり取りできるようにするソリューションです。VICと同じように、AI機能を運用の近くに置き、離れたコンピューティングリソースに頼ることなく、より迅速な対応と自律性の向上を可能にします。

これらのテクノロジーをまとめると、産業用AIにおけるシーメンスの最も重要な差別化要因が明らかになります。それは、単一のアプリケーションではなく、メーカーが生産ライフサイクルを通じてAI機能を開発、導入、拡張、運用するのに役立つエンドツーエンドのフレームワークです。VICはその戦略の実践の一例です。

製造業向けのIndustrial AI は、検査を超えた結果をもたらします

P&Gの厳しい生産環境では、VICは外観、質感、グラフィック、配置、構造、層状、パッケージ特性が自然に変化する製品を継続的に検査します。狭く定義されたルールに頼るのではなく、システムは検査のパフォーマンスを維持しながらこれらの変動に適応できます。

ローランド・ジョセフが言ったように、「品質を迅速に検査して管理する手段がなければ、プレミアムイノベーションを実現することはできません。」

測定可能な結果は説得力があります。このソリューションは、フル生産スピードで継続的な検査を提供し、製品によってはスクラップを10〜20%削減し、製品バリエーション間の一貫性を向上させ、手動検査や繰り返しの再検証作業への依存を減らします。また、新規導入は、従来の特注のマシンビジョンシステムの5〜10倍の速さで試運転できます。

「すべてがより厳しく、より正確で、より自信があります」とローランド・ジョセフは言いました。「私たちはすべての製品をチェックし、それを裏付ける証拠を得ることができます。」

おそらく最も重要なのは、VICによって生成された品質情報が、より広範なデジタル製造ecosystem の一部となり、生産チームが傾向を特定し、プロセスの安定性を向上させ、継続的な業務改善をサポートできるようになることです。

品質管理は競争上の優位性になります

VICの話はマシンビジョンだけではありません。これは、製造業者がサンプリングから継続的検査へ、静的ルールから適応型インテリジェンスへ、そして独立した展開からグローバルにスケーラブルな産業用AIにどのように移行できるかについてです。Siemens P&Gは、AIモデル、Industrial Edge コンピューティング、自動化インフラストラクチャ、プラントレベルの使いやすさを組み合わせることで、人工知能がパイロットプロジェクトに限定されるのではなく、日常の製造業務の一部になる方法を示しました。

その能力は、消費者向けパッケージ製品の製造をはるかに超えた意味を持っています。食品・飲料から医薬品、包装、電子機器、先端製造に至るまで、さまざまな業界が同じ課題に直面しています。製品の複雑化、品質への期待の高まり、業務パフォーマンスを犠牲にすることなくイノベーションを拡大する必要性などです。すべての製品を検査し、リアルタイムで変動に対応し、無駄を減らし、データ主導の洞察を通じて継続的に改善できるメーカーは、競争力を高めることができます。私たちのVICテクノロジーは、産業用AIがどのようにその未来を実現するのに役立っているかを示す明確な例を示しています。

公開日:2026年10月15日