スタートアップを拡大し、優れたデザインを加速させるにはどうすればいいですか?
これが、ドイツ南西部のマンハイム近郊に拠点を置く電動ジェットボードの生産者であるEWAKE GERMANYが直面している苦境でした。電動3ジェットボードの需要が高まるにつれ、CEO のPeter Ruweは、ボードのコンポーネントの設計と統合について、より合理化されたアプローチを模索しました。デジタル化により、陸上でも水上でもスピードアップすることができました。

これが、ドイツ南西部のマンハイム近郊に拠点を置く電動ジェットボードの生産者であるEWAKE GERMANYが直面している苦境でした。電動3ジェットボードの需要が高まるにつれ、CEO のPeter Ruweは、ボードのコンポーネントの設計と統合について、より合理化されたアプローチを模索しました。デジタル化により、陸上でも水上でもスピードアップすることができました。


ピータールーが見つかりました ソリッド・エッジ、 ソリッド・エッジ・フロー・シミュレーション、と スタートアップ向けのSolid EdgeResources、成長中の会社にとっては絶対確実な組み合わせです。これにより、EWAKE GERMANYは市場投入までの時間を35%短縮し、エネルギー効率を10%向上させました。
と ソリッド・エッジ、EWAKEは手作りのボード生産を完全にデジタルワークフローに変えました。3Dスキャン、自動メッシュクリーンアップ、統合CAD/CAMにより、開発時間が 50% 短縮され、生産準備が整った設計をより迅速に行えるようになりました。
EWAKEは開発、テスト、製造を共有のデジタルワークフローでつなぎ、Solid Edgeを使用し、 Teamcenter シェア コラボレーションを改善し、データ交換と設計更新を迅速化し、生産時間を 35% 短縮します。
設計チーム、サプライヤー、下請け業者間のシームレスなデータ交換により、すべての関係者間のコラボレーションが改善され、 ソリッドエッジCAMプロ、EWAKEは調整の労力とボードモデルあたりのコストを 40% 削減するのに役立ちました。
ジェットボードには細心のエンジニアリングと設計が必要であるということは、Peter Ruweが固く信じていることです。「私たちのボードが特別なのは、全体がカーボンでできていることです」とCEO は説明します。「最初は、ボードを伝統的な方法で手作業で作りました。」しかし、顧客が期待する高品質のデザインを実現するには、デジタル化が必要であることがすぐにわかりました。
シーメンスのSolid Edgeは、CADモデリング、配線、フローシミュレーション、CAMを提供しています。EWAKE GERMANYは3Dスキャナーを使用して物理モデルをキャプチャし、デジタルポリゴンを作成します。その後、Solid Edgeはラインを統合し、スキャンをデジタルモデルに変換します。「

このソフトウェアは、電気回路図の設計と作成に重要でした。金型、電気配線、回路図、そしてバッテリーにも使用しています。Solid Edgeを使用することで、市場投入までの時間を3か月からわずか6週間に短縮しました。

CADツールは方程式の一部に過ぎませんでした。安全なクラウドベースによる効率的なコラボレーション Teamcenter シェア プラットフォームは別でした。湖で試運転が行われた後、EWAKE GERMANYは結果をすぐにFaserschmiedeに渡します。Faserschmiedeはカーボンファイバー部品を製造し、CADの設計と製造をサポートします。
Solid EdgeのCADデータを自社のCADおよびCAMソフトウェアで直接使用しました。Teamcenter Shareを使うと、設計変更をお客様と急に調整して実施することができます」と、FaserschmiedeのCEO、マルコ・カスパーは説明します。
フローシミュレーターソリッド・エッジ・フロード 「私たちのジェット機のエネルギー効率が 10% 向上しました」とPeter Ruweは付け加えます。
EWAKE GERMANYのCEO は、スタートアップ向けSolid EdgeResources プログラムを通じてシーメンスと初めて接触しました。新しい会社には、プレミアムソフトウェアとリソース、オンラインtraining、コミュニティへのアクセスが与えられます。EWAKE GERMANYはミュンヘン工科大学と連絡を取りました。「これは、無料ライセンスを後援しているだけではない、あなたの側のパートナーにのみ有効です」とPeter Ruweは言います。
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

EWAKE ドイツの電気ボードは画期的です。パワフルで、軽く、海水や日光に強く、時速50kmまで移動できます。大気汚染を排出せず、従来のジェットボードよりも騒音もはるかに少ないです。「Solid Edgeは私たちにとって鍵でした。これを実現できたことを誇りに思います」とPeter Ruweは言います。「一番短いボードと最高のスピード。だからこそ、私たちは「スピードに欲望」というモットーを思いついたのです。それがすべてを物語っています。」(2024年3月)
ドイツのスタートアップEWAKE GERMANY GmbHは、ドイツ南西部のマンハイム近郊に拠点を置いています。CEO のPeter Ruweによって設立された同社は、カーボンケース、効率的なバッテリー、ブラシレス電気モーターを備えたハイテク電気ジェットボードを製造しています。最前線に立つことは会社のDNAの一部です。EWAKE GERMANYはテクノロジーを使って市場で最速かつ最軽量のボードを製造し、ジェットボードに革命をもたらし、ウォータースポーツ業界を変革しています。