Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ユーザー事例

スーパースノーテクノロジーがもたらす雪に覆われたワクワク感

シーメンスのオートメーションがサポートするSupersnowのテクノロジーは、世界中のゲレンデで雪を作るのに役立ちます。

気候は温暖化していますが、マルセル・ヒルシャーとリンゼイ・ボンの後継者、そして日常のウィンタースポーツ愛好家は、雪に事欠きません。シーメンスのオートメーションがサポートするスーパースノーテクノロジーは、世界中のゲレンデでの人工雪作りに役立ちます。

雪作りはスキーリゾートの運営において当たり前のことになっています。適切な人工雪製造戦略により、数日の寒い日でも耐久性のある積雪を作ることができます。雪は熱を吸収せずに太陽光を反射するので、氷点下でもその構造を維持しながら、スキーヤーやスノーボーダーは何週間も楽しむことができます。

人工雪作りの物理学

人工造雪は微小液滴を噴霧して行われます。微小液滴は氷点下に落ちると雪に変わります。スノーガンは、次の圧力で霧化された水を放出します 40バール一方、ノズルを追加すると結晶化プロセスが加速し、水は細かい雪に変わります。

「この目的のために、ウォーターノズルと核生成ノズルの2種類のノズルを使用しています。後者はより細かい液滴を生成し、さらに水は圧縮空気で吹き飛ばされ、凍結が始まります。もちろん、このプロセスには霜が不可欠です。」 説明する ロバート・モクザーニー、スーパースMember of the Management Board。

そして、これはほんの始まりに過ぎません。自動化が現代のスキー場を支配しているからです。人工雪製造装置には気象観測所と制御システムが装備されており、統合すると部分的または完全に自律的に稼働できます スノーマチックシステム スーパースノーが提供します。

Supersnow technology - 1 img

人工造雪は微小液滴を噴霧して行われます。微小液滴は氷点下に落ちると雪に変わります。装置の動作は、Supersnowが開発したコンピューターシステムによって制御されます。

Supersnow technology - 3-2 img

「雪作りを始めるには、いくつかのものが必要です。まず、水。水は冷たいはずです。つまり、冷却塔が必要です。また、高圧で製雪設備に水を供給する必要があります。このためには、ポンプセットを備えたポンプステーションや、斜面のパイプラインシステムが理想的です。」 説明する スーパースノーのロバート・モツァルニー。 「このような設備を管理するには、制御システムと高度な自動化も必要です。ここでシーメンスのコンポーネントが活躍し、シーメンスの多くのソリューションの基礎を形成しています。」 彼は付け加えます。

人工雪作りの重要な要素は、スノーガン、ランスなど、実際に「雪を作る」装置と、雪の生産を制御するシステム全体です。しかし、スーパースノーの専門家が強調しているように、最も重要な要素は人、つまり設備と「雪生産」システム全体の設計、建設、運用を担当する優秀な専門家です。

Supersnow technology - 04

人工雪製造の重要な要素は、「雪を作る」装置、つまりスノーガンやランスと、雪の生産を制御するシステム全体です。

Supersnow technology - 03

スノーガンは40バールの圧力で霧化された水を放出します

「しかし、結局すべては天候次第です。それは一部は冗談ですが、一部は本当です。なぜなら、実際には、予報によって人工雪作りが始まるかどうかがわかっているからです。好条件が予想される場合は、雪作りがどこでどのように行われるかを指定してシステムを起動します。ポンプステーションとバルブが自動的に制御されるソリューションでは、監督スタッフは製雪装置のパラメータと動作範囲を定義するだけです。自動化されていないシステムでは、この作業は人が行い、継続的に調整されなければなりません。」 と言う マテウス・ウカシュチクさん、スーパースノーのエリアマネージャー。

人工雪製造の効率は、供給される水の量、ノズルの数と構成によって異なります。スノーガンの場合は、雪の粒子を適切に微粒化するためのファンのパワーと効率も重要です。最終結果は、水流、圧力、空気出力、ファンの動作など、すべてのパラメーターを最適化することで得られます。

人工雪製造プロセスが正しく行われているかどうかは、密度、温度、体積などの雪の質を分析することで確認できます。これらのパラメータは、製造時とスロープで直接チェックされます。ほとんどの人工雪製造装置では、調整プロセスが自動的に行われますが、これらのパラメータは手動で制御することもできます。

「通常、雪の質は1から7までのスケールで選択し、残りは自動化が処理します。手動システムでは、これらの設定は手動で調整する必要があります。」 説明する マテウス・ウカシュチクさん スーパースノーから。

斜面での積雪量を最適化するモデルは、最適な造雪パラメータを決定するのに役立ちます。これらのモデルは、気温、湿度、風速、水温、その他の環境要因を分析します。ただし、適切な設定を選択する上で最も重要な要素は現地の状況です。このため、人工雪製造戦略では天気予報が考慮されますが、モデルにとって最も決定的なインプットではありません。

自動化と経済

人工雪作りは、安定した土台に取り付けられ、給水栓に接続されたランスやスノーガンを使って行われます。このソリューションは、によって提供される自動化に基づいています スノーマティック、すべての機器を制御および監視し、製雪プロセスを監視するためにSupersnowが開発したコンピューターシステム。Supersnowが使用している自動化は、一部はシーメンスのソリューションに基づいています。

「このシステムは、温度、水流、圧力などの人工雪製造パラメータを制御します。また、気温だけでなく、機器や電源の動作パラメータも監視します。ポンプ場と製雪装置の両方が適切に規制されていることを保証します。」 説明する ロバート・モクザーニー スーパースノーから。

シーメンスのecosystem デバイスは、ポンプステーションやスノーガンなど、スーパースノーシステムの主要コンポーネントに使用されています。

「後者では、のコントローラー 7‑1200です シリーズはデバイスの心臓部です。これらのコントローラーは、たとえば雪質係数を他のパラメーターと比較して計算するアルゴリズムを実行します。シーメンスのコントローラーは、圧力制御、パラメーター監視、流量計算、PID制御など、他の重要な領域も担当しています。ポンプ場では、シーメンスのデバイスが、とりわけ、事前に定義されたシナリオとアルゴリズムに従って電力調整やポンププロセスの処理を行います。」 説明する マーチン・コーター、 シーメンスのセールスマネージャー。

Supersnowが使用しているシーメンス製品のポートフォリオには、以下も含まれます ソフトスターター — シリウス 3RWこれにより、スムーズなモーター始動と静かな停止が保証され、 HMIパネル。これらにより、Supersnowソリューションとのシンプルで効率的な相互作用が可能になり、機器の操作やプロセスの監視と制御が容易になります。

Supersnow technology - 00

シーメンスecosystem デバイスは、Supersnowシステムの主要コンポーネントに使用されています。S7‑1200シリーズのコントローラーはスノーガンの「心臓部」を形成します

Supersnow technology - 07

人工雪作りはエネルギー集約的です。高出力の電気機器を使用する必要があり、大量の水を消費します。そのため、Supersnowが設計したシステムでは、エネルギーの最適化が重要な役割を果たします。

「スキー場の広さによって、水とエネルギーの消費量は大きく異なります。たとえば、約250台の製雪装置が稼働しているポーランドの大きなリゾートの1つでは、1日の水消費量は70,000m³に達します。このシステムは、1時間あたり総容量が3,000m³、合計システム電力が6.48MWのポンプステーションを4つ使用します。合計で18台の高圧ポンプが雪作りに使用されています。」 説明する マテウス・ウカシュチクさん スーパースノーから。

Supersnowが実施するエネルギー効率の最適化は、さまざまなシステムコンポーネントに適用されます。節約の重要な側面は、スノーガン自体のエネルギー消費を最小限に抑えることです。設備の他の部分も、造雪工程での水とエネルギーの使用量を減らすように設計されています。

「インペラーブレードの形状は、電気エネルギー消費量を最小限に抑えながら、可能な限り高い空気の流れを実現するように設計されています。人工雪製造パラメータの最適化は継続的なプロセスです。このような複雑なシステムには何百もの最適化ポイントがあるからです。」 説明する ダリウシュ・カゾール、Supersnowの製雪製品開発責任者。

人工雪製造システム管理

人工雪製造装置は通常、気温が最も低い夜間に稼働しますが、一部の斜面では日中に雪が降ることもあります。4月から10月にかけて、システムのアップグレードや改良、設置の拡張、摩耗した部品の交換などのメンテナンス作業が行われます。メンテナンス時には、水セクションの状態と気密性のチェック、ポンプステーションの動作パラメータの監視、ろ過システム、フィルター、スノーガンノズルの清掃、性能テストが行われます。

Supersnow technology - 11

人工雪製造装置は通常、気温が最も低い夜間に稼働します

Supersnow technology - 09

メンテナンス活動は4月から10月まで行われます

「造雪戦略について言えば、ゲレンデをできるだけ効果的に準備するために、最も集中的な造雪はシーズンの直前に行われます。その後、その後のウェザーウィンドウでは、必要に応じて人工雪作りが行われます。ポーランドでは、スキーシーズンは約4か月続きます。しかし、それを成功させるためには、年間を通して集中的に取り組んでいます。」 明らかにする マテウス・ウカシュチクさん スーパースノーから。

シーメンスのデバイスとソフトウェアをベースにした自動化ソリューションは、シーズンを通して人工雪製造システムの信頼性の高い運用を保証します。

「Supersnowが開発したシステムは、25年間その信頼性を証明してきました。間違いなく、人工雪製造における最大の課題は、積雪量を最大化することです。だからこそ、機器が信頼できる自動化に基づいて動作することが非常に重要です。それこそまさに私たちが提供しているものです。」 と言う マーチン・コーター シーメンスから。

「気候変動により、人工雪を生成できる気象期間が非常に短いことがよくあります。当社のエンジニアは、特に摂氏0度前後の非常に厳しい温度に焦点を当てて、あらゆる条件で動作するように機器を最適化します。これは、ファンスノーガンを使用して人工雪を生成する場合の限界です。」 結論 ダリウシュ・カゾール スーパースノーから。

Supersnow technology - 02
Supersnow technology - 01-2