Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
よりスマートなグリッド。信頼できるエネルギー。

トリエステの電力網:よりレジリエントでデジタル化

AceGasapSamgaはシーメンスと協力して、トリエステの28の二次変電所をMV/LV技術とデジタル制御で近代化し、複雑な都市環境における系統の安定性、再生可能エネルギーの統合、サービスの継続性を向上させました。

グリッドエボリューションのための戦略的パートナーシップ

アセガ・サップ・サンガさん とシーメンスは、トリエステの電力ネットワークの進化を支援する長年の協力関係を共有しています。最新のプロジェクトでは、28の変電所のアップグレード、中電圧開閉装置、低電圧システム、電圧調整技術、およびグリッドオートメーションソリューションの統合に焦点を当てました。数か月以内に完了したこのプロジェクトは、太陽光発電などの分散型エネルギー源の信頼性、制御性、統合を強化しながら、サービスが中断されないことを保証しながら、活気のある都市環境で実行されました。

グリッドパフォーマンスのための高度な技術

電球が円形のデザイン内でチェックマークアイコンに変わり、検証済みのアイデア、最適化、またはよりスマートな実行を表します

中電圧イノベーション

新規 SF6フリーのブルーGISスイッチギア Clean Airテクノロジーはレガシー機器に取って代わり、高性能、安全性、コンパクト性を確保しながら環境への影響を軽減します。

暗い背景に青緑色のアクセントが付いたスピードメータースタイルのゲージアイコンは、パフォーマンス、速度、または効率の向上を表しています。

電圧安定性と再生可能エネルギー

変圧器には、出力レベルを動的に調整する二次側電圧調整器が装備されており、断続的な再生可能エネルギー発電による変動を軽減し、エンドユーザーへの安定した供給を保証します。

円形のフレーム内に浮かぶ棒グラフのアイコンは、成長、業績指標、信頼できる成果、測定可能な結果を表しています。

デジタルグリッドの制御と保護

通信モジュールとリモートターミナルユニット(RTU)を備えた低電圧サーキットブレーカーは、変電所コンポーネントのリアルタイム監視、データ収集、リモート制御を可能にし、グリッドの運用管理を改善します。

レトロフィットからアクティブグリッド管理まで

統合インフラのアップグレード

このプロジェクトには、50年以上にわたって稼働してきた変電所の全面改修が含まれていました。中電圧開閉装置、変圧器、低電圧システムが刷新され、まとまりのあるアーキテクチャに統合され、グリッド全体のパフォーマンスと信頼性が向上しました。

Siemens AcegasApsAmga Customer Story 9
Siemens AcegasApsAmga Customer Story 5

都市環境におけるサービスの継続

すべての活動は、アクティブなユーザーがいる人口密度の高い地域で行われました。バイパスシステムや臨時電源ソリューションを含むシーメンスの実行能力のおかげで、アップグレードはサービスを中断することなく完了しました。

よりスマートでレジリエントなグリッド

自動化、電圧制御、デジタル監視の導入により、変電所はグリッドのアクティブノードに変わります。これにより、ネットワークの変化への迅速な対応、分散型エネルギー源のより良い統合、より回復力のある将来を見据えたインフラストラクチャが可能になります。

Siemens AcegasApsAmga Customer Story 12
エネルギー配給にはインフラ以上のものが必要です。より速く、より正確で、持続可能な意思決定を可能にするデータ、技術、システムが必要です。シーメンスとのコラボレーションにより、グリッドを継続的に進化させ、エネルギー転換の課題に対応することができます。
パオロ・マニア , 電気分野の責任者, アセガ・サップ・サンガさん

旅を始めましょう