Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

機械の透明性による効果的な最適化

上位ホストシステムと生産現場をつなぐライン監督として、製造現場が主導する「熱処理プラントの視覚化と最適化」を促進するシステム。

真空熱処理装置のトップメーカーであるIHIマシナリー・アンド・ファーネス株式会社は、その性能と信頼性でお客様から高い評価と評価を得ています。急速に変化する社会環境の中で、IHIは次のようなデジタルソリューションを活用して、これまでにない価値を提案しています SIMATIC WinCC Unified 従来の考え方に関係なく。

株式会社IHIマシナリー・アンド・ファーネスは、顧客サイトのDigital transformation を推進するための「拠点」となることを目指しています。「FURNACE EYE®」はこのプロセスの第一歩として開発されました。「今回の製品開発では、業界全体でDigital transformation を推進する上での課題である、OTテクノロジーを持つエンジニアのITスキルの開発と強化が不可欠だと考えています。私たちは、私たちが培ってきたOT技術とノウハウを組み合わせたデジタルソリューションを構築できる、自由度の高い製品を探していました。この製品は、お客様の現場で培ったノウハウを可視化し、お客様との共創によるDigital transformation のさらなる推進を実現します。」IHIマシナリー・アンド・ファーネス株式会社の取締役である竹林正彦氏は、SIMATIC WinCC Unified fiedを使うことにした理由を話してくれました。

主な利点

最新のUXデザインとリモートアクセスによるラインコントロール

モダンなデザインと、ローカルでもリモートでも、オペレーターにとって非常に直感的な使いやすさと最適なユーザーエクスペリエンスを組み合わせています。

炉機械のOT/IT統合と最適化

中央データストレージとオープン性は、将来のMES統合とKPIに基づいて最適化の可能性を特定するための鍵です。

三菱QシリーズPLCのスムーズな統合

サードパーティのコントローラーをシームレスに統合することで、異種環境での複雑さが軽減されます。

WinCC-Unified-RT-Google-Chrome-2022-03-01-11-32-13

優れた画面デザインを備えた最新のHMIソリューション

Ltd IHIマシナリー・アンド・ファーネスで視覚化システムを開発するために、デザイン会社と一緒に作成した画面デザインに基づいて視覚化を実現できる製品が必要でした。SIMATIC WinCC Unified は、画面デザインを柔軟に実現できる最新のウェブテクノロジーを使用した製品です。彼らは素晴らしい視覚化システムを構築し、JavaScriptを使用して詳細な表現を実現しました。SVGは、情報を詳細に表示するためにシャドウピクチャの概念にこだわった機器画像に使用されました。

開発環境として、SIMATIC WinCC Unified fiedは従来のHMIシステムと同じ使いやすさを備えているため、Webテクノロジーに不慣れなエンジニアに最適な製品です。
浜本正義, IoTエンジニアリングセンターのアシスタントマネージャー, IHIマシナリー・アンド・ファーネスLtd

浜本氏は、従来の概念や考え方に縛られることなく、ユーザー自身のエンジニアリング能力を発揮でき、実際の工場空間をベースにした機能設計を取り入れた開発を進めることができたと言います。

視覚化システムのダッシュボードのスクリーンショット。
炉の監視システムの操作パネルが表示されている画面を操作する作業員。

加熱炉機械の監督

SCADAシステム SIMATIC WinCC Unified PC ランタイム で走ります SIMATIC IPC627E、これは工業用地環境に適しています。

このプロジェクトの要件の1つとして、機器メーカーとして、KPIの視覚化などの付加価値を実現するために、システム内の接続機器からデータを1か所で収集できることが重要でした。

世界的に、接続できる構成はたくさんあります SIMATIC S7-1500、しかし、日本市場の特性上、他社のPLCに接続してデータを収集して表示していました。スムーズな接続により、視覚化に必要な接続を問題なく実現できたと言えます。

「これらの機能や特徴により、実際に使用したお客様は、なかなか進めにくい生産現場のIT・デジタルトランスフォーメーション推進にFURNACE EYE® を導入するだけで、工場の見える化を始めることができます。好評で、期待通りのフィードバックが得られました。」浜本さんは言います。

リモートアクセス用のWebテクノロジー

以前は、マシンはスタンドアロンユニットとして操作されていましたが、現在では、FURNACE EYE® の生産の新しい取り組みとして、リモートでもアクセスできる視覚化の概念が生まれました。構築したネットワークに接続することで、タブレットのWebブラウザを使用してデバイスを監視できるようになり、この要件をスムーズに満たすことができました。IHIマシナリーアンドファーネス株式会社は、これらの機能を含む最新のWebテクノロジーで構成されたこのWinCC統合ベースの製品で、お客様に新しい価値とソリューションを提供したいと考えています。

タブレットを持って、ウェブブラウザでダッシュボードを見ている人。

IHIマシナリー・アンド・ファーネスLtd について

IHI機械・炉Ltd は、真空熱処理装置のトップメーカーです。1973年に設立されました。真空熱処理炉、真空浸炭装置、ホットプレス、新素材製造装置など、機械部品の品質を向上させる真空熱処理装置を設計、製造、販売しています。