Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
レース・アヘッド

AIスタートアップが製造業をどのように変えているか

Siemens AIウィズパーパスサミット2025の受賞者は、Siemens Xcelerator Marketplace に売り手として参加し、工場の変革を支援しています。

競馬場では、車は速く(非常に速く)、できれば他の誰よりも速く走ることを目指しています。それを実現するための努力は、車の設計、つまり風洞の内側とシミュレーションラボから始まります。F1では、最近まで、空気力学のテストには数時間から数日かかるシミュレーションを実行する必要がありました。さて、BeyondMathという英国のスタートアップが、100秒足らずで同等の分析を行いました。彼らの「デジタル風洞」は、人工知能(AI)を使用して何千もの変数を記録的な速さで分析し、開発サイクルを短縮し、より野心的な設計を可能にします。

しかし、これと同じくらい印象的ですが、それはレースだけではありません。これは、AIが業界全体の商品の設計、計画、生産の方法をどのように変え始めているかについてです。何年もの間、製造業におけるAIは、実装されたことよりも話題に上っていました。それは変わりつつあります。データはバリューチェーンのあらゆる段階に関係しているので、AIはそれをより適切な意思決定、つまり製造をより適応的、効率的、持続可能なものにする意思決定のために使用できます。

相互運用可能なソリューションで成功を収める

イギリスのケンブリッジ出身のBeyondMathの創設者たちもそれを理解しています。だからこそ、2025年の春に、彼らは出席しました Siemens AIウィズパーパスサミット ミュンヘンで — ネットワークを作り、アイデアを共有し、新しいプロジェクトを作り、他の新興企業と一緒に業界の利害関係者に作品を発表します。

このサミットのようなイベントは、スタートアップ企業にとって絶好の機会です。特に、タスクが複雑で相互に関連しすぎている工業製造では、製品を出すのに成功することはできません。それでも、新興企業や既存企業(サミットにも参加したAccenture、SAP、インフィニオンなどの企業)を含む他の企業の助けがあれば、成功はより達成しやすくなります。相互運用可能なソリューションのecosystem 内で実現すれば、さらに簡単になります。たまたま、それは何ですか Siemens Xcelerator Marketplace を提供するように設計されています。

ecosystem に参加する

36e2716c-ddd1-4250-a5a7-dce80238da4d | AI with Purpose Summit 2025

サミットで、Siemens「2025年スタートアップ向けのIndustrial AI 賞」AIが産業用アプリケーションに付加価値を与える方法を推進する取り組みに対して。認識されたのは、BeyondMathの次などでした パイロット (クラウドベースのスケジューリング)、 プラス 10 (リアルタイム最適化)、Blockbrain (製造現場でのナレッジキャプチャ)。賞品の一部として、最近、Siemens Xcelerator Marketplace に参加しました。また、サミットで受賞した他の3つの新興企業も製造におけるAIに焦点を当てています。

Industrial AI の推進

これらの会社の何がそんなに特別なのですか?今日、人々はAIについて聞くと、ジェネレーティブAIと大規模言語モデル(LLM)について考えます。ただし、汎用モデルは、シミュレーション結果、CADモデル、システム回路図、センサーデータ、材料特性などを含む業界の「言語」に合わせて調整されていません。この種のデータセットでAIをトレーニングする企業は、製造業の運営方法を再定義しています。

BeyondMathを例にとってみましょう。F1カーは組立ラインで作られません。ただし、使用したツールはより大規模な生産にも適用できます。たとえば、航空宇宙では、同社はパートナーと協力して、乗客の快適性と安全を管理するために不可欠な革新的な環境制御および客室圧力制御システムを開発しています。AI主導のシミュレーションは、積層造形と実際のパフォーマンスを最適化します。その結果、より軽量で、より低コストで、よりエネルギー効率の高いコンポーネントが、通常の何分の一の時間で設計されます。

工場の背後にある脳

しかし、製品デザインは最初の一歩に過ぎません。制作もAIの支援の恩恵を受けることができます。多くの変数が関係しているため、スケジュールはオーケストラを指揮するようなものです。ただし、ミュージシャンの半数が遅れて到着し、スコアは変化し続けます。そこです パイロットのソリューションが入ります。クラウドベースのスケジューリングソフトウェアは、複雑な生産データを分析し、ボトルネックを減らすことができる最適化された計画を作成します。たとえば、ドイツの電子機器メーカーは、それを利用してPCB生産を合理化し、生産ラインを中断することなくその場でスケジュールを更新しています。

パイロットが指揮者なら、 プラス 10 チューナーです。そのソフトウェアは、機器上とクラウド上で直接ハイブリッドセットアップで動作し、センサーデータをリアルタイムで分析し、パラメーターを調整します。ここに振動があり、そこにわずかな遅延があります-ソフトウェアはそれを瞬時に検出し、機器が24時間体制でピーク時に稼働していることを確認します。この種の最適化はダウンタイムを減らし、機械が各サイクルから学ぶのを助け、大きな改造をしなくても着実に性能を向上させます。また、このソリューションは新しいマシンの立ち上げを加速し、規制の厳しい業界でもコンプライアンス要件を完全に満たします。

9c71dd37-92f0-49b5-be3d-11550b085f1b | imageAsset

Plus10ソリューションHOPPER(スクラップ削減のためのオンライン品質オプティマイザー)がSiemens Xcelerator Marketplace で入手可能になりました

暗黙知を取り込む

それから、製造現場の人々の日々の意思決定をサポートするBlockbrainがあります。これは、経験豊富な労働者の心に閉じ込められ、退職時に失われるすべての専門知識を取り入れることによって実現されます。

LLMに似ていますが、社内の非公開の手続き、ログ、マルチモーダルデータに関するトレーニングを受けています。技術者がなじみのないエラーコードに直面したことを想像してみてください。マニュアルに目を通したり、専門家を待ったりする代わりに、プログラムは以前の修正に基づいて段階的なガイダンスを提案します。このようにして、会社は一貫した意思決定を支える、生きた成長を続ける知識ベースを構築します。

Ecosystem システムの力

これらのスタートアップは個別に、さまざまな課題に取り組んでいます。両者が一緒になって、設計、計画、運営が同じデジタルecosystem の一部である、よりつながった、データ主導型の工場運営アプローチの方向を示しています。そのビジョンは、Siemens Xceleratorと、相互運用可能なモジュール式の業界ソリューションへの移行と一致しています。

この旅の一環として、 スタートアップ向けSiemens このプログラムは、業界グレードのソフトウェアに簡単にアクセスできるようにしたり、シーメンスが初期の顧客としてアイデアを実現するための共同開発の機会を提供したり、Siemens ソリューションをグローバル市場に接続して事業拡大を支援したりすることで、創業者がイノベーションを加速できるよう支援します。

Siemens Xcelerator Marketplace 販売者は、自社のツールを補完的な製品と一緒に配置して、顧客がそれらを簡単にテスト、組み合わせ、展開できるようにすることができます。彼らは、シーメンスのグローバルな産業オーディエンス、共通の相互運用性基準、共同イノベーションの機会にアクセスします。これらすべてが、製造部門での産業用AIの採用を加速させます。最終的には、F1カーほどではなく、無駄なく効率的に製造できるほど速く動く工場ができあがります。

関連コンテンツ

42113907-2335-406f-b5f0-9e6953a7b627-パイロット

PAILOT

PAILOTは、ERPを補完し、正確な生産計画を可能にする新世代のクラウドネイティブなAIベースのAPSシステムです。これにより、配信の信頼性が高まり、ダウンタイムが短縮され、リソースをより効率的に使用できます。

668e04b1-f015-4e79-9dbe-0175ea1c9ac7

GPStudio

事前にトレーニングされた当社の基礎モデルは、データを基にトレーニングしなくてもCAEワークフローを実行します。一般的な物理知能を提供し、データへの依存を減らします。

d0197c8a-6c06-4883-850c-90c9dd43cfcf

SHANNON®-ダウンタイム削減のための製造現場支援

SHANNON® は機械データを継続的に分析して、オペレーターがリアルタイムの状況に応じたソリューションを提供できるようにし、現場のノウハウを収集して共有することで、自動化されたライン全体でOEE を 10% 向上させることができます。

54d39574-ae13-41b4-9f92-11b6680936ce

HOPPER-オンライン品質オプティマイザーです

ホッパーは、ライブデータから学び、変化する条件に適応しながら、スクラップを最大20%削減するための射出成形パラメーターを継続的に推奨するプロセスパラメーター推奨器です。