Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

インフィニティへの投資:米国の循環経済の発展

「取って、作って、無駄にする」モデルからの移行における資金調達の役割について学びましょう。

2024年2月

アンソニー・カシャーノとニキサ・ラダクリシュナン

循環経済の概念は、企業が持続可能性の目標を達成するために適応するにつれて、ここ数十年で大きな勢いを増しています。しかし、私たちの世界経済はまだ7.2%しか循環しておらず、90%以上の材料が無駄になっているか、紛失しているか、再利用できなくなっています。 2023年のサークルエコノミー財団。

伝統的に、世界経済は「取って、作って、無駄にする」という直線的なモデルに従ってきました。循環経済の概念は、サプライチェーンのあらゆる分野にわたる材料の回復、改修、再利用、リサイクルに焦点を当てて、このモデルに疑問を投げかけています。このアプローチは、経済成長を有限消費から切り離すことで、環境への影響を減らし、持続可能性を促進し、経済的回復力をサポートするクローズドループシステムを構築することを目的としています。

そのレンズを通して DEGREE (脱炭素化、倫理、ガバナンス、資源効率、公平性、雇用適性)モデルに基づき、Siemens 責任ある資源の使用に取り組み、循環経済がビジネス、環境、社会に利益をもたらすことを認識しています。同社はサプライヤーとともに、先見性と責任を持って行動するために、競争力のある透明なサプライチェーンに頼っており、顧客も同じことができるよう支援しています。

シーメンスの米州地域担当副社長兼サプライチェーン管理責任者のパトリック・シュタットフェルドは、アース・オーバーシュート・デー(私たちの天然資源の使用量が地球が毎年再生できる量を上回る日)が毎年どんどん早いため、線形ビジネスモデルから循環型ビジネスモデルへの移行が重要であると述べました。「循環性は、サプライチェーンの長期的な存続可能性と収益性を確保するための鍵です。」

循環経済の中心は、製品とサービスのライフサイクル全体にわたる総合的なアプローチを通じて持続可能性を促進するという原則です。このアプローチは、シーメンスのDigital Twin Software などの革新的な設計段階から始まります。そこでは、最初から廃棄物と汚染を排除することに重点が置かれています。

重要な点は、モデルを共有することで製品の効用を拡大し、リソースをより効率的に使用できるようにし、新製品に対する全体的な需要を減らすことに重点を置いていることです。また、製品の寿命を延ばし、使用期間を延ばし、頻繁に交換する必要性を減らすことにもなります。製品のライフサイクルの終わりには、資源効率を最大化する方法での再利用またはリサイクルに焦点が移ります。

Siemens USAのSustainability 責任者であるマット・ヘルゲソンは、循環経済は再生可能エネルギー源と持続可能な材料を生産プロセスに統合することを提唱し、環境への影響を最小限に抑える取り組みを強化していると説明しました。「循環型慣行へのこのパラダイムシフトには、自然の生態系を活性化させ、それによって経済発展とecosystems 保全の共生関係を築くことを目的とした取り組みも含まれます。」

資金調達ソリューションは、企業や消費者が循環型慣行を採用するために必要な資本と金銭的インセンティブを提供することにより、循環経済への移行を促進する上で極めて重要です。これらのソリューションは、グリーンボンドや持続可能性連動ローン(明らかに環境上のメリットがあるプロジェクトの資金を調達する)から、耐久性があり修理可能な製品の設計を促進するサービスとしての製品の提供をサポートする革新的なリースモデルまで多岐にわたります。

たとえば、コバンタは持続可能な廃棄物とエネルギーのソリューションを提供する世界的リーダーであり、米国最大の廃棄物発電所運営会社です。Siemens Financial Services (SFS) は、2020年から2025年の間に、持続可能な方法で処理される廃棄物の増加を2.5%促進し、廃棄物のリサイクルと再利用を25%増やすために、KPI付きの持続可能性連動融資をCovantaに提供しました。これらの特定のKPIを達成することで、より多くの廃棄物が埋め立て地から転用され、排出量が大幅に削減され、循環経済の発展が促進されます。

スマートファイナンスは、リサイクルインフラ、再生可能エネルギー、循環型サプライチェーンへの投資を促進することで、持続可能なビジネスモデルに関連する初期費用を削減し、より利用しやすく魅力的なものにすることができます。さらに、持続可能な資金調達ソリューションは、経済的利益を環境パフォーマンスと整合させることで、無駄を最小限に抑え、資源効率を最大化する慣行を企業が革新して採用するよう促し、それによってより持続可能で循環的な経済への移行を加速させることができます。

循環経済は単なる代替モデルではありません。持続可能な未来に必要な進化です。SFSでは、米国だけでなく世界中のお客様と協力して、直線的なビジネスモデルから循環型ビジネスモデルへの道のりを歩み、環境と調和した経済への道を共に築いていけることを嬉しく思います。

アンソニー・カシャーノはSiemens Financial Services Inc 社長兼CEO。

ニキータ・ラダクリシュナンは、Siemens Financial Services Inc Sustainability・ストラテジストです。