脱炭素化研究-持続可能な未来への第一歩
私たちは、エネルギー集約型の企業に、以下のサービスを含む個別の脱炭素化調査の作成を提供しています。
- CO₂貸借対照表のデータ収集と作成、
- 考えられる解決策のプレゼンテーションとシミュレーション、
- 目標を達成するための行動計画
また、資金提供申請の準備も喜んでサポートします。この調査は、連邦経済気候保護省の「経済におけるエネルギーと資源効率のための連邦資金調達、モジュール5:変革計画」によって資金提供されています。

企業は、成功と競争力を維持しながら、CO2ニュートラルになる必要があります。このような持続可能な変革は、戦略的かつ長期的な計画に基づいてのみ成功することができます。すべての対策が相互に調整される、よく考えられた脱炭素化戦略が役立ちます。CO₂排出量の削減とエネルギーコストの最適化の両方を行う個別のソリューションで、貴社の脱炭素化をサポートします。
私たちは、エネルギー集約型の企業に、以下のサービスを含む個別の脱炭素化調査の作成を提供しています。
また、資金提供申請の準備も喜んでサポートします。この調査は、連邦経済気候保護省の「経済におけるエネルギーと資源効率のための連邦資金調達、モジュール5:変革計画」によって資金提供されています。

体系的な脱炭素化は、明確に構造化された4段階のプロセスで行われます。出発点は、ターゲットを絞ったエネルギー効率対策を通じてエネルギー消費量を削減することに焦点を当てた最初の段階です。この基本的な最適化は、今後のすべてのステップの基礎となります。
第二段階は、再生可能エネルギーを使用して地域のエネルギー供給を確立することに焦点を当てています。このステップは、持続可能なエネルギー供給への転換に不可欠です。
第3段階は包括的な電化に専念しています。これには、プロセスとモビリティの両方を電気運転に変換することが含まれます。この転換は、クライメート・ニュートラルへの道のりに欠かせない構成要素です。
4番目で最後の段階は、再生可能一次エネルギーの調達ですが、証明書取引と補償の分野での措置も加わります。この最終段階は、残りの排出量を最適化して相殺するのに役立ちます。
この長期的な脱炭素化戦略の中核は、主に2つの柱に基づいています。1つは、エネルギー効率の継続的な改善によるCO₂排出量の実際の削減、もう1つは、再生可能エネルギーの一貫した拡大と利用です。
脱炭素化を成功させるためのモットーは、「使用しないキロワット時が一番良い」です。私たちはあなたと協力して、二酸化炭素排出量を削減し、会社のエネルギーコストを最小限に抑えます。当初の焦点は、エネルギー効率対策によるエネルギー消費量の削減です。次に、再生可能エネルギーによる地域のエネルギー供給を調べます。再生可能エネルギー源としてのグリーン電力またはバイオメタンは、エネルギー要件をCO₂ニュートラルにするのに役立ちます。プロセス、熱、モビリティの電化は、今でも化石燃料に頼っていることが多く、大きな可能性を秘めています。避けられない排出量は、最終段階で気候保護プロジェクトや証明書取引で相殺できます。全体的なプロセスは、脱炭素化を経済的に実施するために、技術システムをより柔軟にすることでサポートされます。
以下のフォームに記入してください。
このオファーは、年間エネルギー消費量が10 GWh(電気/熱)を超えるエネルギー集約型企業を対象としています