Skip to main content

コバンタとSFS:持続可能な廃棄物Solutionsの実現

埋立地の容量が減少する一方で、持続可能な廃棄物管理への需要が高まる中、コバンタはイノベーションの先駆者として台頭しています。

2023年7月

埋立地の容量が減少する一方で、持続可能な廃棄物管理への需要が高まる中、米国に拠点を置く廃棄物発電のリーディングカンパニーであるコバンタは、革新的かつ環境に優しいSolutionsの先駆者として頭角を現しています。廃棄物処理の課題に取り組むと同時に資源の再利用を推進するというコバンタの取り組みは、Siemensファイナンシャル・サービス(SFS)から多大な支持を得ており、持続可能な未来を築くという私たちの使命をさらに強固なものとしています。

SFSはコバンタに対し、サステナビリティ連動型融資を提供しました。この融資には、2020年から2025年の間に、サステナブルな廃棄物の処理量を2.5%増加させ、廃棄物のリサイクルおよび再利用を25%増加させることを奨励する主要業績評価指標(KPI)が組み込まれています。

ラベルの貼られたソーダ瓶を手に持っている手。
ペットボトルや缶、その他の廃棄物が山積みになっている。

コバンタの持続可能な廃棄物管理アプローチの中核をなすのは、最先端の廃棄物発電施設のネットワークです。コバンタは毎年、約2,100万トンの廃棄物を処理し、100万世帯分の電力に相当する1,000万MWhという驚異的な電力を発電するとともに、60万トンの金属をリサイクルしています。コバンタは廃棄物発電技術を採用することで、埋立処分量を90%削減するだけでなく、一般廃棄物1トンあたり約1トンの温室効果ガス排出を削減しています。

サステナビリティ連動型融資契約に定められた具体的なKPIを達成することで、コバンタは埋立処分される廃棄物の量をさらに削減し、排出量の大幅な削減とCircular Economyの発展を促進します。Circular Economyモデルは、資材の再利用とリサイクルを促進し、より持続可能で資源効率の高い未来の実現に貢献します。

コバンタとSiemensの提携は、資金調達にとどまりません。Siemensは、タービン発電機や高圧Circuit breakersなど、幅広い設備を供給しています。この長年にわたる関係は、持続可能なSolutionsの育成と環境保護の推進に対するSiemensの取り組みを象徴するものです。

コバンタのCFOであるブラッド・ヘルゲソン氏は、SFSの戦略的支援の価値を次のように強調しています。「コバンタは、Siemensフィナンシャル・サービス(SFS)による強力な戦略的支援を高く評価しています。廃棄物およびエネルギーSolutionsの世界的リーダーとして、Sustainabilityは当社の事業のあらゆる側面に深く根ざしています。それが、私たちが革新し、成長し、自らに挑戦し続ける原動力であり、こうしたインセンティブ付きの目標が極めて重要である理由でもあります。」

SFSとコバンタの提携は、より持続可能な廃棄物管理の実現に向けた大きな一歩です。この関係を通じて、私たちは廃棄物が貴重なResourcesへと生まれ変わり、温室効果ガスの排出が削減され、Circular Economyが繁栄する未来への道を切り拓いていきます。

ごみ圧縮機がごみ処理場で廃棄物を圧縮している。

詳細はこちら

あなたの旅を始めましょう