手作業によるエネルギーと持続可能性の管理だけではもはや十分ではない理由
暖房と冷房の需要とともに、エネルギー使用量とコストも上昇しています。規制圧力が高まり、ESG報告はますます複雑になり、ほとんどの建築チームが利用できるツールは細分化され、手作業のままです。自律型ビルは、持続可能性をコンプライアンス主導のタスクから自動化された継続的なプロセスへと移行させます。

揮発性エネルギーコスト
エネルギー価格は、市況、送電網の需要、料金体系によって変動します。リアルタイムの最適化を行わないと、建物はピーク時に多額の支払いを受け、負荷をシフトしたり、オンサイト発電を活用したりする機会を逃してしまいます。

手動によるエネルギー最適化
従来のエネルギー管理は、定期的な監査と手動調整に頼って、周期的に実施されています。このアプローチはリアルタイムの機会を逃し、天候、占有率、またはグリッド条件の変化に十分な速さで適応できません。

未開拓の負荷柔軟性
制御可能な負荷、HVACシステム、オンサイト発電を備えた建物には、未開拓の柔軟性が大幅に備わっています。自動調整がなければ、自家消費は低く抑えられ、ピーク時の需要は管理できなくなります。

断片化されたESGレポート
排出量データは切り離されたシステムに散在しているため、監査対応型の報告が遅く、間違いも起こりやすくなります。Sustainability チームは、データに基づいて行動するよりも、データを集めることに多くの時間を費やしています。

機器レベルの非効率性
ほとんどのHVAC機器は、微調整が制限された一般的な工場設定で動作します。ローカライズされたインテリジェンスがなければ、システムは、特に季節の移り変わり時に、必要以上に多くのエネルギーを消費します。
自律性がすべてを変える方法
自律型ビルはエネルギー管理を継続的な制御ループに変えます。デジタルツインはオプションをシミュレートし、AIは最適化されたシーケンスを推奨または適用し、システムはコスト、快適さ、二酸化炭素の目標と照らし合わせて結果を検証します。Sustainability は定期的な分析からリアルタイム管理に移行します。
> 20% 太陽光発電の自家消費の増加
ソース:柔軟な荷重(保管、排出可能な負荷、燃料切り替え)とスケジュールベースの最適化を実施した複雑な医療環境(約5万平方メートル)をモデルにしています。結果はさまざまで、保証されるものではありません。
≤ 15% 全体的なエネルギーコストの削減
ソース:柔軟な荷重(保管、排出可能な負荷、燃料切り替え)とスケジュールベースの最適化を実施した複雑な医療環境(約5万平方メートル)をモデルにしています。結果はさまざまで、保証されるものではありません。
6.5% Comfort AI による追加の平均省エネ効果
ソース: Siemens 社 (2026)。NWT Fastighet(スウェーデン、カールスタード)— Comfort AI(旧クローエ)パイロットリファレンス。
建築事業を脱炭素化する準備はできていますか?
自動運転ビルがどのようにエネルギーコストを削減し、排出量を削減し、ネットゼロへの道を早めることができるかをご覧ください。