超減価償却:イタリアのデジタル&グリーンイノベーション
超減価償却:デジタルイノベーションと持続可能性に投資し、変革の旅を支援するイタリア企業に対する税制上の優遇措置。

移行計画4.0と5.0を引き継ぎ、現在ガゼッタ・オフィシャルに掲載されたインセンティブである超減価償却の簡略ガイドをご覧ください。イタリア企業のデジタル化とエコロジーへの移行を加速するまたとない機会です!
今こそ競争力を維持するために行動を起こす時です。まず、現在入手可能な情報を理解することが不可欠です。2026年の予算法を最大限に活用して、「超減価償却」税制上の優遇措置を利用する方法を、シンプルでわかりやすい情報提供を通じて学びましょう
2026年1月1日から2028年9月30日の間に、イタリア政府は企業に超減価償却インセンティブを提供し、企業がデジタル変革を加速し、環境への影響を減らすことを奨励しています。
超減価償却は、減価償却(購入資産の場合)および/またはファイナンスリース分割払い(リース資産の場合)を計算する際に、資産の認識価値を一定割合増加させ、それによって会社が対象となる課税基準を引き下げる税制上の優遇措置です。
このインセンティブは、次のような企業を対象としています。
会社の規模、居住地、法的形態、または税制は資格に影響しません。
次の会社は対象外です。
税金関連のコストアップは以下にのみ適用されます。
これらの資産はイタリアにある生産施設に割り当てられなければならず、会社の生産管理システムまたは供給ネットワークと相互接続されている必要があります。
超減価償却の対象となるのは、次の太陽光発電部品だけです。
どちらの場合も、モジュールとセルの両方が欧州連合内で製造されている必要があります。
投資ブラケット | 購入/リース費用の上昇 |
|---|---|
2,5百万以下 | 180% |
> 250万ユーロ、1000万ユーロ以下 | 100% |
> 1000万ユーロ、2千万ユーロ以下 | 50% |
附属書IVには、税控除の対象となる新しい有形資産が記載されています。主なカテゴリは次のとおりです。
附属書IVのカテゴリー1には、生産目的で使用される新しい資本財が含まれます。例としては、
附属書IVの項目1に記載されているすべての資産は、5つの必須要件を満たさなければなりません。
5つの必須要件に加えて、カテゴリー1の資産は次の3つの特徴のうち2つを満たさなければなりません。
附属書IVのカテゴリー2には、工場管理システムと相互接続され、製品またはプロセスの品質を保証する次のようなシステムが含まれます。
附属書IVのカテゴリー3には、たとえば次のものが含まれます。
附属書IVのカテゴリー4は、価値の高いデータの分析、保存、送信のための高度な技術を網羅しています。これらには、次のハードウェアインフラストラクチャが含まれます。
附属書IVのカテゴリー4に含まれる資産は、
• 会社の情報システムと相互接続されている。
• 附属書Vに記載されているアプリケーションを実行するためのもの、スマートマシンやデバイスをサポートするためのもの、または両方の附属書に含まれる資産間の相互接続と通信を確保するためのものです。
付録Vには、税控除の対象となるソフトウェアソリューションが記載されています。主なカテゴリは次のとおりです。
投資に含まれる資産に関する書類は、必要な相互接続証明書とともに、GSE(エネルギーサービス事業者)が管理するオンラインプラットフォームにアップロードする必要があることが発表されました。GSEに提出する定期的な連絡に関する追加情報は、省庁間法令が公表された後に提供されます。
附属書IVおよびVに記載されている新しい資本財への投資は、2026年1月1日から2028年9月30日の間に実施する必要があります。このインセンティブ期間中、企業が資産を売却したり、海外拠点に移転したりする場合、同じ会計年度内に同等かそれ以上の技術的性能を持つ別の資産を購入する必要があります。代替資産の費用が元の資産よりも低い場合、税制上の優遇措置はそれに応じて調整されます。
2026年の超減価償却インセンティブは、国内またはヨーロッパの資金で賄われる他の措置と組み合わせることができます、ただし:
超減価償却の計算に使用される支出は、受け取ったその他のインセンティブを差し引いた新しい資本財の購入額に相当します
2026年の予算法では、2026年の税金の前払金の計算は、超減価償却を含め、法律自体によって導入される税制上の優遇措置を考慮せずに実行する必要があると定めています。
ガゼッタ・オフィシャルに掲載された2026年予算法(第1条、427〜436項)の詳細をご覧ください。