幸いなことに、人間には創造性とインスピレーションが不足していません。適切な解決策を探し始めるときは、5つの特定のグローバルメガトレンドのレンズを通してそれらを調べることが役に立ちます。
メガトレンド1:人口動態の変化
世界の人口は増え続けますが、この増加には著しい格差が見られることが予想されます。アフリカの人口は2000年から2050年の間にほぼ倍増しますが、ヨーロッパと中国の人口は減少します。一部の地域では成長が鈍化していますが、世界人口に占める65歳以上の割合は、同時期にほぼ3倍になるでしょう。*
その結果、若い世代が医療費の大部分を負担するようになります。2019年には35歳未満が人口のほぼ半分を占めていたが、医療費のわずか20%しか占めていなかった米国を考えてみましょう。
経済成長は、絶対的な人口増加ではなく、テクノロジーとデジタル化によって達成される生産性の向上にますます依存するようになるでしょう。人工知能(AI)、自動化、ロボット工学は、以前は労働年齢層が行っていた労働力を引き受けることで、これらの成果を達成するのに役立ちます。
新しい産業メタバースにより、従業員は没入感のある直感的なリアルタイム環境で、より良いコラボレーションが可能になります。AIは反復性の高いタスクを実行するので、人間は自分の得意なこと、つまり創造性、革新、インスピレーションの推進に集中できるようになります。
人口動態の変化によってもたらされる課題の多くは、テクノロジーによって対処できます。しかし、世界の組織、政府、労働力はこの機会を受け入れていますか?答えは修飾語の「はい」です。
高齢化社会
年齢別の人口増加(億、CAGR)a)
• 世界人口は成長は鈍いが、高齢化は著しい
• 65歳以上の人々のグループ内で最も高い成長率(2000年〜2050年:2.7%)
a) 出典:国連、経済社会局、人口課(2022年、世界人口見通し2022年)
メガトレンド2:都市化
メガシティは増加しています。今日、世界には人口1,000万人以上の33の都市があり、そのうちのいくつか(東京、上海、ニューデリーなど)には2000万人以上の人々が住んでいます。予測では、2030年までに合計43のメガシティになり、その拡大の大部分は発展途上国で発生すると予測されています。*
関連する開発ですが、2050年のモビリティの需要は2015年の2倍以上になります。予測によると、乗客キロメートルは今後30年間で44兆マイルから122兆マイルに3倍になります。* この需要を満たすには、シームレスな輸送を提供する持続可能な大量輸送システムへの多額の投資が必要です。
成長を続ける都市では、公共交通機関以外にも、接続性とエッジコンピューティングを提供するスマートビル、病院、学校、通信ネットワークが必要になります。Software ベースの最適化とインテリジェントなハードウェア技術は、エネルギー消費量を削減し、建物や工場の効率を高めるのに役立ちます。
1年も経たないうちに、70,000平方メートル コカ・コーラヨーロピアンパートナーズの生産施設 スウェーデンのヨルドブロでは、ビル管理システムのアップグレードと新しいファンと高圧コンプレッサーの設置により、エネルギー使用量を 13% 削減しました。その結果、ハイブリッド車を40万回充電するのに必要なエネルギー量に相当する年間省エネが実現しました。* 同様のプロジェクトが世界中で変化をもたらす可能性があり、G7のグローバルインフラ投資パートナーシップ(PGII)はまさにそのために前進しています。EUの投資パートナーであるグローバル・ゲートウェイとともに、2022年から2027年の間に、発展途上国の持続可能なインフラへの6,000億米ドル以上の投資をすでに約束しています。*
都市や発展途上地域の人口が増加するにつれて、彼らは耕作可能な土地に侵入し、より多くの水と食料を必要とします。この希少性の課題への対応の1つは、2020年から2030年にかけて年平均成長率25%の成長が見込まれる垂直農法です。* LED技術、ロボット工学、自動化の進歩により、垂直農法は管理された環境での農業ソリューションを提供します。AIベースの作物管理により、年間17〜20回の栽培サイクルが可能になり、生産に役立ちます 300倍以上の食べ物 従来の農業方法よりも1平方フィートあたり。* 1 ドバイの垂直農場、 たとえば、農薬、除草剤、化学薬品を使わずに、従来の農場よりも必要な水が 95% 少なく、100万キログラム以上の食料を生産できます。* このようなSolutions、合成肥料の必要性を減らしながら、より多くの人々に食料を供給し、生産性に対する需要の高まりをサポートします。
デジタルテクノロジーは、都市の拡大を持続可能なものにする上でも決定的な役割を果たします。スマートビルディング、5Gpowered by スマートシグナリング、およびソフトウェアプラットフォームは、大幅な省エネと何百万人もの人々のより良い旅行体験をもたらす可能性があります。
都市化は主に発展途上地域で起こっています長期にわたって都市部/農村部に居住する総人口の割合 b)
b) 出典:国連の世界都市化展望(2018)
メガトレンド3:「グローカリゼーション」
過去数十年はグローバリゼーション、つまり自由貿易と資本の自由な流れによる世界経済の統合が進んでいましたが、近年、大きな変化が起こりました。世界経済におけるヨーロッパと北米の影響力は低下し、経済力は東にシフトしました。インドとアジア太平洋自由貿易協定である地域包括的経済連携(RCEP)*はどちらも、2050年までに世界のGDPの35%以上を占めるでしょう。加盟国のGDPは、すでにEUとUSMCA(米国-メキシコ-カナダ協定、旧NAFTA)の加盟国のGDPを上回っています。全体として、世界のGDPに占める自由経済と「ほとんど自由」経済に分類できる国のシェアは、2006年の 56% から2021年には 46% へと大幅に低下しました。*
グローバルにつながった産業は競争と革新を刺激しますが、生産を市場の近くに置くこと(ニアショアリングまたはローカル・フォー・ローカル・ビジネスとして知られています)は、地域経済の回復力と持続可能性を高めます。このメガトレンドは「グローカリゼーション」と呼ばれ、その前提条件は、経済的自由、標準化、貿易に対する技術的障壁(TBT)の削減、デジタル経済を支援する政策です。
グローカリゼーションの成功は、デジタル技術へのアクセスに大きく依存しています。が構想しているような、安全で信頼できる業界全体のデジタル情報の交換 エスティニアム協会、*は、グローバルサプライチェーンの排出量を削減し、循環経済を確立して最適化するための戦略を策定し、地域レベルでの資源効率を最適化することを可能にします。次のような業界関係者によって開始された標準の実装に成功しました IEC 63278シリーズの国際規格、産業用デジタルツインアーキテクチャのグローバルな相互運用性を可能にし、その結果、地域経済の循環性が向上します。デジタル製品のパスポートは、このような進歩のもう一つの利点です。*
デグローバリゼーションは実行可能な選択肢ではありません。したがって、政府と企業は、戦略的多国間主義を通じて国際協力をさらに強化し、再構築する必要があります。*
グローバリゼーションからグローカリゼーションへ世界の鉱工業生産に対する世界の商品取引額の比率(指数01/1991 = 100)c)
ローカリゼーションと地域化が増えています
• ニアショリング
• 大国の競争
c) 出典:経済政策分析局グローバルトレードアラート
メガトレンド 4: 環境の変化
現状では、毎年900億から1,000億トンの未加工ミネラルが抽出され、処理されています。この量は、2060年までに倍増して1,900億メートルトンになります。海洋ecosystems におけるプラスチック廃棄物は、政府が現在設定している野心的な取り組みの下でも、2030年には65%増加すると予想されています。都市部の水不足は世界中で増加し、2050年までにアジアの13億人(2016年には6億900万人)が影響を受けると予想されています。アフリカの水不足の影響を受ける人口は、2016年の8,000万人から2050年には3億1,100万人にほぼ4倍になります。人為的な地球温暖化の原因の多くへの対処は進んでいますが、現在の政策では、少なくとも今世紀には、産業革命前のレベルと比較して+1.5°Cに制限するだけでは不十分です。*
現実世界とデジタル世界を組み合わせることで、持続可能性のパラドックス、つまりより少ない労力でより多くのことを成し遂げることができます。その テルセイラ島のアゾレス諸島 その良い例を提供しています。Terceiraは、予測されるエネルギー消費量と生産量を強力なバッテリーベースのエネルギー貯蔵システムに組み合わせることで、二酸化炭素排出量を年間3,600トン以上削減することを目指しています。*
大まかに言えば、包括的なデジタルツインは二酸化炭素排出量を正味ゼロにするのに役立ちます。地域交通の脱炭素化は今現実になりつつあります。水素技術は鉄道輸送を気候に優しいものにしています。列車1台あたり年間520トンのCO2削減が可能になりました。長距離列車の排出ガスフリー運転は、もはや遠い夢ではなく、現実になりつつあります。*
主にデジタルパスポート、暗号トークン、データ分析によって支えられている循環経済ソリューションは、資源効率を向上させるもう一つの機会です。製品の二酸化炭素排出量(PCF)は、サプライチェーンの製品レベルで的を絞った排出管理を可能にします。* たとえば、産業用サーキットブレーカーのテストケース分析では、最大で増加することがわかりました 37% のリサイクル樹脂は製品のCO2排出量を 5.3% 削減しました。*
もう一つの例は、リチウムベースの自動車用バッテリーの成長市場です。2030年には4,400GWhに達し、2050年までに11,000GWhに増加すると予想されています。使用済み電池のリサイクル率は、2030年の 7% から2030年には 43% まで徐々に増加する可能性があります。* データ分析、クローズド・ループのマテリアルフロー、製品設計における持続可能性基準の統合が鍵となります。
確かに、私たちには気候変動と環境汚染を食い止めるためのツールがあります。私たちはより少ない労力でより多くのことを成し遂げることができます。
気候変動は続いています世界の年間平均気温変動(°C)d)
現在の政策では、今世紀の地球温暖化を+1.5℃に抑えるには不十分です
d) 出典:米国海洋大気庁(2022年)、20世紀の世界平均からの偏差
メガトレンド5:デジタル化
デジタル化は、あらゆる業界に浸透し、上記の多くの課題に対するソリューションを提供しているため、それ自体がメガトレンドです。
すべての業界で、ソフトウェアは産業機器の2倍の速度で成長しており、複合年間成長率は15%から19%です。*
インターネット接続は着実に拡大しています。2022年には34億のIoT通信インターフェースが設置されましたが、その数は大幅に増加すると予想されています。産業機器やインフラ機器がさらに接続されるにつれて、2032年には最大96億台に達すると予想されています。* 2030年には、世界人口の 100% がインターネットにアクセスできるようになります。
世界第2位の経済大国である中国のエッジコンピューティング市場は、2026年に24億米ドルの市場規模に達し、分析期間を通じて年平均成長率は 35% に達すると予測されています。* AIによって制御される機械は、自律的かつインテリジェントに市場に参加するようになり、その結果、IT/OT分野の自動化とロボット工学が増加します。*
さらに、プラットフォーム経済はB2Bに参入しています。乗客にチケットを販売する鉄道会社にとって、座席予約の管理、在庫状況の追跡は、費用と時間がかかります。また、乗客は簡単な予約プロセスを好みます。これらのプロセスのデジタル変革により、よりモジュール化され、スケーラブルになりました モビリティ・アズ・ア・サービス(MaaS)プラットフォーム。スペインとオランダでは、これにより、ドア・ツー・ドアの旅行オプションを選ぶ人が増えています。ある運送事業者にとって、MaaSプラットフォームは最初の5年間で1億5,600万ユーロの収益増加が見込まれています。これは、eScooter、タクシー会社、カーシェアリング、その他の交通機関などの協力パートナーを見つけるプロセスを加速することで達成されます。他の場所では、完全にスケーラブルでモジュール式です ウェブベースのプラットフォーム すでに105億件の旅行クエリを処理し、大手プロバイダー向けに年間3億件のチケットを発行しています。これにより、容量の利用率と収益を最適化する動的な価格設定が可能になります。*
デジタルツインと新興 産業用メタバース(IMV) また、最小限の天然資源を使用して、デジタル世界の現実世界のデータをリアルタイムでテストできるように業界に提供します。オープンで、相互運用可能で、協力的です。無限のデータは有限のリソースに取って代わります。
現在、世界人口の大部分が退職を迎えていることを考えると、支援とユーザーエクスペリエンスの向上を提供するサポートテクノロジーの必要性は劇的に高まるでしょう。これらには、プラグアンドプレイデジタルソリューション、産業グレードのAI、実行可能なデジタルツイン、エッジコンピューティング、自動化とロボティクス、5Gとサイバーセキュリティが含まれます。また、スマートコンバーターのようなパワーエレクトロニクスも重要です。なぜなら、それは電力システムのデータや制御のデジタルアクセスポイントだからです。さらに、AI対応の産業メタバースは、人々が協力して現実世界の問題に対する新しい、より良い解決策を見つけるための、没入感のある、写実的な新しい空間を開きます。
Digital transformation は続いていますIoT通信インターフェース(e)(単位:n. 単位)
接続される産業機器やインフラ機器の数は絶えず増加しています
e) 出典:Gartnerの調査に基づいてSiemens 作成したグラフィックと計算を行っています。
Gartnerは、米国および海外におけるGartner, Inc. および/またはその関連会社の登録商標およびサービスマークであり、ここでは許可を得て使用されています。全著作権所有。
ガートナー社の2023年予測:モノのインターネット、エンドポイント、通信、全世界、2022年から2032年、23年第2四半期更新 — セクター、医療提供者、製造・天然Resources、スマートビルディング、交通機関別の世界におけるIoTエンドポイントの設置台数。
*出典と参考文献は メガトレンドペーパー