PADS Pro Essentials
PADS Pro Essentials offre una progettazione PCB conveniente per ingegneri indipendenti. Il software fornisce strumenti di livello professionale, facile accesso digitale e supporto basato sulla comunità.
Cominci da dove Le serve. Scala quando è pronto. La famiglia Xpedition cresce con Lei.
Dagli ingegneri indipendenti alle organizzazioni globali, la famiglia Xpedition è una piattaforma di progettazione di PCB e sistemi elettronici completamente integrata e scalabile che aiuta i team a progettare bene la prima volta, convalidare prima e fornire passaggi più puliti dalla progettazione alla produzione, senza dover riformare la piattaforma man mano che la complessità aumenta.
Sistemi e Progettazione PCB la complessità ha superato gli strumenti a punti e le consegne «buttalo oltre il muro». Le squadre che vincono non sono solo più veloci nel layout, sono anche più brave a prevenire i respin mantenendo il perché (intento progettuale), il come (vincoli), il cosa (componenti) e possiamo costruirlo? (verifica + DFM) connesso in modo continuo dall'ideazione fino al rilascio. Xpedition è progettato per quella realtà connessa: una piattaforma integrata e scalabile che aiuta i team a muoversi rapidamente senza sacrificare la fiducia ingegneristica man mano che crescono le esigenze di complessità e collaborazione.
I programmi PCB si rompono quando l'intento è sparso tra file, strumenti e persone: i vincoli si spostano, le biblioteche divergono e la «conoscenza tribale» diventa l'unico modo per capire perché qualcosa è stato fatto. Xpedition è progettato come un ambiente integrato in cui schemi, layout, vincoli, librerie e risultati finali a valle rimangono allineati, quindi perché dietro le decisioni è più facile da preservare e come è più facile da applicare man mano che il design si evolve.
Che aspetto ha in pratica: meno passaggi di traduzione, meno discrepanze tra i domini e un flusso di lavoro in cui le modifiche siano più facili da gestire senza perdere la fiducia nei dati.
Con i tassi limite e la densità di potenza odierni, aspettare fino alla fine per convalidare SI/PI (e altri controlli) trasforma la verifica in un moltiplicatore del rischio programmato. L'approccio migliore è la verifica basata sui prototipi digitali, che verifica progressivamente durante la progettazione in modo da poter fare i grandi compromessi in anticipo, quando il design è ancora flessibile. Xpedition supporta quella mentalità basata sullo spostamento a sinistra in modo che la verifica diventi parte della convergenza, non un punto d'arrivo.
Che aspetto ha in pratica: i problemi vengono scoperti quando le correzioni sono più economiche, le iterazioni si restringono e l'approvazione diventa una conferma, non una scoperta.
Domande sulla produzione, DFM le fughe e l'abbandono della documentazione sono raramente «problemi di produzione»: sono sintomi di un ciclo di feedback tardivo. Xpedition supporta il DFM simultaneo e i controlli di produzione, quindi molti problemi possono essere identificati e risolti mentre sta ancora progettando, non dopo il rilascio. Supporta anche lo scambio intelligente di dati di produzione (ad esempio, ODB++/IPC-2581) per ridurre l'ambiguità e minimizzare gli errori derivanti dalla traduzione degli output o dalla reinterpretazione delle intenzioni a valle.
Che aspetto ha in pratica: meno cicli di andata e ritorno evitabili con fabbricanti/assemblatori e un percorso più prevedibile attraverso l'NPI.
La maggior parte degli ECO in ritardo deriva da un disallineamento tra le parti interessate: problemi di adattamento meccanico, modifica dei requisiti, proprietà poco chiara delle revisioni o «quale distinta base è attuale?» confusione. Xpedition supporta Coprogettazione ECAD/MCAD flussi di lavoro in modo che i team ECAD e MCAD possano rimanere sincronizzati senza costringere nessuna delle parti ad abbandonare il proprio strumento preferito. E con la disciplina di rilascio connessa al PLM, i team possono rafforzare il controllo delle revisioni, la tracciabilità e la visibilità del ciclo di vita, in modo che le modifiche siano governate, verificabili e più facili da comunicare.
Che aspetto ha in pratica: meno sorprese meccaniche tardive, versioni più pulite e meno tempo perso per la riconciliazione delle versioni.
Volatilità della catena di fornitura trasforma la selezione delle parti in una decisione ingegneristica con impatto sulla pianificazione e sui ricavi. Se la convalida della distinta base avviene in ritardo, crea dei loopback che possono richiedere giorni o settimane, soprattutto quando le alternative richiedono modifiche all'impronta o al modello. Xpedition aiuta a migliorare l'intelligenza sull'approvvigionamento dei componenti e la visibilità della distinta base in modo che gli ingegneri possano prendere in considerazione la disponibilità, le alternative e i rischi in anticipo, mentre il design ha ancora margini di adattamento.
Che aspetto ha in pratica: meno sostituzioni «codificate» a fine ciclo e meno riprogettazioni innescate da parti che diventano obsolete o non disponibili.
Gli ingegneri non hanno bisogno di un'intelligenza artificiale appariscente: hanno bisogno di meno clic, meno ricerche, meno passaggi ripetitivi e una maggiore coerenza. L'approccio di Xpedition all'intelligenza artificiale è incentrato sulla produttività: un'automazione pratica che aiuta gli utenti a eseguire i flussi di lavoro comuni più velocemente e con meno errori. Ad esempio,» di Xpeditionprevisione dei comandi» impara dai comandi eseguiti a consigliare le possibili azioni successive, riducendo il tempo dedicato alla ricerca nei menu ed è controllabile dall'utente (può disattivare i consigli). La più ampia direzione di automazione algoritmica e basata sull'intelligenza artificiale di Siemens per la progettazione di PCB e sistemi segue lo stesso principio: automazione intelligente integrata nel lavoro quotidiano per aumentare la produttività e ridurre l'attrito.
Che aspetto ha in pratica: risparmi di tempo misurabili nell'esecuzione del layout, nel controllo e nelle attività di rilascio, senza chiedere ai team di «fidarsi di una scatola nera».
L'abbandono degli strumenti è costoso: la riqualificazione, la migrazione dei dati, le librerie non funzionanti e i processi interrotti possono costare più dei risparmi sulle licenze che hanno innescato il passaggio. Xpedition è intenzionalmente una famiglia, che consente ai team di iniziare con ciò di cui hanno bisogno oggi e di scalare man mano che la complessità aumenta, senza abbandonare il flusso di lavoro o gli investimenti di progettazione. Che Lei inizi da un punto di partenza o che si standardizzi in un team in crescita, l'obiettivo è la continuità: la stessa base tecnologica di base, con capacità e governance aggiuntive, se necessario.
Che aspetto ha in pratica: un percorso di scalabilità più agevole, meno interruzioni e una piattaforma che La supporta mentre i progetti passano dalla «semplice scheda» allo sviluppo di prodotti multidominio e multi-stakeholder.
Scopri dove acquistare e come configurare i prodotti Xpedition
Può acquistare i prodotti Xpedition direttamente dalle pagine dei prodotti (PADS Pro Essentials, Xpedition Standard, Xpedition Advanced e Xpedition Advanced DS) o contattare il nostro team di vendita (Xpedition Standard, Xpedition Advanced, Xpedition Advanced, Xpedition Advanced DS e Xpedition Enterprise). Le soluzioni di prodotto Xpedition sono elencate di seguito e può esplorare tutte le opzioni disponibili nelle pagine dei prodotti.
Acquista PADS Pro Essentials, Xpedition Standard, insieme a opzioni di espansione flessibili (una confezione da 25 o 50 token) e Xpedition Advanced e Xpedition Advanced DS direttamente dal nostro sito web.