Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Applicazione nel mondo reale

Garantire una potenza resiliente per un'assistenza ininterrotta

Monitora, distribuisce e protegge l'alimentazione nell'infrastruttura elettrica dell'ospedale con sistemi di distribuzione dell'alimentazione integrati che aiutano a mantenere l'alimentazione continua per i sistemi critici, rafforzare la resilienza operativa e proteggere la continuità delle cure durante le interruzioni della rete e le operazioni quotidiane.

Resilienza della potenza sanitaria

Sfida

L'erogazione dell'assistenza dipende dalla potenza continua per supportare i sistemi vitali, mantenere la sicurezza dei pazienti e mantenere le operazioni in corso. Tuttavia, l'instabilità della rete, le condizioni meteorologiche estreme, l'invecchiamento delle infrastrutture e l'aumento dei carichi elettrici aumentano il rischio di interruzioni e interruzioni. un accesso limitato alle prestazioni elettriche può rendere difficile l'identificazione precoce dei problemi e proteggere la continuità delle cure.

Soluzione

La distribuzione dell'alimentazione monitorata offre visibilità in tempo reale sulle prestazioni elettriche, aiutando i team delle strutture a identificare sovraccarichi, guasti e problemi di qualità dell'alimentazione prima che si trasformino in interruzioni. In combinazione con architetture di alimentazione ridondanti, prioritizzazione intelligente dei carichi e integrazione delle microgrid, le organizzazioni sanitarie possono mantenere l'alimentazione continua dei sistemi critici e proteggere la continuità dell'assistenza durante le interruzioni della rete. Il risultato è un'infrastruttura elettrica più resiliente che supporta la ridondanza dell'alimentazione, la continuità operativa e la sicurezza dei pazienti.

Rileva precocemente i guasti elettrici

Rileva tempestivamente sovraccarichi, guasti e condizioni anomale, prima che si trasformino in tempi di inattività.

Monitora tutta la sua rete elettrica

Ottieni visibilità in tempo reale sul carico, sullo stato e sulla qualità dell'alimentazione nella distribuzione a media e bassa tensione.

Mantenere i sistemi critici alimentati

Mantenere l'alimentazione continua dei sistemi critici durante le interruzioni e l'instabilità della rete.

Bilancia il carico in modo dinamico

Prevenire i sovraccarichi durante i picchi di domanda o le condizioni di rete degradate con un bilanciamento intelligente del carico.

Cambia le fonti di alimentazione senza interruzioni

Transizione senza interruzioni tra rete, risorse energetiche di backup e in loco per una ridondanza completa dell'alimentazione ospedaliera, senza interruzioni.

Preparare l'infrastruttura per le esigenze future

Utilizza i dati elettrici centralizzati e la cronologia degli eventi per supportare la pianificazione della manutenzione e la modernizzazione dell'infrastruttura.

Aree di soluzione consigliate

Come iniziare con Power Resilience

Select...

Alimentazione affidabile e monitorata per infrastrutture sanitarie critiche

Ottieni visibilità in tempo reale sull'infrastruttura elettrica ospedaliera, dai quadri di media tensione (MV) ai pannelli di bassa tensione (BT), consentendo una risposta più rapida a guasti, sovraccarichi e problemi di qualità dell'alimentazione.

  • Monitoraggio in tempo reale dell'energia elettrica su alimentatori, quadri e pannelli per la visibilità del carico, dello stato e della qualità dell'alimentazione
  • Architettura di distribuzione MV e LV integrata per coordinare la protezione, il monitoraggio e il controllo in tutta la rete elettrica
  • Individuazione precoce di sovraccarichi, guasti e condizioni anomale per ridurre il rischio di interruzioni e danni alle apparecchiature
  • Visibilità del flusso di energia attraverso circuiti e asset critici, a supporto della prioritizzazione della sicurezza della vita e dei carichi critici
  • Dati elettrici centralizzati e cronologia degli eventi per supportare la pianificazione della manutenzione, le valutazioni della resilienza e la modernizzazione dell'infrastruttura
  • Supporto per l'integrazione della ricarica dei veicoli elettrici senza compromettere la disponibilità di energia critica o la stabilità del sistema

Prodotto | Distribuzione dell'energia a bassa tensione
Prodotto | Monitoraggio dell'energia elettrica
Prodotto | SERVIZI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

Sfida del cliente

Le strutture sanitarie dipendono da un'alimentazione affidabile per operazioni ininterrotte. L'invecchiamento delle infrastrutture e l'aumento della domanda di energia aumentano il rischio e limitano la flessibilità, soprattutto perché la ricarica dei veicoli elettrici e l'energia rinnovabile aggiungono nuove richieste.

Vantaggi chiave

  • Rafforzare l'affidabilità dell'alimentazione attraverso il monitoraggio integrato e una risposta più rapida agli eventi elettrici.
  • Mantenere i sistemi critici funzionanti con un'alimentazione costante e affidabile, indipendentemente dal fatto che le condizioni siano normali o che la rete sia sotto tensione.

KPI

  • Tempo medio di rilevamento dei guasti elettrici
  • Riduzione dei tempi di inattività non pianificati legati all'alimentazione
  • Tasso di incidenti di alta qualità

Rafforzare la resilienza energetica nelle sue strutture sanitarie

Ha intenzione di migliorare la resilienza della sua infrastruttura di alimentazione sanitaria? Dal monitoraggio elettrico avanzato e dalla ridondanza integrata alle microreti e alle risorse energetiche distribuite, i nostri esperti possono aiutarla a ridurre i rischi, migliorare l'affidabilità e supportare un'assistenza ai pazienti senza interruzioni. Parliamo dei suoi obiettivi e identifichiamo la giusta strada da seguire.