Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Caso studio

Dall'infrastruttura obsoleta alla leadership energetica

Signature Healthcare, un sistema sanitario senza scopo di lucro nel sud-est del Massachusetts, fornisce assistenza di alta qualità da oltre 125 anni. Oggi sta trasformando un campus obsoleto e budget di capitale limitati in un progetto per una modernizzazione sanitaria resiliente, a basse emissioni di carbonio e finanziariamente sostenibile.

Chi è Signature Healthcare

Signature Healthcare Brockton Hospital ha una missione dal 1896: fornire assistenza di alta qualità a tutti i pazienti, indipendentemente dalla loro capacità retributiva. Col tempo, il campus che ha sostenuto quella missione ha iniziato a mostrare la sua età: dalle caldaie e dall'HVAC delle sale operatorie ai parcheggi che erano stati posticipati dal piano di capitale anno dopo anno.

Allo stesso tempo, le nuove aspettative climatiche stavano rimodellando l'assistenza sanitaria, con appelli federali a ridurre le emissioni e passare allo zero netto. La domanda non era se agire, ma come modernizzare un ospedale comunitario critico senza comprometterne la missione o consumare scarsi capitali.

I risultati chiave a colpo d'occhio

12% Riduzione delle emissioni

Riduzione delle emissioni di carbonio entro i primi tre anni

20% + Risparmi sui costi energetici

Riduzione annua stimata dei costi dell'elettricità e del gas naturale

9 MILIONI DI DOLLARI Modernizzazione finanziata

Modernizzazione delle infrastrutture finanziata attraverso risparmi e rifinanziamenti energetici, senza esborsi di capitale

I vantaggi di Signature Healthcare

  • L'erogazione dell'assistenza è garantita anche se l'infrastruttura obsoleta viene modernizzata passo dopo passo
  • Risparmi operativi sbloccati senza spese in conto capitale iniziali
  • Ambiente notevolmente migliore per pazienti, medici e personale in tutto il campus
  • Un chiaro percorso verso una riduzione prevista delle emissioni del 38 percento entro il 2036
Foto della vista del drone dell'ospedale di Brockton.

Dalla fondazione a quello pronto per il futuro

Select...
Signature Healthcare Brockton Hospital

Modernizzare le fondamenta

La prima fase si è concentrata sulla riduzione del consumo di energia e sulla gestione della manutenzione differita più urgente in tutto il campus. Siemens e Signature Healthcare hanno potenziato l'impianto di riscaldamento e raffreddamento centralizzato, introdotto la generazione combinata di calore ed elettricità, adattato l'HVAC della sala operatoria, migliorato l'involucro dell'edificio, installato l'illuminazione e i controlli a LED e implementato misure di risparmio idrico ed efficienza elettrica. Queste azioni hanno consentito significativi risparmi energetici e operativi, migliorato il comfort per pazienti e personale e rafforzato l'affidabilità dei sistemi ospedalieri critici, stabilendo lo standard per le strutture sanitarie efficienti dal punto di vista energetico.

Più valore di quanto qualsiasi budget potrebbe finanziare

Uno dei cambiamenti più visibili nel campus di Brockton è il parcheggio. Per fare spazio ai posti auto coperti solari, il progetto includeva nuove infrastrutture per asfalto, cordoli e acque piovane, aggiornamenti che erano presenti nel piano di capitale da anni ma sono stati più volte rinviati a favore degli investimenti clinici. Attraverso la struttura del contratto di acquisto di energia, questi miglioramenti sono stati apportati come parte del progetto energetico senza capitale aggiuntivo. I pazienti e il personale ora arrivano in un ambiente di parcheggio più sicuro, accogliente e protetto dalle intemperie che genera elettricità pulita nella parte superiore e poggia su infrastrutture moderne nella parte inferiore.

Foto dell'ingresso dell'ospedale di Brockton.

Un modello che ogni ospedale può seguire

La storia di Signature Healthcare non riguarda un singolo progetto. Si tratta di una partnership graduale e strategicamente sequenziata che collega la trasformazione energetica direttamente alla realizzazione della missione. Gli ospedali comunitari che devono far fronte a infrastrutture obsolete, capitali limitati e crescenti aspettative di sostenibilità possono utilizzare lo stesso approccio per sbloccare investimenti, ridurre i rischi e costruire strutture sanitarie sostenibili che servano le loro comunità per le generazioni a venire.

Apprendimenti trasferibili:

  • Valutare innanzitutto per capire quali lacune infrastrutturali e la manutenzione differita comportano i maggiori rischi operativi e di sicurezza
  • Utilizzare i contratti di rendimento energetico per modernizzare gli impianti, finanziati da risparmi garantiti e finanziamenti di sostegno che preservino il capitale
  • Sequenza prima della scalabilità: modernizzi l'impianto di distribuzione centrale prima di introdurre una microgrid o un sistema avanzato di energia distribuita
  • Acquisire tutti gli incentivi e i crediti d'imposta disponibili attraverso la giusta struttura finanziaria
  • Ottimizza continuamente l'approvvigionamento energetico e le operazioni man mano che emergono nuove tecnologie e programmi

Ulteriori approfondimenti sul progetto