Skip to main content
Innovazione e visione strategica

Innovare la produzione di infissi con Working Process

Ottimizza i processi produttivi e incrementa la flessibilità dei centri di lavoro per infissi in legno grazie alle tecnologie avanzate di Siemens.

Una partnership per rivoluzionare l'automazione

Working Process, leader nella produzione di centri di lavoro per infissi, cercava una soluzione per gestire la complessità della sua linea più grande. La sfida principale consisteva nel coordinare oltre cento assi in una struttura modulare. Partendo da questa esigenza, l'azienda ha intrapreso assieme a Siemens un percorso di trasformazione digitale che va oltre la fornitura tecnica, puntando su prestazioni hi-end e integrazione di servizi avanzati.

Digitalizzazione, scalabilità e performance elevate

Centralizzare la gestione

Gestire tutti i dispositivi tramite un'unica piattaforma Siemens, rendendo l'applicazione modulare e semplificando lo sviluppo.

Incrementare le prestazioni

Potenziare la produttività senza compromettere la qualità di lavorazione grazie a sistemi di controllo e azionamento hi-end.

Ottimizzare con i dati

Integrare cybersecurity, analisi dei consumi energetici e algoritmi di intelligenza artificiale per una produzione efficiente.

Working Process: efficienza e visione tecnologica

Working Process - image 1

Massima flessibilità con Sinumerik ONE

La linea di produzione utilizza due controllori SINUMERIK ONE in parallel, che sfruttano le potenzialità del CNC per la lavorazione del materiale e del PLC 1500 per l'automazione di handling. L'architettura permette di coordinare il motion control di oltre cento assi, garantendo precisione e velocità. L'approccio modulare permette di gestire la complessità dell'impianto pur mantenendo un'elevata flessibilità operativa, essenziale per rispondere alle richieste personalizzate dei mercati europeo e nordamericano.

Sicurezza e monitoraggio dei processi

La soluzione attuale non si limita all'automazione, ma include dispositivi avanzati per la cybersecurity e il monitoraggio energetico. L'apertura dei sistemi Siemens consente a Working Process di integrare innumerevoli applicazioni digitali per l'ottimizzazione costante dei processi. Questo approccio garantisce la protezione dei dati sensibili e una gestione oculata delle risorse energetiche in tutta la linea.

Working Process - image 003
Working process - image 3

Verso l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale

Guardando al futuro, la partnership mira a integrare algoritmi di intelligenza artificiale all'interno dei processi produttivi. Questa evoluzione permetterà un efficientamento della produzione ancora più spinto e una manutenzione predittiva avanzata. La collaborazione ventennale con Siemens Italia supporta Working Process nell'anticipare le tendenze del mercato, trasformando la tecnologia in un vantaggio competitivo.

La ormai ventennale collaborazione con Siemens è caratterizzata dalla più totale sinergia, una spinta innovatrice che ci consente di anticipare le esigenze del mercato. In quest’ottica, è stato fondamentale trovare i giusti partner con cui poterci confrontare e intraprendere un percorso che vada oltre la logica del cliente / fornitore.
Filippo Schegginetti, CMO e Consigliere Delegato, Working Process

Inizia il tuo viaggio