Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Ridefinire il futuro delle università

L'Università di Birmingham (UoB) ha stabilito una partnership globale con Siemens per rendere i suoi campus di Birmingham, nel Regno Unito e di Dubai tra i campus a zero emissioni nette più intelligenti al mondo.

Progettare campus intelligenti a rete zero

Con l'obiettivo di raggiungere lo zero netto entro il 2045, l'Università di Birmingham si è impegnata a rendere i suoi campus di Edgbaston e Dubai tra i più intelligenti, intelligenti e sostenibili al mondo.

Veduta aerea dello storico campus dell'Università di Birmingham, situato nel centro della città.

Zero netto, risparmi sui costi e nuove opportunità

Per raggiungere il suo obiettivo, l'università, una delle più grandi del Regno Unito, ha stabilito una partnership globale con Siemens. La partnership riguarda l'infrastruttura, la ricerca e l'insegnamento con particolare attenzione alla trasformazione digitale. Include la collaborazione in una vasta gamma di campi come l'energia, la riduzione delle emissioni di carbonio, i trasporti, i big data, l'IoT e persino l'assistenza sanitaria.

La partnership include anche l'accesso a un'ampia varietà di set di dati che possono essere incorporati nel curriculum, nonché un piano completamente progettato per la transizione dell'università verso lo zero netto in modo commercialmente e tecnicamente fattibile a costi minimi, rendendo l'istruzione, la ricerca e la vita universitaria più attraenti e altamente sostenibili in senso sociale, ecologico ed economico.

3.000 tonnellate di riduzione annua stimata di CO2

23k sensori installati

2045 anno obiettivo per un campus a emissioni nette zero

L'uso di sensori, dell'Internet of Things (IoT) e di un gemello digitale del sistema energetico del campus consente di aumentare la trasparenza sull'utilizzo degli edifici, sul riscaldamento e sul consumo energetico. I sensori digitali, l'analisi dei dati, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico aiutano a fornire una base affidabile per l'ottimizzazione completa dell'intero sistema energetico, compresa la generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio di energia, l'HVAC e la mobilità. In questo modo, è possibile sviluppare una tabella di marcia affidabile per raggiungere lo zero netto e l'ottimizzazione dei costi energetici.

Allo stesso tempo, la grande quantità di dati precisi disponibili crea nuove opportunità educative e di ricerca: il progetto include la più grande implementazione della tecnologia IoT in qualsiasi campus universitario del mondo finora, che ha un enorme potenziale di ricerca. Inoltre, diversi dottorati di ricerca sono già stati sponsorizzati da Siemens e c'è il potenziale per altri 20 dottorati nei prossimi anni.

La collaborazione con un partner come Siemens è il primo passo verso un campus a emissioni nette zero. Renderemo più efficienti il modo in cui utilizziamo il campus, l'infrastruttura, il modo in cui le persone lavorano e il modo in cui apprendono. E man mano che il campus intelligente e i dati disponibili ci insegneranno di più su questi fattori, contribuiranno a un cambiamento di comportamento che speriamo ci porti esattamente nel posto in cui dobbiamo essere.
Il professor Tim Jones, Rettore e vicepreside, Università di Birmingham

Tecnologie digitali che cambieranno la vita universitaria

Il progetto viene implementato in diverse fasi, con Siemens che fornisce consulenza a lungo termine all'Università di Birmingham. Con la prima fase quasi completata dopo due anni, è già stata implementata tutta una serie di soluzioni tecniche.

Minore richiesta di energia per l'illuminazione

Un importante programma di illuminazione ridurrà significativamente il consumo di elettricità. L'introduzione di dispositivi di illuminazione a LED insieme a sensori per la regolazione automatica del livello di luce per sfruttare la luce diurna ambientale ridurrà significativamente il fabbisogno energetico per l'illuminazione e allo stesso tempo creerà un campus intelligente: i sensori misurano la luce ambientale insieme al movimento (persone nella stanza), al consumo di energia e alla temperatura, consentendo in questo modo un'ottimizzazione completa dello spazio e dell'utilizzo dell'energia, nonché nuove opportunità di ricerca.

Accelerare la gestione degli edifici

Siemens ha scoperto che molti edifici avevano sistemi di gestione obsoleti che limitavano i vantaggi digitali e dell'IoT. Ha proposto di sostituire i vecchi controller con apparecchiature moderne e ha sostenuto l'implementazione degli aggiornamenti necessari.

Migliore gestione dell'energia

È stato implementato un nuovo software di gestione dell'energia per monitorare in dettaglio le prestazioni delle apparecchiature ad alta intensità energetica. Ciò consente una maggiore efficienza e, con dispositivi in grado di comunicare, aiuta anche a ridurre i costi di manutenzione.

Porre fine agli sprechi di energia da riscaldamento

L'introduzione di vari potenziamenti del riscaldamento, come l'equipaggiamento di tutti i radiatori con prese d'aria automatiche, aiuta a migliorare il modo in cui ogni edificio viene riscaldato. Questo aiuta a ridurre i costi migliorando al contempo i livelli di comfort negli edifici.

Studenti che studiano in una biblioteca luminosa, visibile attraverso un ritaglio a forma di «X» su sfondo blu scuro.

Trasformi il suo campus in un centro di innovazione

Siemens Xcelerator aiuta a creare campus efficienti, sicuri e sostenibili e ad accelerare la trasformazione digitale.

Dare l'esempio

L'uso delle tecnologie digitali sbloccherà dati e informazioni che possono essere sfruttati per sostenere la tabella di marcia dell'università verso lo zero netto. Allo stesso tempo, offrirà opportunità di laboratorio viventi che vanno ben oltre il campus.

Campus universitario e impianto industriale collegati da frecce direzionali, che rappresentano un ecosistema di laboratorio abitativo intelligente.

Laboratorio vivente

Il campus Edgbaston dell'Università di Birmingham diventerà un laboratorio abitativo intelligente: un grande ecosistema dimostrativo su scala urbana che lavora in sinergia con il parco energetico industriale della vicina Tyseley.

Edificio con fulmine, lampadina e segno di spunta, che rappresenta un dimostratore di tecnologia energetica.

Dimostratore di tecnologia energetica

Il nuovo Energy Accelerator Building sarà un dimostratore, dove le nuove tecnologie energetiche potranno essere integrate, sperimentate, testate e messe in servizio.

File di persone accanto a un berretto da laurea e un fulmine, che rappresentano una formazione pionieristica nelle discipline energetiche.

Istruzione pionieristica

Nei prossimi 10 anni, l'Università di Birmingham formerà fino a 1.000 laureati e oltre 200 persone a livello di dottorato in discipline del settore energetico essenziali per la transizione verso lo zero netto.

Paesaggio urbano di Shanghai di notte con infrastrutture intelligenti

Finanziamento: sfruttare al massimo il budget a disposizione

Per raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità ed emissioni di carbonio nonostante i vincoli di budget, l'Università di Birmingham ha selezionato Siemens come partner strategico per fornire l'efficienza degli edifici come servizio (BeaaS) con risultati di efficienza energetica garantiti. L'università paga i costi di servizio per tecnologia e servizi per un periodo di 10 anni, Siemens Financial Services (SFS) finanzia la tecnologia sottostante con un contratto di locazione con appaltatore principale.

Ulteriori informazioni sulle opzioni di finanziamento

Creiamo insieme il suo campus intelligente e sostenibile

È un membro della facoltà, uno sviluppatore di campus, un architetto, un progettista, un costruttore o un operatore del campus? Vorrebbe che il suo progetto universitario avesse un valore sostenibile? Si senta libero di contattarci utilizzando il modulo sottostante.

Campus dell'Università di Birmingham con due studenti davanti a un ingresso in vetro