Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Commutazione e protezione a bassa tensione

Tecnologia dei semiconduttori

Sempre all'avanguardia con una commutazione completamente elettronica e ultraveloce: l'innovativa combinazione di tecnologia dei semiconduttori, microcontrollore e algoritmi intelligenti consente una protezione selettiva ottimale, una maggiore affidabilità operativa e una maggiore disponibilità di impianti e sistemi.

Commutazione ultraveloce prima che si verifichino i picchi di corrente

Che si tratti di cortocircuito o corrente di spunto elevata: i nostri nuovi interruttori completamente elettronici rispondono in modo affidabile in meno di un microsecondo. Con la loro combinazione innovativa di componenti semiconduttori, sensori, microcontrollori e algoritmi intelligenti, aprono nuove prospettive nella commutazione e protezione a bassa tensione:

  • Reazione ultraveloce ai picchi di corrente: fino a 1.000 volte più veloce dei tradizionali dispositivi di protezione elettromeccanici
  • Riduzione fino al 99,5% dell'energia da cortocircuito
  • Gestione efficiente delle correnti di spunto elevate causate da carichi capacitivi e motori ad alta efficienza.
  • Migliore protezione delle apparecchiature dall'usura e dai danni
  • Maggiore disponibilità del sistema, maggiore affidabilità operativa
Le soluzioni di commutazione e protezione completamente elettroniche basate sulla tecnologia dei semiconduttori aumentano la disponibilità di impianti e sistemi e l'affidabilità operativa.

Aumentare la disponibilità

Ridurre i tempi di inattività, riavviare immediatamente dopo l'eliminazione del guasto, dire addio ai falsi interventi dovuti alle elevate correnti di spunto con soluzioni di commutazione e protezione completamente elettroniche che aumentano la disponibilità e l'affidabilità.

Le soluzioni di commutazione e protezione completamente elettroniche basate sulla tecnologia dei semiconduttori semplificano la pianificazione e il dimensionamento dei sistemi elettrici e forniscono certezza di pianificazione.

Semplifica la pianificazione

Riduce gli sforzi di pianificazione dei cortocircuiti e della selettività con soluzioni di commutazione e protezione completamente elettroniche che forniscono certezza di pianificazione semplificando la pianificazione e il dimensionamento.

Le soluzioni di commutazione e protezione completamente elettroniche basate sulla tecnologia dei semiconduttori contribuiscono al risparmio di costi e materiali nei sistemi elettrici.

Risparmiare costi e materiali

Riduce i danni da cortocircuito alle apparecchiature, i requisiti di inventario e il numero di interventi di assistenza con soluzioni di commutazione e protezione completamente elettroniche che hanno una maggiore durata grazie alla commutazione senza usura.

Nuove prospettive nella tecnologia di commutazione e protezione

La commutazione ultraveloce tramite componenti semiconduttori, microcontrollori e algoritmi intelligenti riduce i tempi di fermo dovuti ai cortocircuiti e consente risparmi su costi e materiali.

Ridurre i tempi di inattività dovuti ai cortocircuiti

I cortocircuiti comportano una maggiore usura o addirittura danni alle apparecchiature, richiedono un maggiore impegno di pianificazione e il dimensionamento del sistema per alte energie di cortocircuito, nonché lo stoccaggio di pezzi di ricambio.

La commutazione ultraveloce garantisce una protezione migliore, un funzionamento ottimizzato e una maggiore disponibilità. Riduce i tempi di fermo dovuti ai cortocircuiti, prolungando in questo modo la durata delle apparecchiature, semplificando la pianificazione dei cortocircuiti e della selettività e riducendo sia i costi che i requisiti di materiale.

Gestire le correnti di spunto in modo più efficiente

Con la tecnologia di commutazione e protezione convenzionale, le correnti di spunto elevate spesso causano falsi interventi e una maggiore usura. Il sovradimensionamento preventivo dei dispositivi di protezione e degli impianti elettrici comporta una maggiore energia in caso di cortocircuito.

La commutazione ultraveloce riduce i falsi interventi e l'usura e aumenta la disponibilità di impianti e sistemi e la durata dei componenti. Questo aiuta a ridurre i costi, il materiale e gli sforzi di pianificazione.

I dispositivi di protezione e commutazione basati su componenti semiconduttori, microcontrollori e algoritmi intelligenti gestiscono in modo efficiente i picchi di corrente di spunto grazie al loro algoritmo di commutazione ultraveloce.
Il nostro interruttore automatico a semiconduttore potrebbe rappresentare un cambio di paradigma, proprio come il passaggio dal telefono elettromeccanico allo smartphone di oggi.
Marvin Tannhäuser, Esperto chiave principale per l'elettronica di potenza, Siemens Smart Infrastructure, Norimberga, Germania

Vantaggio tecnologico per le sue applicazioni

Da un'idea rivoluzionaria a una soluzione pronta per il mercato: quella che è iniziata come l'audace visione di un team di menti eccezionalmente creative solo pochi anni fa è ora disponibile in commercio e pronta per applicazioni nel mondo reale.

Sia il SENTRON ECPD che il SIMATIC ET 200SP e‑Starter combinano componenti semiconduttori, microcontrollori e algoritmi intelligenti per consentire una commutazione completamente elettronica e ultraveloce e aprire possibilità completamente nuove nella commutazione e protezione a bassa tensione.

Esplora le nostre risorse correlate

Inizia il tuo viaggio