Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Coworking di livello successivo per start-up nel settore delle scienze della vita

Gli spazi di lavoro flessibili non sono una novità. Tranne che in un ambiente di laboratorio. Questa è l'idea alla base della Life Science Factory di Göttingen, in Germania: 3.300 mq di laboratori moderni, uffici aperti e spazi per la prototipazione, che offrono alle start-up del settore delle scienze della vita tutto il necessario per trasformare le loro visioni in realtà.

Fai salire di livello il suo gioco delle scienze della vita

Anche se le idee entrano nel mondo su un foglio di carta pulito, trasformarle in realtà richiede una tecnologia all'avanguardia. Nelle scienze della vita, questo significa prima di tutto spazio di laboratorio. È qui che si distingue la Life Science Factory: offre laboratori flessibili e completamente attrezzati che offrono alle nuove aziende il punto di partenza ideale per fare ricerca e preparare i loro prodotti per un ingresso di successo sul mercato.

Pronto per nuovi giocatori

Il più grande punto di forza di The Life Science Factory non è solo il suo ecosistema intelligente, ma anche la diversità dei suoi utenti. Persone provenienti da tutti i rami delle scienze della vita portano i propri concetti e idee in uno spazio comune, dove la tecnologia è la base per la creatività, l'innovazione e la co-creazione.

Dott. Katrin Wallbrecht, responsabile di laboratorio presso la Life Science Factory

Uno spazio di laboratorio fatto per aspettarsi l'inaspettato

Ciò che entusiasma di più la dott.ssa Katrin Wallbrecht, responsabile di laboratorio presso la Life Science Factory, è la sua flessibilità. L'infrastruttura deve soddisfare requisiti che possono cambiare ogni sei mesi. E lo fa abbastanza bene. Il segreto sta nel tetto: è costituito da una griglia flessibile che consente di fornire ai banchi da laboratorio tutte le risorse necessarie per un progetto specifico.

Ma la Life Science Factory non riguarda solo l'infrastruttura; si tratta anche di condividere le conoscenze sul funzionamento sicuro ed efficiente del laboratorio, sull'uso delle apparecchiature e, in ultima analisi, su come gestire un laboratorio.

Un ambiente che aiuta a superare i limiti

Jordi Morales, CTO di Cultimate Foods, stava cercando uno spazio per sviluppare colture cellulari. La Life Science Factory ha portato un enorme vantaggio: spazi di laboratorio dotati delle più recenti tecnologie all'avanguardia che normalmente non sarebbero finanziabili per una start-up. Quindi, invece di investire milioni di euro in attrezzature, Jordi potrebbe investire tempo nello sviluppo del suo prodotto.

Ma Jordi ha ottenuto più di quanto sperasse: la tecnologia più recente e un ambiente moderno, ideali per accogliere i visitatori, mostrare idee e sviluppare concetti per un'ulteriore espansione.

Leggi di più sulla start-up di tecnologia alimentare che coltiva grassi per rendere più gustosa la carne a base vegetale

Jordi Morales, CTO di Cultimate Foods

Christian Wirsching, CEO di Conference

Un posto che cresce con le sue esigenze

Christian Wirsching, CEO di Cconference, utilizza l'intelligenza artificiale per creare farmaci a base di proteine. Come start-up, cercava due cose: uno spazio di laboratorio all'avanguardia e supporto nelle aree del networking, dei finanziamenti e del coaching.

The Life Science Factory offre proprio questo. Christian apprezza in particolare il concetto di spazio altamente flessibile: l'utilizzo delle sale riunioni, la stampa 3D nel Maker Lab e la prenotazione del numero esatto di banchi da laboratorio lo aiutano a far crescere la sua attività esattamente come vuole.

Un parco giochi per nuove idee

Un edificio può essere tanto flessibile e intelligente quanto il concetto alla base e la tecnologia al suo interno. Nella Life Science Factory, la tecnologia di automazione degli edifici di Siemens è la prova vivente che un ambiente di laboratorio intelligente, sicuro ed efficiente può essere flessibile tanto quanto uno spazio ufficio in coworking.

Progettisti edili e dipendenti Siemens

Trovi il suo punto di svolta

Select...
Un dipendente di Life Science Factory lavora con un software modulare.

Modulare in base al design

L'intero spazio di laboratorio con tutti i componenti come cappe aspiranti, controllo della stanza e apparecchiature primarie è progettato completamente modulare. Ogni camera è divisa in segmenti che possono essere adattati alle esigenze degli utenti entro 24 ore.

Il segreto di questa flessibilità è Desigo CC e i controller corrispondenti. Il personale di Life Science Factory può assegnare i segmenti e le relative installazioni tramite drag and drop senza programmazione aggiuntiva o servizi esterni. La personalizzazione degli spazi di laboratorio è semplicemente questione di clic. Le interfacce a prova di futuro come BACnet assicurano che la base installata possa essere estesa per la massima flessibilità durante l'intero ciclo di vita.

Sfondo blu scuro con un grande ritaglio stilizzato a forma di X che rivela un interno di laboratorio luminoso e moderno con armadi bianchi, superfici di lavoro e ampie finestre.

Scopra l'ecosistema Siemens Smart Lab Ecosystem

Stabilisce parametri di riferimento in termini di sicurezza, flessibilità ed efficienza, offrendo soluzioni agili per le applicazioni delle scienze della vita.