Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Caso studio

Scopra l'invisibile e aiuti l'elettromobilità a decollare

In Aral Pulse, la ricarica ad alta potenza è frontale e centrale. Dietro le quinte, la tecnologia e l'ingegneria di Siemens uniscono l'infrastruttura reale con l'intelligenza digitale, garantendo che ogni ricarica sia veloce, semplice e affidabile. Potenziare il passaggio della Germania alla mobilità elettrica e alla transizione energetica.

Webinar: Come gestire l'aumento della domanda di ricarica per autocarri

Scopri come i DSO possono supportare l'elettrificazione del settore dei trasporti senza aumentare CapEx e OpEx

Una rete di ricarica intelligente in tutta la Germania — con Electrification X

Crescita, sicurezza e futuro sono ovvi: scalare una rete di ricarica rapida come Aral pulse è tutt'altro che semplice. Ma con Electrification X, fino a 600 stazioni di rete locali intelligenti funzionano a livello centrale, sicuro e senza attriti.

Inondato dalle notifiche di vulnerabilità? Problemi di conformità NIS2? Minacce informatiche in aumento? Flussi di lavoro complessi per la gestione delle patch? Non ne vedrà niente perché è già stato gestito. È così che continuiamo a far crescere questa rete.

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

Electrification X fornisce:

  • Maggiore operatività tramite telecomando
  • OPEX ottimizzato tramite monitoraggio in tempo reale
  • Gestione dinamica del carico delle stazioni di ricarica ultraveloci (capacità fino a 400 kW)

Conformità al NIS 2:

  • Condizioni NIS 2 per le infrastrutture critiche
  • Requisiti per gli operatori di rete secondo VDE4110
In Aral Pulse, il nostro obiettivo è rendere la ricarica ultraveloce tanto semplice e disponibile quanto il rifornimento tradizionale. A tal fine, stiamo collaborando con Siemens e investendo in più di 650 stazioni in tutta la Germania, un'infrastruttura di ricarica digitale pronta per il futuro.
Aleksandr Junge, Membro del consiglio di amministrazione di Aral AG e, Direttore generale bp pulse Central Europe

Evidenziare le cifre

600 stazioni di rete locali intelligenti

Fino a 600 stazioni di rete locali intelligenti gestite centralmente

400 kW potenza di ricarica

Potenza di ricarica fino a 400 kW ciascuno per auto

350 km velocità di ricarica

Raggiungere fino a 350 km in 10 minuti

1.000 kW potenza di ricarica

Potenza di ricarica fino a 1.000 kW ciascuno per camion

Potenziare il futuro della ricarica dei veicoli elettrici con Aral Pulse

Esplora l'Aral Pulse Gigahub a Mönchengladbach, il primo del suo genere con 28 caricabatterie ultraveloci. Electrification X di Siemens consente una gestione efficiente del carico, un monitoraggio quasi in tempo reale e una manutenzione remota sicura, aumentando la trasparenza, tagliando i costi e supportando il futuro dei veicoli elettrici in Germania.

Potenza, intelligenza e prestazioni che contano

Le sottostazioni intelligenti e Electrification X creano una base hardware-software perfettamente sincronizzata per una ricarica rapida su larga scala. Collega l'infrastruttura energetica del mondo reale con l'intelligenza digitale, rendendola affidabile, sicura, flessibile e pronta per tutto ciò che verrà dopo.

Potere di trasformazione. E la quotidianità.

Sebbene la sottostazione intelligente possa stare silenziosa ai margini del sito, il suo collegamento fondamentale a media tensione rende possibile la ricarica rapida. Con il suo trasformatore sigillato, il quadro isolato in gas 8DJH e la scheda a bassa tensione SIVACON S8 per un massimo di sei caricabatterie ad alta potenza, collega ogni stazione senza interruzioni alla rete pubblica. Tutti i suoi componenti sono in grado di comunicare in grado di consentire il monitoraggio remoto e la gestione del carico quasi in tempo reale, garantendo che l'energia fluisca esattamente dove è necessaria, giorno dopo giorno.

Invisibile, ma sempre responsabile

Electrification X mantiene ogni caricabatterie e sottostazione connessi, monitorati e ottimizzati quasi in tempo reale, da un'unica piattaforma centrale. La gestione dinamica del carico garantisce un uso efficiente dell'alimentazione, mentre le funzioni di controllo remoto e sicurezza mantengono l'intera rete stabile, protetta e pronta per la scalabilità. E poiché i dati diagnostici sono consolidati in un unico posto, i problemi vengono risolti più rapidamente, massimizzando l'operatività in ogni sito.

Per tutto oggi. E tutto ciò che verrà

Electrification X è costruita per evolversi, non solo per funzionare. La sua architettura aperta e indipendente dal fornitore mantiene la rete di ricarica flessibile man mano che emergono nuovi requisiti: dall'integrazione delle energie rinnovabili alla connessione con gli operatori di rete o all'aggiunta di nuove applicazioni su larga scala. Poiché tutte le risorse sono abilitate al cloud e gestite centralmente, l'implementazione di aggiornamenti e nuove funzionalità non interromperà le operazioni. Il risultato: un'infrastruttura di ricarica rapida che cresce con la domanda, si adatta alle nuove tecnologie e rimane a prova di futuro man mano che la mobilità continua a cambiare.

Con Electrification X, abbiamo ottenuto la piena trasparenza sulla nostra rete di ricarica rapida. Oggi, più di 300 sottostazioni locali sono connesse e monitorate digitalmente, con l'ulteriore vantaggio di poter risolvere molti problemi da remoto.
Aleksandr Junge, Membro del consiglio di amministrazione di Aral AG e, Direttore generale bp pulse Central Europe