Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Sostenere l'ambizione di HEINEKEN a zero emissioni nette

Il programma di decarbonizzazione mira a un significativo risparmio energetico e a una riduzione del 50% di CO₂ in oltre 15 birrifici e malterie HEINEKEN entro il 2025.

Accelerare la decarbonizzazione nell'industria della birra

HEINEKEN, il produttore di birra più internazionale al mondo, ha selezionato Siemens come partner globale per un programma di decarbonizzazione multifase che mira a ridurre il consumo di energia e la CO₂ in 15 dei suoi birrifici e malterie entro il 2025. Il programma sostiene la roadmap di HEINEKEN Net Zero Production, che mira a raggiungere lo zero netto negli Scope 1 e 2 entro il 2030 e lungo l'intera catena del valore entro il 2040. Le due società lavoreranno insieme al programma di decarbonizzazione a lungo termine, che vedrà Siemens implementare soluzioni e servizi del suo portafoglio Siemens Xcelerator per ridurre il consumo di energia nei siti di produzione situati in Europa, Americhe e Asia-Pacifico.

Il birrificio Vialonga di HEINEKEN

Principali passi verso la decarbonizzazione con Siemens

Il birrificio Vialonga di HEINEKEN in Portogallo ha lanciato un nuovo sistema di recupero dell'energia con Siemens. Il progetto da 33,5 milioni di euro utilizza una pompa di calore ad alta temperatura da 6 MW per recuperare il calore residuo dalla produzione di birra e convertirlo in energia termica per la produzione. La soluzione riduce le emissioni di CO₂ legate all'energia termica del 50%, evita 7.381 tonnellate di CO₂ all'anno e migliora l'efficienza energetica del 39%.

segnaposto blu scuro
Mentre continuiamo a concentrarci sulla realizzazione del nostro percorso per raggiungere il Net Zero negli Scope 1 e 2, sappiamo che dobbiamo fare molte mosse audaci e ambiziose per decarbonizzare le nostre operazioni globali. Affrontare queste sfide con partner come Siemens ci consente di apportare competenze tecniche e conoscenze del settore per innovare rapidamente e su larga scala. Siamo entusiasti di continuare questo viaggio con partner impegnati a essere pionieri e localizzare soluzioni di nuova generazione, per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi di zero emissioni nette.
Dolf van den Brink, CEO e Presidente del Comitato Esecutivo di HEINEKEN

Sfruttare il mondo virtuale

HEINEKEN e Siemens hanno dato il via al programma collaborando a un progetto iniziale di servizi di consulenza, revisione e consulenza, utilizzando un gemello energetico digitale di un tipico birrificio HEINEKEN, per analizzare e identificare dove si potevano ottenere i maggiori risparmi di efficienza. Il gemello digitale ha mostrato che circa il 70% del consumo di energia era legato al riscaldamento e al raffreddamento necessari per i processi di produzione della birra. Ottimizzando questi sistemi, Siemens stima un risparmio energetico compreso tra il 15-20 percento in ogni sito e una riduzione media di CO₂ del 50 percento in ogni sito.

La soluzione complessiva per HEINEKEN è replicabile e scalabile per l'implementazione in più siti a livello globale. Il programma end-to-end combina i dati operativi in combinazione con il gemello digitale energetico in modo che Siemens possa progettare, ingegnerizzare e implementare un sistema per elettrificare la produzione di riscaldamento e raffreddamento, utilizzando pompe di calore alimentate da energia rinnovabile. Il sistema utilizzerà anche algoritmi di ottimizzazione degli impianti di raffreddamento di Siemens, che utilizzano analisi integrate per analizzare i dati dell'impianto per ridurre i costi energetici e garantire l'efficienza operativa. Siemens fornirà anche un contratto di assistenza quinquennale per garantire che la soluzione migliore sia sempre utilizzata.

Un bicchiere di birra viene riempito, sulla parte superiore della foto si forma del vetro smerigliato
Siamo orgogliosi di essere partner della Net Zero Roadmap di HEINEKEN; un viaggio ambizioso per raggiungere lo zero netto entro il 2040. Lavorare con HEINEKEN come partner in questo modo dimostra un approccio completamente moderno alla decarbonizzazione basata sui dati. Collaborando a un programma end-to-end, siamo in grado di combinare hardware, software e analisi per prevedere e fornire risultati a lungo termine che ora sono cruciali per ogni settore.
Matthias Rebellius, Membro del Consiglio di Amministrazione, Siemens AG e CEO, Siemens Smart Infrastructure

Decarbonizzare le sue operazioni con Siemens

Matthias Rebellius, membro del consiglio di amministrazione di Siemens AG e CEO di Smart Infrastructure; Dolf van den Brink, CEO di HEINEKEN e presidente del consiglio di amministrazione.

Matthias Rebellius, membro del consiglio di amministrazione di Siemens AG e CEO di Smart Infrastructure
Dolf van den Brink, CEO e Presidente del Consiglio di Amministrazione di HEINEKEN

Con l'intensificarsi della pressione per raggiungere gli obiettivi di zero emissioni nette, la risposta di Siemens è stata quella di sviluppare programmi di decarbonizzazione rapidi ed efficaci. Con una profonda conoscenza del settore e una portata globale, siamo un partner affidabile per le aziende di tutti i settori verticali in quanto le aiutiamo ad accelerare le loro ambizioni di decarbonizzazione. Utilizzando un solo team per ridurre la complessità, adottiamo un approccio olistico alla creazione di soluzioni end-to-end che riducano il consumo di energia e ottimizzino l'efficienza. Le nostre soluzioni sono rapide da implementare, scalabili e replicabili, ma hanno una connessione vera e chiara con la tabella di marcia per la decarbonizzazione.

Comunicato stampa

Siemens selezionata per il programma di decarbonizzazione di HEINEKEN

HEINEKEN, il produttore di birra più internazionale al mondo, ha selezionato Siemens come partner per la sua roadmap globale Net Zero Production, come parte delle ambizioni di HEINEKEN di raggiungere lo zero netto negli Scope 1 e 2 in tutti i siti di produzione entro il 2030.

AA3D0330-740C-413A-8B5D-C6DA9978EC06--ROD-F-B-Big-Numer-Heineken

Raggiunga i suoi obiettivi di efficienza energetica, decarbonizzazione e sostenibilità

23DEBBDA-06E9-4B69-9104-B22419EE3484--Consulenza e consulenza

Consulenza e avvisi

In qualità di suo partner di fiducia per l'energia e la sostenibilità, lavoriamo con Lei per progettare e sviluppare la sua tabella di marcia per la decarbonizzazione, iniziando innanzitutto con una progettazione concettuale per l'implementazione.

8c75e0a3-5b2c-4f6e-bcdd-3a769c95709a--gestione dello spazio

Diagnostica e ottimizzazione

Conduciamo uno Smart Building Assessment per implementare le giuste soluzioni di efficienza energetica per darle una maggiore trasparenza delle sue operazioni in modo da poter ottimizzare prestazioni e costi.

cecb7a01-50b3-4694-8380-aa18882d6821--gestione intelligente delle risorse

Monitorare e mantenere

Attraverso il monitoraggio continuo e la manutenzione gestita, aiutiamo a mantenere prestazioni ottimali in tutti i suoi asset energetici in modo da poter aumentare i risparmi sui costi a lungo termine.

Potenzia il suo progetto di efficienza energetica con una finanza flessibile

4959d2de688d972bdb4403c15fbeedbbe6adf87f--7930-newton-liquide-bleiben original

Le nostre soluzioni e servizi tecnici sono sostenuti da una finanza flessibile in modo da poter avviare il suo progetto più velocemente.

  • Paga man mano che risparmia
  • La decarbonizzazione come servizio
  • Energia come servizio
  • Autofinanziamento