Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Aiutare a guarire con un'infrastruttura efficiente dal punto di vista energetico

L'ospedale distrettuale di Bayreuth sta aprendo nuove strade insieme a Siemens per rendere la sua fornitura di energia e calore adatta al futuro. I risparmi energetici e i conseguenti vantaggi in termini di costi sono stati raggiunti senza alcuna perdita di comfort per i pazienti o svantaggi per i processi ospedalieri.

Ottimizzazione dei costi e dell'offerta

Gli ospedali sono sotto pressione per ridurre i costi e risparmiare energia. Per ovviare a questo problema, le misure di efficienza energetica sono una leva fondamentale per ottenere risparmi e liberare fondi per le infrastrutture mediche e i pazienti. In passato, l'ospedale distrettuale di Bayreuth otteneva elettricità e calore dall'esterno, utilizzandoli anche per generare il vapore di processo. Tuttavia, il suo impianto centrale di generazione di vapore era sovradimensionato e consumava troppa energia. L'impianto obsoleto è stato ora completamente rinnovato, con Siemens che ha implementato metodi di trattamento all'avanguardia e ottimizzato le forniture di elettricità e calore.

Un'illustrazione mostra un uomo sorridente in un letto d'ospedale che aziona le tapparelle con uno smartphone.

Energia affidabile per un trattamento ottimale

L'esperienza medica di un ospedale è alla base di una buona guarigione, ma anche il comfort del paziente gioca un ruolo importante: migliora il loro senso di benessere in un ambiente accogliente. Per fornire loro un trattamento e una sistemazione ottimali e allo stesso tempo garantire un approvvigionamento energetico sostenibile, il Bayreuth District Hospital sta sviluppando una soluzione personalizzata insieme a Siemens e ai suoi esperti energetici.

Vaporizzare in modo efficiente

L'ospedale distrettuale di Bayreuth sostituirà il suo impianto centrale di generazione di vapore con un sistema di generazione di vapore decentralizzato, controllato dalla domanda e rapido. Le caldaie saranno inoltre modernizzate e dotate di un sistema di gestione del controllo, aumentandone notevolmente l'efficienza. Inoltre, Siemens sta installando una nuova stazione compatta di media tensione con alimentazione dalla rete. Questo aumenta la sicurezza dell'approvvigionamento all'ospedale distrettuale di Bayreuth. Consentirà inoltre all'impianto combinato di calore ed energia (CHP) dell'ospedale di fornire elettricità, calore e entrate aggiuntive in futuro, poiché l'elettricità in eccesso verrà venduta in borsa elettrica.

Un lavoratore con elmetto e giubbotto di sicurezza indica una grande attrezzatura industriale, con icone per l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e l'analisi dei dati che fluttuano sopra.
Uno chef cucina in una cucina intelligente con elettrodomestici connessi, che mostra connettività cloud e ventilazione automatizzata.

Controllo basato sulla domanda e basato sul cloud

Siemens sta ottimizzando il sistema di ventilazione della cucina del Bayreuth District Hospital sostituendolo con l'innovativo Kitchen Air Flow. Il suo controllo su richiesta aumenta la ventilazione solo quando necessario, risparmiando energia. Tutte le nuove apparecchiature sono monitorate e controllate da Desigo CC, la piattaforma Siemens per la gestione degli edifici, mentre Navigator, la piattaforma Siemens per la gestione dell'energia e degli asset basata su cloud, fornisce informazioni approfondite sulla gestione dell'energia. I risparmi derivanti dalla nuova ed efficiente tecnologia e dai controlli sono enormi e garantiti grazie a un contratto di garanzia per il risparmio energetico.

Nuove prospettive attraverso la modernizzazione

L'accordo contrattuale energetico con Siemens consente di risparmiare efficacemente un terzo dei costi energetici dell'ospedale, circa 312.000 euro all'anno. Poiché Siemens garantisce questi risparmi in 10 anni e lo Stato sovvenziona il progetto con 106.000 euro, il Bayreuth District Hospital sta rifinanziando il suo investimento originale di 2 milioni di euro interamente grazie ai risparmi, senza sacrificare il comfort del paziente. A lungo termine, i risparmi sui costi aiutano a migliorare in modo sostenibile l'assistenza ai pazienti e i risparmi energetici migliorano il bilancio di CO2 dell'ospedale distrettuale di Bayreuth di 1.171 tonnellate all'anno.

1.171 t Riduzione delle emissioni di CO₂

312 mila € risparmi annuali sui costi energetici

106k € finanziamento statale per il progetto