Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Gli edifici esistenti sono sulla buona strada per la sostenibilità

L'Università Goethe di Francoforte sul Meno è una delle più grandi università della Germania e mira a raggiungere operazioni a zero emissioni nette di carbonio il prima possibile. La modernizzazione energetica del Biocenter del campus di Riedberg mostra come gli edifici esistenti possano essere migliorati in modo efficiente in termini di sostenibilità.

Efficienza e sostenibilità attraverso gli aggiornamenti energetici

Con circa 48.000 studenti, cinque sedi cittadine ed edifici vecchi di oltre un secolo, l'implementazione di operazioni sostenibili richiede soluzioni complete. La recente modernizzazione dei sistemi di ventilazione e condizionamento dell'aria nel campus di Riedberg mostra il potenziale di aggiornamenti energetici mirati.

Un edificio moderno con una facciata in vetro e un ampio ingresso, probabilmente un'università o un istituto accademico.

In primo piano: Biocenter nel campus di Riedberg

Costruito negli anni '90, il Biocenter del Riedberg Campus, che ospita le facoltà di scienze naturali, è composto da sette edifici con una superficie totale di circa 71.000 metri quadrati. I suoi costi energetici annuali sono stati finora di milioni a una cifra. La causa principale è stata l'obsoleta tecnologia di ventilazione, che rappresentava oltre l'80% del consumo di calore e oltre il 50% del consumo di elettricità. Con un piano completo per la modernizzazione dell'efficienza energetica dei sistemi di ventilazione e condizionamento dell'aria, l'università mira a ridurre i costi energetici e le emissioni di CO₂ nell'interesse di una maggiore sostenibilità.

Risultati impressionanti

236 mila € risparmi annuali sui costi energetici

Il primo edificio modernizzato ha risparmiato quasi due terzi di energia termica e oltre la metà dell'elettricità utilizzata dai suoi sistemi di ventilazione rispetto all'anno precedente. I risparmi annuali sui costi energetici sono stimati in 236.000€.

50% sovvenzionato dallo stato dell'Assia

Il progetto dà un contributo significativo al piano di protezione del clima dello stato dell'Assia. Ha quindi ricevuto un sussidio del 50% nell'ambito del programma dell'Assia per la riduzione della CO₂ e l'efficienza energetica.

4 anni fino al completo ammortamento

La modernizzazione energetica dei sistemi di ventilazione e condizionamento dell'aria si ripagherà da sola in pochi anni grazie ai risparmi sui costi energetici derivanti dall'aumento dell'efficienza in combinazione con i sussidi statali.

L'entità del miglioramento dell'efficienza e dei risparmi sui costi ha notevolmente superato le nostre aspettative e dimostra il potenziale offerto dalla modernizzazione energetica negli edifici esistenti.
Gabi Lilienthal, Team Leader Technical Building Services, Università Goethe di Francoforte

Un piano di modernizzazione end-to-end

Insieme a Siemens e ad altri partner del progetto, la Goethe University ha sviluppato un piano completo per la modernizzazione energetica del Biocenter. I sistemi di ventilazione e condizionamento dell'aria e la tecnologia di misurazione, strumentazione e controllo negli edifici vengono ora modernizzati passo dopo passo.

Due uomini ispezionano un armadio elettrico aperto con molti fili e componenti.

Modernizzazione dell'armadio di controllo

La modernizzazione dell'armadio elettrico è stata strutturata per risparmiare spazio, con moduli di ingresso e uscita compatti in linea con l'attuale standard TX-IO. In combinazione con le nuove stazioni di automazione Desigo PXC, ciò porta a una maggiore affidabilità operativa.

Una mano guantata con un camice da laboratorio regola una manopola su uno strumento scientifico con bottoni colorati.

Aspirazione e aria di scarico controllate dalla domanda

Dotare le speciali ventole di scarico delle cappe fumi con motori EC e motori con convertitori di frequenza garantisce una funzionalità dell'aria di scarico basata sulla domanda. I tassi di ricambio d'aria sono adattati alle effettive esigenze della stanza utilizzando strategie di controllo basate sulla domanda per i sistemi dell'aria di alimentazione e di scarico e i sensori di presenza nei laboratori.

Un complesso locale industriale pieno di tubi, macchinari e un grande serbatoio blu.

Recupero del calore

Un sistema di recupero del calore appena installato è stato collegato al sistema di gestione degli edifici Desigo esistente tramite un giunto BACnet.

Due uomini in un ambiente industriale, uno dei quali indica un grande diagramma appeso al muro.

Servizi di accompagnamento

Un pacchetto di servizi personalizzato composto da manutenzione tradizionale e servizi digitali insieme a una gestione professionale dei dati energetici sta completando le misure di modernizzazione energetica.

Studenti che studiano in una biblioteca luminosa, visibile attraverso un ritaglio a forma di «X» su sfondo blu scuro.

Trasformi il suo campus in un centro di innovazione

Siemens Xcelerator aiuta a creare campus efficienti, sicuri e sostenibili e ad accelerare la trasformazione digitale.

Sustainability incrementi per il suo campus

Il successo della modernizzazione energetica del Biocenter del campus di Riedberg evidenzia i molti modi in cui un campus universitario può aumentare l'efficienza e la sostenibilità.

Sta affrontando anche la sfida di trasformare gli edifici esistenti in edifici più sostenibili? Valutiamo insieme le opzioni e sviluppiamo le strategie di cui ha bisogno.

Il team di esperti: Thorsten Ambron (Project Manager, Siemens), Marco-Oliver Dittmar (Senior Sales Representative, Siemens), Gabi Lilienthal (Team Leader Technical Building Services, Goethe University Frankfurt), Jens Sommer (Systems Engineer, EBC)

Il team di esperti: Thorsten Ambron (Project Manager, Siemens), Marco-Oliver Dittmar (Senior Sales Representative, Siemens), Gabi Lilienthal (Team Leader Technical Building Services, Goethe University Frankfurt), Jens Sommer (Systems Engineer, EBC)