Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Servizi basati sui dati per la manutenzione moderna degli edifici

Utilizzando i servizi basati sui dati di Siemens, SYK ha sviluppato un modello di manutenzione degli edifici per l'Università di Tampere che crea valore per tutte le parti interessate.

Dalle operazioni statiche a quelle basate sui dati nei campus

La manutenzione degli edifici sarebbe facile se non fosse per le variazioni di temperatura, i danni imprevisti, i requisiti energetici instabili e il comportamento degli utenti in continua evoluzione. Per semplificare le cose, la University Properties of Finland (SYK), la società che possiede e gestisce gli edifici dell'Università di Tampere con i suoi oltre 11.000 studenti, ha completamente ripensato il suo approccio alla manutenzione degli edifici. Da statico a dinamico. Da periodico a basato sulla domanda. Da visivo a basato sui dati.

Abbiamo co-ricreato un modello di manutenzione da zero, per fornire ciò di cui ha bisogno a chi ne ha bisogno.
Città: Kautto, Maintenance Manager, Proprietà universitarie della Finlandia (SYK)

Creare condizioni migliori in tutto il campus

Ville Kautto e il suo team si sono resi conto che il loro modello di manutenzione degli edifici doveva essere ripensato per servire meglio studenti, dipendenti, appaltatori e SYK. Insieme a Siemens, hanno creato un modello di manutenzione basato sui dati che migliora le operazioni quotidiane e la comodità degli utenti in tutto il campus.

Moderni edifici per uffici con facciate in vetro accanto a un prato verde, ricoperti da linee di circuiti digitali turchesi che suggeriscono la tecnologia delle città intelligenti.

Servizi di performance delle risorse

Ogni risorsa dell'University Campus riporta il suo stato in tempo reale. Analizzando i dati di manutenzione, asset e prestazioni, i nostri esperti possono prevedere a distanza i problemi di SYK e risolverli prima che diventino problemi reali.

Creare ambienti edilizi ottimali utilizzando i servizi IAQ.

Centri di assistenza digitali

Una volta definita la sua strategia di efficienza, gli ingegneri dei nostri Digital Service Center supportano il suo team monitorando, mantenendo e ottimizzando i sistemi e i processi di costruzione per garantire operazioni fluide, affidabili e senza problemi.

bd1ad946-72d4-4258-ab33-7f9092bdc45c Siemens-SYK-Photos-6 medio

Navigatore

Navigator raccoglie dati da tutti i campus e li analizza con gli algoritmi basati sul cloud di Siemens. Le informazioni aiutano SYK a prendere decisioni migliori e a realizzare edifici più efficienti, basati sulle esigenze e confortevoli.

40a9b596-b37e-4260-8f90-a027d450fafd Siemens-SYK-Photos-1 medio

Desigo CC

L'architettura aperta di Desigo CC soddisfa le esigenze attuali e i cambiamenti futuri di SYK. I responsabili della manutenzione possono controllare l'HVAC, l'illuminazione, l'alimentazione, la sicurezza antincendio e la protezione in un unico sistema, aumentando al contempo l'efficienza e ottimizzando le operazioni.

IM2019050389SI 300 dpi medio c893b408-c4ee-4617-902b-41b0645a9e70

Centrale elettrica virtuale

Con la prossima centrale elettrica virtuale, gli edifici del campus possono entrare nei mercati della domanda per sostenere la stabilità della rete finlandese. Il sistema digitalizzato di risposta alla domanda consente a SYK di aumentare o diminuire facilmente la domanda di energia degli edifici.

Studenti che studiano in una biblioteca luminosa, visibile attraverso un ritaglio a forma di «X» su sfondo blu scuro.

Trasformi il suo campus in un centro di innovazione

Siemens Xcelerator aiuta a creare campus efficienti, sicuri e sostenibili e ad accelerare la trasformazione digitale.

Approfondimenti sul progetto

«Cerchiamo di essere pionieri in questo settore e nel modo in cui facciamo manutenzione».

Ville Kautto | Responsabile della manutenzione | SYK

«Avevamo una base su cui basarci grazie alla tecnologia Siemens, ma dopo è stato tutto nuovo».

Joni Salo | Responsabile aziendale dei servizi | Siemens Italia