Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Ottimizzazione HVAC basata sull'intelligenza artificiale presso il centro commerciale Danske

Danske Shoppingcentre sta collaborando con Siemens per migliorare l'efficienza energetica e le prestazioni degli edifici. L'ottimizzazione basata sull'intelligenza artificiale utilizza dati in tempo reale per adattare il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata. Al Glostrup Shopping Center, i risultati fino ad oggi indicano un risparmio sui costi di riscaldamento fino al 30%.

Il Danske Shoppingcentre (DSC) aveva già creato una solida base digitale in tutto il suo portafoglio con la tecnologia edilizia Siemens, incluso Desigo CC. Il passo successivo è stato trasformare quella base in operazioni più autonome e continuamente ottimizzate.

A partire dal Glostrup Shopping Center, Siemens ha introdotto Building X, la piattaforma digitale per l'edilizia basata sul cloud di Siemens, per sfruttare le funzionalità esistenti di Desigo e Remote Services. Il riscaldamento e la ventilazione possono ora adattarsi automaticamente alle mutevoli condizioni, ottimizzando continuamente le prestazioni e mantenendo le persone sotto controllo. Il progetto pilota pone le basi per estendere questo approccio all'intero portafoglio di DSC.

2 uomini in piedi davanti all'ingresso del centro commerciale Danske

30% Costi di riscaldamento inferiori indicati

I risultati fino ad oggi presso il centro commerciale Glostrup indicano un risparmio sui costi di riscaldamento fino al 30% rispetto all'anno di riferimento.

12% Riduzione dei costi energetici complessivi

Building X ha contribuito a ridurre la bolletta energetica totale del centro commerciale del 12%, inclusa una riduzione del 5% del consumo di elettricità.

16 Centri commerciali in tutto il portafoglio

Kolding Storcenter sarà il prossimo a implementare la soluzione, con DSC che mira a estendere l'approccio a più centri in tutto il suo portafoglio.

Ora stiamo vedendo che la tecnologia e le competenze sono disponibili per far funzionare i dati dei nostri edifici per noi. Con il controllo autonomo dell'intelligenza artificiale del riscaldamento e del consumo di elettricità, combinato con il supporto degli esperti di Siemens, vediamo risparmi misurabili sin dal primo giorno. Con l'esperienza acquisita in questo processo, siamo ora pronti a esplorare in quale altro luogo questa soluzione di intelligenza artificiale può aiutarci a ottenere ulteriori riduzioni del consumo di energia in tutto il nostro portafoglio.
Martin Bodker Hansen, Responsabile dell'Energia e del Clima, Centro commerciale Danske
Centro commerciale Danske

Una soluzione integrata

La soluzione end-to-end di Siemens si basa sulla base Desigo CC esistente di DSC, riunendo le sue competenze interdomini in un approccio scalabile e basato sull'intelligenza artificiale. L'architettura indipendente dal fornitore di Building X significa anche che può integrarsi con i sistemi di terze parti che già gestiscono la maggior parte delle strutture di DSC, unificando tutti e quattro i sistemi BMS in un'unica piattaforma.

Operazioni efficienti

Tramite Building X Operations Manager, DSC ha una visione connessa delle prestazioni degli edifici, con ogni sito monitorato in tempo reale, tutto in un unico posto. Fault Detection and Diagnostics (FDD) evidenzia i comportamenti anomali e aiuta a individuare le probabili cause alla radice, fornendo ai team della struttura le informazioni di cui hanno bisogno per risolvere i problemi più velocemente e ridurre gli sprechi di energia.

Dashboard degli eventi del Danske Shopping Center
Dashboard del centro commerciale Danske con valori diagnostici

Servizi digitali, supportati da informazioni umane

Siemens combina l'analisi basata sull'intelligenza artificiale di Building X con il supporto di esperti per aiutare DSC a massimizzare le prestazioni degli edifici. Building X identifica le opportunità di miglioramento, mentre gli esperti di Siemens trasformano queste informazioni in risultati misurabili attraverso linee guida e convalide continue. Insieme, questa combinazione di tecnologia ed esperienza umana offre vantaggi operativi, energetici e di sostenibilità sostenuti per DSC.

Riscaldamento e raffreddamento autonomi per un minore consumo di energia

In Glostrup, i controlli autonomi del riscaldamento basati sull'intelligenza artificiale sviluppati con Myrspoven adattano automaticamente il riscaldamento alle mutevoli condizioni dell'edificio, contribuendo a ridurre i costi di riscaldamento del 30%. Gli esseri umani sono ancora aggiornati, con gli ingegneri Siemens che forniscono ore di assistenza dedicate per aiutare DSC a interpretare i risultati e ottimizzare le prestazioni. Per DSC, ciò significa meno interventi manuali mantenendo le condizioni confortevoli e passando a operazioni HVAC più autonome.

Interno del centro commerciale Danske
Due uomini seduti nel corridoio del centro commerciale Danske

Promuovere le operazioni autonome basate sull'intelligenza artificiale

Sulla base dei risultati di Glostrup, DSC sta estendendo il supporto al Building X e ai servizi digitali a Kolding, esplorando il potenziale di un'applicazione più ampia in tutto il suo portafoglio. Questo segna un passo positivo verso operazioni edilizie più autonome e basate sull'intelligenza artificiale.

I risultati mostrano che gli edifici esistenti possono ottenere significativi risparmi energetici senza importanti investimenti fisici. Quando i dati vengono utilizzati attivamente, gli edifici possono, in misura molto maggiore, gestirsi da soli.
Thomas Brændgaard Nielsen, Account Manager verticale, Siemens