Skip to main content
AliAuto - Image 1
Innovazione e sostenibilità nei test

Innovare i banchi prova con l'efficienza digitale

Ottimizza i processi con soluzioni flessibili e sostenibili. Grazie alla tecnologia Siemens, Aliauto trasforma i banchi prova in sistemi intelligenti capaci di abbattere i consumi energetici e garantire prestazioni superiori in totale sicurezza.

Il futuro del testing tra potenza e risparmio

Il futuro del testing tra potenza e risparmio

Nel settore dei componenti oleodinamici, la sfida è conciliare elevate potenze di test con la sostenibilità operativa. Aliauto Italia ha risposto evolvendo i propri banchi prova verso modelli digitali e "green". L'obiettivo era incrementare le prestazioni riducendo l'impatto energetico, garantendo una gestione semplice attraverso interfacce HMI all'avanguardia e architetture scalabili e future-proof.

Risultati tangibili e innovazione tecnologica

A graph showing the carbon footprint of a supply chain with various icons and data points.

Ridurre i consumi energetici

L'adozione dei drive SINAMICS S120 con bus DC condiviso permette di recuperare energia, riducendo i consumi effettivi a un decimo della potenza installata.

A graph showing the carbon footprint of a supply chain with icons representing verifiable results.

Garantire una rete elettrica pulita

Grazie all'alimentatore Active Line, il sistema elimina armoniche ed energie reattive, proteggendo l'infrastruttura elettrica.

An icon representing a supply chain carbon footprint collection with data sovereignty.

Implementare interfacce future-proof

L'interfaccia HMI web based semplifica il monitoraggio e rende il sistema pronto per le sfide della digitalizzazione.

Aliauto: potenza, controllo e continuità operativa

Aliauto - image 2

Massimizzare l'efficienza con il sistema drive-train

La collaborazione ha portato alla creazione di Power Trade, una macchina esclusiva con trasmissione a 4 ruote motrici. L'integrazione dei drive SINAMICS S120 e dei motori 1PH8 ha permesso di gestire potenze fino a 600 kW con un'efficienza senza precedenti. Questa architettura flessibile consente di adattarsi a diverse esigenze, mantenendo sempre il massimo controllo sulla dinamica dei componenti oleodinamici e meccanici sotto prova.

Protezione e controllo integrati con SIMATIC S7-1500

La sicurezza e l'affidabilità sono pilastri fondamentali della soluzione. Utilizzando i controllori SIMATIC S7-1500 e i sistemi di protezione elettrica SENTRON, Aliauto garantisce standard qualitativi elevatissimi. Questa tecnologia avanzata protegge l'integrità dei dati e dei processi, accelerando i tempi di ingegnerizzazione e semplificando la manutenzione diagnostica remota.

Aliauto - image 3
Aliauto - image 4

Verso una cultura del testing sostenibile

Oltre ai vantaggi tecnici, la partnership tra Siemens e Aliauto promuove una nuova visione del testing industriale. La capacità di visualizzare i dati in tempo reale e di ottimizzare i flussi energetici non solo riduce i costi, ma supporta attivamente gli obiettivi di sostenibilità dei clienti. Insieme a Siemens Italia, aliauto definisce nuovi standard per banchi prova che sono, allo stesso tempo, più potenti, più intelligenti e più rispettosi dell'ambiente.

Dalla collaborazione con Siemens è nata Power Trade: una macchina esclusiva e innovativa con trasmissione a 4 ruote motrici. È tra le più grandi e potenti mai realizzate e Siemens ha giocato un ruolo fondamentale nel portarla al successo.
Matteo Pinca, CEO, Aliauto

Inizia il tuo viaggio