Skip to main content

Decarbonizzazione ed efficienza energetica

Stiamo plasmando la transizione verso lo zero netto ripensando operazioni, infrastrutture e supply chain attraverso l'innovazione per accelerare la decarbonizzazione.

Promuovere la decarbonizzazione e l'efficienza energetica

Stiamo vivendo una pietra miliare climatica. La temperatura media globale è aumentata di 1,55 °C rispetto ai livelli preindustriali. Ogni aumento di 0,1 °C oltre 1,5 °C mette a rischio 140 milioni di persone a causa di eventi meteorologici estremi. Questa è una traiettoria che deve essere cambiata.

Abbiamo il potere di guidare quel cambiamento attraverso un impatto reale e misurabile sul portafoglio. Miriamo a consentire ai nostri clienti di evitare 1.000 megatonnellate di emissioni entro il 2030 - circa 1,5 volte le emissioni annuali della Germania - attraverso tre leve: efficienza energetica, integrazione delle energie rinnovabili ed elettrificazione. I nostri obiettivi di zero netto dell'iniziativa Science Based Targets (SBTi) sottolineano il nostro impegno ad aiutare a tornare a un mondo a 1,5 °C - scopri di più sul nostro impatto.

Per i nostri clienti, il pianeta e la società civile​

Guidiamo la decarbonizzazione di prodotti, operazioni e supply chain tramite software e hardware dedicati, e favorendo l'integrazione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e l'elettrificazione.​

Attraverso le nostre operazioni, i nostri prodotti e le nostre persone​

Riduciamo le emissioni nelle nostre operazioni e nella supply chain progettando prodotti a basso contenuto di carbonio ed energeticamente efficienti, prodotti in impianti di produzione ottimizzati utilizzando il nostro portafoglio.

Storia in evidenza

Miglioramento delle prestazioni del sistema energetico per Mercedes-Benz

Pianificazione sostenibile della fabbrica con Mercedes-Benz

Mercedes-Benz ha collaborato con Siemens per co-creare un Digital Energy Twin che riduce i tempi di pianificazione, migliora l'efficienza energetica e riduce le emissioni di CO₂, supportando l'ambizione del produttore automobilistico di far funzionare tutti i siti di produzione di proprietà in tutto il mondo con il 100% di energia rinnovabile entro il 2039.

A factory with a Mercedes-Benz logo and a green field in the background.

Le nostre leve strategiche

Le tecnologie Siemens sono ovunque, consentendo la vita quotidiana e contribuendo alla transizione energetica attraverso tre distinte leve di decarbonizzazione: efficienza energetica, integrazione delle energie rinnovabili ed elettrificazione.

The image shows a modern wind turbine farm with several wind turbines generating renewable energy in a rural landscape.

Integrazione dell'energia rinnovabile

Facilitiamo la trasmissione e il consumo di elettricità rinnovabile, permettendo alle industrie e alle infrastrutture di passare senza problemi a fonti di energia pulita, come il vento e il sole, migliorando al contempo la flessibilità della rete.

Per esempio: Generazione rinnovabile in loco
Siemens progetta e implementa sistemi energetici locali a basse emissioni di carbonio, inclusi impianti solari fotovoltaici e sistemi energetici ibridi, permettendo alle strutture di generare elettricità in loco, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e migliorare l'autonomia energetica.

A person stands in front of a building with a solar panel on the roof, highlighting energy efficiency and renewable energy.

Efficienza energetica

Forniamo automazione intelligente e dati in tempo reale che riducono il consumo di energia senza compromettere la produttività, riducendo al contempo i costi e migliorando le prestazioni.

Per esempio: Digital Twin
I digital twin - per prodotti, edifici o sistemi energetici - prevedono e ottimizzano le prestazioni durante il loro ciclo di vita migliorando l'efficienza operativa. Allo stesso tempo, riducono le emissioni negli Ambiti 1-3 e consentono risparmi energetici senza compromettere la produzione o la qualità.

A poster showing a city with electric vehicles and charging stations, promoting the benefits of electrification.

Elettrificazione

Forniamo soluzioni che decarbonizzano settori specifici passando da processi basati sui combustibili fossili a processi elettrificati, accelerando la transizione verso sistemi elettrificati.

Per esempio: Trasporto elettrificato
Promuoviamo sistemi ferroviari e di trasporto elettrificati, combinando la digitalizzazione con la propulsione pulita per ridurre le emissioni negli Ambiti 1–3 migliorando al contempo l'affidabilità, la sicurezza e l'esperienza dei passeggeri.

Comprendere le emissioni evitate dai clienti

Curioso di misurare l'impatto climatico? Immergiti nella nostra guida metodologica con esempi pratici, passaggi di calcolo chiari e casi reali che rivelano le leve chiave e gli approcci di calcolo per le emissioni evitate dai clienti.

A white paper cover with a blue and green logo and text

Focus su Siemens EcoTech

Un braccio robotico Siemens Ecotech è mostrato in un movimento circolare, probabilmente eseguendo un compito in una linea di produzione o assemblaggio.

Siemens EcoTech evidenzia l'eccezionale prestazione ambientale dei prodotti. Il framework fornisce un insieme completo di criteri che coprono l'intero ciclo di vita del prodotto per aiutare i clienti a fare scelte trasparenti e responsabili che supportano i loro obiettivi di sostenibilità.

Obiettivi fino al 2030

I nostri obiettivi di decarbonizzazione ed efficienza energetica

I nostri obiettivi DEGREE di Ambito 1, 2 e 3 sono allineati con il nostro impegno complessivo SBTi per lo zero netto.

A diagram showing the difference between scope 1 and scope 2 emissions.

Ambito 1 e 2

Ridurre del 90% e compensare le emissioni residue di CO₂e.

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line and a red line.

Totale Ambito 3

Ridurre le emissioni di CO₂e del 30% entro il 2030 e raggiungere lo zero netto entro il 2050.

A customer avoids emissions by using a product.

Emissioni evitate dal cliente

Raggiungere oltre 1000 Mt di CO₂e cumulativamente.

Science Based Targets: driving ambitious corporate climate actions logo.

Con il nostro obiettivo zero netto basato sulla scienza, convalidato dalla SBTi, ci impegniamo a:

  • Ridurre le emissioni assolute di gas serra (GHG) di Ambito 1 e 2 del 90% entro l'esercizio 2030 e mantenere una riduzione assoluta minima del 90% delle emissioni di Ambito 1 e 2 dal 2030 fino al 2050, rispetto all'esercizio fiscale di base 2019.*
  • Ridurre le emissioni assolute di gas a effetto serra (GHG) di Ambito 3 del 30% entro l'esercizio 2030 rispetto all'esercizio fiscale di base 2019
  • Ridurre le emissioni assolute di gas serra Ambito 3 del 90% entro l'esercizio 2050 rispetto all'esercizio fiscale di base 2019.
  • Raggiungere lo zero netto di emissioni di gas serra lungo tutta la catena del valore entro l'esercizio 2050

*Il confine target include le emissioni e le rimozioni legate al suolo derivanti dalle materie prime per bioenergia

I nostri risultati finora

↓ 66% Ambito 1 e 2

Siemens senza SHS ha raggiunto una riduzione complessiva del 66% delle emissioni di Ambito 1 e 2 rispetto all'anno base 2019.

↓ 11% Totale Ambito 3

Abbiamo raggiunto una riduzione dell'11% delle nostre emissioni di Ambito 3 dall'esercizio fiscale 2019.

694 Mt Emissioni evitate dal cliente

694 milioni di tonnellate metriche di CO₂e evitate dai clienti cumulativamente entro il 2025, quantificando l'impatto positivo delle nostre offerte vendute nel corso della loro vita utile.

Altre storie di decarbonizzazione

Attraverso la trasformazione digitale e la collaborazione all'interno di un ecosistema in crescita, stiamo accelerando verso lo zero netto. Scopri di più su come guidiamo la decarbonizzazione.

decarbonization-and-energy-efficiency-promo-640x480

Leader nella Produzione Sostenibile a Fürth

Scopri come il sito di Fürth vince in sostenibilità in più di un modo.

Esplora