Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Automazione semplificata con l'ingegneria assistita dall'intelligenza artificiale

In un proof of concept al CASMT, Eigen Engineering Agent si occupa dei dettagli dell'ingegneria dell'automazione, liberando gli ingegneri dalla possibilità di considerare il quadro generale.

Grande capannone industriale con tetto rosso e scritta «CASMT» in grassetto sulla facciata, circondato da strade ed edifici vicini.

La Cina è leader mondiale nella mobilità elettrica, guidata da aziende come CASMT, un fornitore di automazione intelligente per l'industria dei veicoli elettrici. In questo settore, la velocità è la parola d'ordine, perché le case automobilistiche vogliono soluzioni in grado di passare dalla progettazione alla produzione in mesi anziché anni, senza compromettere la qualità, l'affidabilità o la sicurezza.

Queste tempistiche compresse sottopongono gli ingegneri dell'automazione a una pressione enorme: devono realizzare i loro progetti giusti la prima volta mentre lavorano su sistemi multidisciplinari tra cui meccanica, elettronica, software, robotica e controllo qualità. Siamo in grado di alleviare questa pressione con il nostro Eigen Engineering Agent. Questo assistente basato sull'intelligenza artificiale funziona tramite istruzioni in linguaggio naturale: gli ingegneri descrivono ciò che vogliono ottenere e l'Eigen Engineering Agent gestisce le attività ingegneristiche ripetitive in background. La soluzione è perfettamente connessa a Portale TIA - il nostro ambiente ingegneristico centrale. Supporta l'ingegneria PLC, la progettazione dello schermo HMI, la configurazione dell'unità SINAMICS, la configurazione hardware e la generazione automatica di test, consentendo agli ingegneri di lavorare su più domini senza cambiare strumento. Il TIA Portal include anche la SIMATIC Robot Library per funzionalità complete di ingegneria robotica

Eigen Engineering Agent: migliorato fino a

2-5x esecuzione più rapida

80% maggiore qualità della soluzione

50% maggiore efficienza

Test drive con la macchina dimostrativa della frenata elettromeccanica (EMB)

In collaborazione con i nostri ingegneri, il CASMT ha costruito un proof of concept compatto basato su un progetto con Eigen Engineering Agent: una versione ridotta di una linea di produzione completa di freni elettromeccanici. Condensa le funzionalità di 30-50 postazioni di lavoro in un unico dimostratore, ma copre comunque l'intera gamma di una linea di produzione industriale, inclusi assemblaggio, movimentazione dei pezzi, avvitamento e coppia e operazioni robotiche. Il team ha progettato e realizzato la prima versione della demo EMB in meno di due mesi, poi l'ha perfezionata attraverso alcune settimane di successive riprogettazioni.

Anche il controllo della qualità fa parte della macchina dimostrativa EMB con Ispekto, il nostro sistema di ispezione visiva basato sull'intelligenza artificiale progettato specificamente per ambienti industriali. Configurare Inspekto è molto semplice: in un tempo relativamente breve e con solo 20 componenti validi, è pronto per l'uso, non è richiesta alcuna competenza in materia di visione artificiale o intelligenza artificiale. Inspekto rileva graffi, difetti superficiali, corpi estranei e componenti mancanti, anche su parti lucide difficili da ispezionare grazie alla sua esclusiva tecnologia antiriflesso.

Inspekto non ha bisogno di essere ingegnerizzato. Invece, può essere configurato rapidamente e poi messo al lavoro per ispezionare le parti.
Felix Baer, Capo della fabbrica autonoma in Cina , Siemens
Due dipendenti esaminano una macchina industriale CASNT, uno punta verso il pannello di controllo mentre l'altro tiene in mano un tablet.

Potenziare gli ingegneri dell'automazione

Sì, l'Eigen Engineering Agent consente di sviluppare sistemi di produzione a velocità record. Tuttavia, non sostituisce gli ingegneri dell'automazione; rimangono pienamente responsabili della convalida e dell'ottimizzazione, garantendo che ogni sistema soddisfi i requisiti di qualità, affidabilità e sicurezza. Assumendo attività ingegneristiche ripetitive e dispendiose in termini di tempo, l'agente consente agli specialisti di concentrarsi su ciò che non può essere automatizzato: personalizzazione, messa a punto e debug di linee di produzione complesse.

Per CASMT, la macchina dimostrativa EMB è solo l'inizio. Costruito sulle stesse piattaforme utilizzate nei progetti dei clienti, trasforma l'ingegneria basata su agenti da un concetto in un approccio scalabile per sistemi di produzione reali.

Quando dispone di uno strumento come Eigen Engineering Agent in grado di ridurre la ridondanza e il lavoro ripetitivo, gli ingegneri possono concentrarsi su ciò che è più importante: rendere il sistema il migliore possibile.
Kevin Firouzian, Responsabile della strategia globale e dei partenariati, CASMT