Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Costruzione sostenibile con controllo del movimento

HOLZ automation GmbH è in grado di produrre gli elementi costruttivi in paglia di legno per un'intera casa in un solo turno di produzione, con un efficiente controllo del movimento di Siemens.

Un compito per l'automazione intelligente

L'edilizia sostenibile è una questione importante per l'intera società. Un modo per ridurre l'impronta di carbonio è utilizzare materiali naturali e rinnovabili, come la paglia. Questo materiale isolante altamente sostenibile è stato usato dall'uomo per secoli. Tuttavia, affinché la paglia venga trasformata in modo completamente automatico in elementi edili finiti, è necessario un concetto di sistema intelligente e, soprattutto, una soluzione di controllo del movimento potente e flessibile.

Principali vantaggi

Un sistema per tutte le attività

La soluzione Motion Control copre la sincronizzazione degli assi, il trasporto dei moduli, il movimento della pressa e potenzialmente anche altri processi in futuro. Ciò si traduce in una soluzione scalabile e standardizzata e in una maggiore efficienza e flessibilità.

Ingegneria semplice di movimenti complessi

Tutte le funzioni sono state progettate nel Portale TIA. Con l'editor di webcam di T-CPU SIMATIC S7-1500, il complesso movimento sincrono di tutti gli assi all'interno della pressa per imballaggi può essere regolato e modificato rapidamente.

Tracciabilità e trasparenza dei dati

Le soluzioni di automazione Siemens consentono la tracciabilità e la gestione della qualità. SIMATIC Industrial Edge viene utilizzato per monitorare l'usura delle lame e regolare di conseguenza il dispositivo di taglio.

Il componente chiave attorno al quale è stato sviluppato il nuovo sistema per la produzione automatica di elementi da costruzione proviene, in modo del tutto appropriato, dall'agricoltura: «Abbiamo acquistato una pressa per imballare e l'abbiamo convertita in modo da poterla automatizzare», ricorda Jürgen Holz, amministratore delegato di HOLZ automation GmbH. Un passo audace, continua Jürgen Holz: «Proveniamo dalla costruzione di macchine speciali per attività di assemblaggio e collaudo di parti di precisione come ingranaggi e alberi di trasmissione per l'industria automobilistica. Qui abbiamo definito le proprietà, ma la paglia, materiale naturale, impone requisiti completamente diversi al processo. Gestire le fluttuazioni delle proprietà dei materiali, come le diverse lunghezze degli steli e le forze riparatrici, in modo pulito e automatico, è stata davvero una sfida».

HOLZ automation GmbH, Siemens, Foto: Timm Schamberger
9c45a9e1-634c-493f-9427-27dfdc240e85-HOLZ-automation-person-1280x720

Per Alexander Fromm, responsabile del Software e dello Sviluppo di HOLZ automation GmbH, si è trattato di un compito entusiasmante: «Abbiamo dovuto elettrificare una pressa idromeccanica proveniente dall'agricoltura per utilizzarla in un processo industriale automatizzato. Non c'erano modelli per questo». Per lui era importante che HOLZ automation GmbH fosse in grado di coprire i numerosi processi (sincronizzazione degli assi, trasporto dei moduli, movimento della pressa) con un unico sistema, «comprese le attività che ancora non conosciamo». La scelta è quindi caduta su una soluzione Motion Control di Siemens: «Abbiamo coordinato gli azionamenti e sviluppato il concetto. Ciò ha portato a una soluzione scalabile e standardizzata che ci consente di essere efficienti e flessibili».

Nelle sei stazioni attuali dello stabilimento, gli elementi dell'edificio sono assemblati con componenti in legno, dotati di un pannello posteriore e quindi dotati di imbottiture in paglia pressate con precisione da robot. Per il tocco finale, la paglia sporgente viene rifilata a filo, creando un elemento a parete dritto che può essere intonacato o ulteriormente lavorato. Oltre alla T-CPU SIMATIC S7-1500 centrale con funzioni di sicurezza integrate per la pressa per imballaggi, ognuna delle sei stazioni di produzione ha un Controller SIMATIC ET 200SP come I-Device. In questo modo vengono controllati un totale di 16 assi: 10 assi sincroni e 6 assi di posizionamento. Ciò include anche i componenti di sicurezza dell'impianto e la comunicazione con gli attuali sei robot.

0e89468b-c149-4933-97e9-fa197b78816d-HOLZ-reference-plant-model-1280x720
1078d293-3068-4c97-a412-8ef9ea0c076a-HOLZ-curves-screen-1280x720

HOLZ automation GmbH ha sviluppato e convalidato passo dopo passo la progettazione meccanica ed elettrica del sistema, «in modo che la soluzione funzionasse subito», ricorda Alexander Fromm. Per fare ciò, ha utilizzato la funzione trace in TIA Portal, tra le altre cose, per convalidare il comportamento del sistema e i segnali di tutti i componenti coinvolti. Il risultato è stato un sistema maturo, modulare e flessibile che consente anche l'installazione mobile «questo ci consente di portare facilmente il sistema dove vengono costruite le case o viene raccolta la paglia. Questo accorcia i percorsi di trasporto per materiali ed elementi edilizi e quindi riduce le emissioni». L'automazione coordinata e standardizzata, le librerie pretestate e il funzionamento intuitivo supportano una messa in servizio efficiente, un altro vantaggio della soluzione.

In qualità di sviluppatore principale, Alexander Fromm ha beneficiato non solo durante la fase di progettazione del semplice controllo dell'azionamento tramite oggetti tecnologici e delle funzioni integrate per la sicurezza degli impianti. La soluzione integrata per il controllo del movimento lo ha aiutato anche ad apportare semplici modifiche e ottimizzazioni. Un punto culminante particolare per Alexander Fromm: i servoazionamenti della pressa per imballaggi. «La soluzione servomeccanica con diverse dimensioni di azionamento e cinematica meccanica richiede un elevato livello di dinamizzazione dell'azionamento. In precedenza, avremmo programmato due settimane solo per regolare e coordinare correttamente i sei assi sincroni; con la regolazione con un pulsante dei servoazionamenti SINAMICS, avevamo finito in due ore.

5ff68b05-195c-4254-b8b1-feb36ed49c6e-HOLZ-one-button-tuning-1280x720
fe5493c5-d159-4eaf-96d5-f82f58e7e24b-HOLZ-reference-machine-1280x720

Gli elementi costruttivi hanno già trovato la loro prima applicazione: il nuovo capannone di produzione è stato convertito con pareti interne in legno e paglia. Il sistema è estremamente flessibile: «Possiamo collegare il nostro processo direttamente con i sistemi di pianificazione di architetti o società di costruzioni tramite interfacce aperte. La nostra gamma di prodotti comprende oggi 108 diversi componenti edili in una varietà di larghezze e forme e prevediamo anche di fornire ai componenti dell'edificio intonaco in argilla in un'altra stazione. Grazie al concetto di impianto modulare, questo non è un problema».

A livello globale, le persone sono alla ricerca di soluzioni per costruire in modo conveniente e sostenibile. Sono convinto che ciò sia possibile solo con l'automazione. E con Siemens, abbiamo trovato il partner giusto.
Jürgen Holz, Amministratore delegato, Automazione HOLZ

Cominci il suo viaggio